跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

可再发行 pylon 运行时安装选项#

这是 Windows 版 pylon 的可再发行 pylon Runtime 安装包中可用命令行选项的概述。对于 Linux,不存在 pylon 可再发行 Runtime 包。Debian 安装程序包不包含任何安装选项。

显示选项#

/help or /?

显示帮助信息。

/quiet

运行不显示用户界面的安装。不向用户显示任何提示、消息或对话框。

/passive

运行仅显示进度条的安装。安装程序指示安装正在进行中,但不向用户显示任何提示或错误消息。

安装选项#

/install

安装默认功能。需要 /quiet 或 /passive.

/install=<FeatureId1;FeatureId2;...> | <all>

安装所选功能。需要 /quiet 或 /passive.

/exclude=<FeatureId3;FeatureId4;...>

定义从安装中排除的功能。除非已安装的其他功能需要这些排除的功能,否则不会安装它们。您可以将此参数与 /install 参数。

/uninstall

完全卸载 pylon。需要 /quiet 或 /passive.

/uninstall=<FeatureId1;FeatureId2;...>

卸载所选功能。需要 /quiet 或 /passive.

可用功能#

Runtime

`Cpp_Runtime`

`Net_Runtime`

`CRuntime`

DataProcessing

`DataProcessing_Runtime`

GigE_Support

`GigE_Runtime`

`GigE_Performance_Driver`

`GigE_Filter_Driver`

`GenTL_Producer_GigE`

`GigE_Configurator_Optimizer`

`GigE_Configurator_IP`

USB_Support

`USB_Runtime`

`USB_Camera_Driver`

`GenTL_Producer_USB`

Camera_Link_Support

`Camera_Link_Runtime`

`Camera_Link_Configuration_Tool`

CoaXPress_Support

`CoaXPress_Runtime`

`CoaXPress_Interface_Driver`

GenTL_Consumer_Support

CamEmu_Support

DirectShow

Twain

/targetpath=<path>

定义安装 pylon 的文件夹。为同一版本的 pylon 安装程序安装附加功能时,无法更改目标路径。

/allowupgrade

允许升级以前安装的 pylon 版本。需要 /quiet 或 /passive.

/restoreall

在升级时强制恢复所有已安装的功能。如果无法恢复,则安装失败。需要 /quiet 或 /passive.

/repair

重新安装已安装的 pylon 功能。

如何使用可再发行 pylon Runtime 安装选项#

如果您想要自定义安装,Basler 产品文档中包含一些实用的说明。

对于包含子类别(在上面的列表中以粗体标出)的功能,主类别不能用作功能。例如,如果您想卸载 USB_Support,则必须列出每个子功能。

以下是一些命令行输入示例。

安装包含所有功能的 pylon Runtime,但 GigE 驱动程序、DirectShow 和 Twain 除外:

pylon_Runtime_<version_number>.exe /exclude=DirectShow;Twain;GigE_Runtime_GigE_Performance_Driver;GigE_Filter_Driver

从现有的 pylon Runtime 安装中卸载相机模拟器、USB Runtime 和 USB GenTL Producer,且不显示任何信息:

pylon_Runtime_<version_number>.exe /quiet /uninstall=CamEmu_Support;USB_Runtime;GenTL_Producer_USB

返回知识库文章