跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

什么是相机的感兴趣区域 (AOI)#

Basler 的许多面阵相机都包含感兴趣区域 (AOI) 功能,也称为区域 of 兴趣 (ROI)。在 Basler 相机中,此功能称为 Image ROI。

Image ROI 相机功能允许用户指定相机传感器阵列的一部分,并且在运行期间,仅将来自阵列指定部分的像素信息传输到相机外部。

ROI 功能的主要优点是,减小 ROI 高度通常会导致相机的帧率提高。

换句话说,当您捕获较小的图像时,您可以每秒捕获更多的图像。这在需要以更高速度捕获较小图像的应用中非常有用。

请注意,在某些相机上,减小 ROI 高度可能不会提高帧率。此外,在某些相机型号上,只有同时减小 ROI 高度和 ROI 宽度时,帧率才会提高。

有关更多信息,请参阅 Image ROI 功能说明。

返回知识库文章