跳转到内容
STAGING SERVER

安装说明 (Basler Camera Lights)#

本主题提供有关如何在系统中安装 Basler Camera Lights 的信息。

所有 Basler Camera Lights 均配有各种安装孔。这可以确保最大的灵活性,允许您根据自己的需求来安置灯。

安装灯#

所有 Basler Camera Lights 均配有安装孔,用于将灯安装到系统中。

条形灯#

Basler Camera Bar Light 的安装孔位于灯的背面和侧面。根据灯的尺寸,灯的背面有以下安装孔:

每侧都有 M3 x 5 安装孔。灯前部的 2 x M2 x 6 安装孔为安装附加配件提供了空间。

Basler 还提供用于调整灯光角度的特殊支架(订单号:2200000693)。

下图显示了 Bar Light BCL-100X15x:

条形灯安装孔

环形灯#

所有 Basler Camera Ring Light 都在环形灯的背面配有 4 个 M3 安装孔。

环形灯安装孔

背光灯#

所有 Basler Camera Backlight 都在背光灯的发光区域旁边配有 4 个安装孔。

背光灯安装孔

泛光灯#

所有 Basler Camera Floodlight 都在泛光灯的背面配有 M6 DIN 导轨。

泛光灯安装孔

安装控制器#

所有 Basler Camera Lights 的控制器每侧都有一个 M2 DIN 导轨,用于安装控制器。

控制器 Basler Camera Lights