跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

PGI Feature Set (CXP Interface Cards)#

PGI 功能集可让您优化图像质量。

PGI 功能集的主要目的是优化图像以满足人类视觉需求。它结合了多达四个图像优化流程。

该功能的使用#

运作原理#

根据您的 applet,将执行以下部分或全部图像优化:

去噪功能#

降噪(也称为“去噪”)可减少图像中亮度或颜色信息的随机变化。

锐化增强功能#

此优化可提高图像的锐度。锐度越高,图像对象的轮廓就越清晰。这在相机必须正确识别数字或字母的应用中特别有用。

5×5 去马赛克功能#

5×5 拜尔解码(也称为“去马赛克”)在传感器上 5×5 像素的区域上进行颜色插值,因此比相机通过其他方式使用的“简单”2×2 拜尔解码更为精细。

彩色抗锯齿功能#

颜色误差(特别是在尖锐边缘和具有高空间频率的图像部分)是去马赛克算法的常见副作用。甚至无色结构也可能突然看起来有颜色。彩色抗锯齿功能能够优化分析并校正变色。

有关 PGI 图像优化的更多信息,请参见“通过 Basler PGI 提高图像质量”白皮书。

启用 PGI Feature Set#

此功能的实现可能会因 applet 和采集卡 / 接口卡而异:

Enhanced Applets 适用于 CXP-12 Frame Grabber/Interface Cards#

要在 Basler frame grabber 上启用 PGI 图像优化功能:

  • 请确保您的相机处于 Bayer 模式,并且像 Performing Debayering on the Interface Card/Frame Grabber 中所述,在 frame grabber 上执行去马赛克(debayering)处理。

  • 当以下任一参数未设置为其默认值且您的采集卡用于对图像进行去马赛克处理时,将自动启用 PGI 图像优化:

    • NoiseReduction
    • SharpnessEnhancement

设置 PGI 图像优化#

启用 PGI 功能集之后,您可以配置各图像优化流程。

哪些图像优化可用并可进行配置取决于您的 applet 和采集卡 / 接口卡。

配置去噪功能#

如果您的相机支持配置此项优化,请设置 NoiseReduction 用于指定所需 Noise Reduction 的参数。参数值越高,应用的 Noise Reduction 效果越强。

如果此优化不支持配置,则会自动应用 Noise Reduction。

去噪最好与锐化增强功能一起使用。如果参数值设置得太高,图像中的精细结构可能变得模糊甚至消失。

配置锐化增强功能#

如果您的相机支持配置此项优化,请设置 SharpnessEnhancement 用于指定所需锐度级别的参数。参数值越高,应用的锐化效果越强。

如果此优化不可配置,则会自动应用锐化增强。

在大多数情况下,在较低的参数值设置下以及同时使用去噪功能时可获得最佳结果。

配置 5×5 去马赛克功能#

只要启用了 PGI 特性集,就会自动执行 5×5 去马赛克处理。您无法配置此优化。

配置彩色抗锯齿功能#

只要启用了 PGI 特性集,就会自动执行彩色抗锯齿处理。您无法配置此优化。