控制器类型和 Light Control 模式#
所选的控制器类型决定了可用的 Light Control 模式:
- 触发控制模式
光源响应外部触发信号。 - 智能 Light Control 模式
相机通过 SLP 协议智能控制光源。 - 外部控制模式
外部控制器通过施加的电流管理所有照明功能。
选择正确的模式取决于您希望如何控制光源以及应用需要多少功能。请参见内部控制器和可用的 Light Control 类型。
传统光源与新款 Basler 工业相机光源#
信息
旧版 Basler 光源和新版 Basler 光源:
- 早期世代的 Basler 工业相机光源是不带 ILC(不带智能光源控制)的光源。这些光源需要单独的控制器来进行光源控制。
当前的 Basler 产品文档中不再包含有关早期 Basler 无 ILC 光源的文档。如果您需要有关这些产品的信息,请参考早期版本的离线文档,您可以点击此处进行下载。 - 要确定安装了哪种类型的光源,请检查 Basler 光源上标明的修订号(例如 2200000841-05)。订货号后面的最后两位数字表示光源的修订版。修订版 05 及更高版本表示带有智能光控 (ILC)(即集成有控制器)的 Basler 光源。修订号低于 05 则表示不带 ILC、因而不带集成控制器的旧版 Basler 光源。
引脚分配的更改#
信息
从不带智能光源控制(ILC)的传统 Basler 光源到带有 ILC 的当前 Basler 光源,引脚分配已发生更改。
何时需要调整接线
- 如果将旧款 Basler 光源更换为带有 ILC(智能 Light Control)的新款 Basler 光源并且使用了外部控制器(Basler SLP Controller 或第三方控制器),则必须对引脚分配进行相应调整。这是必要的,因为带有 ILC 的 Basler 光源的引脚分配与旧款 Basler 光源不同。
如果使用旧款引脚分配,新光源将无法开启。 - 连接光源时,请验证您是否使用了正确的引脚分配。
有关不同用例的引脚分配信息,请参考Operating Basler Lights with Internal Controller或Operating Basler Lights with External Controller主题。
内部控制器和可用的 Light Control 类型#
如果您使用集成在 Basler 光源中的控制器,则无需外接 Light Controller。根据您的应用,您可以在以下其中一种Light Control 模式下操作光源:
Trigger Control Mode#
当您需要简单直接的照明设置时,请使用触发控制模式。
在此模式下,光源通过专用的触发输入进行控制,不使用外设控制协议。光源遵循触发信号的状态:
- 触发高电平(信号引脚/引脚 3 上 > 2.8 V):光源开启
- Trigger LOW (< 1.4 V on the signal pin/pin 3): Light OFF
The trigger signal can be provided by a camera output (for example, Exposure Active or User Output) or by another external trigger source. Because the light reacts directly to the electrical trigger signal with no further communication, a fine pulse resolution and high strobe frequencys can be achieved. <!–_SK: Beide Modes (ILC und Trigger) reagieren nahezu gleich schnell, die Auflösung des ILC-Strobes beträgt aber 10µs und die FPS ist auf ~200Hz begrenzt >
主要特点
- 无需外部控制器
- 无需兼容的相机
- 基于硬件的直接触发
- 支持非常短的触发脉冲
- 没有来自光源的状态反馈
- 多个光源之间没有内置同步功能
- 无高级光管理功能
典型用例
适用于相机或 PLC 直接触发照明且需要简单确定性设置的应用。
要求
- Basler Light
- 24 VDC 电源
- Basler 建议使用以下机构提供的 light sync cable: Basler 线缆产品组合:
有关更多信息(例如引脚分配和电路图示例),请参阅 Operating Basler Lights with Internal Controller 主题中的 Trigger Control Mode 部分。
智能 Light Control 模式#
当您希望相机控制和配置照明系统时,请使用 intelligent light control mode (ILC)。在此模式下,兼容的相机通过 SLP (Standard Light Protocol) 与光源进行通信。通过相机的 GenICam 接口配置和控制光源。在智能光控模式下,引脚 3 用作专用通信线路。SLP 命令通过同一条线路传输,从而允许连接的设备之间进行通信,而无需额外的信号连接。
与触发控制模式不同,相机主动管理光源并可以访问高级照明功能。
主要特点
- 无需外部控制器
- 需要兼容的相机
- 通过 GenICam 进行相机控制操作
- 最多独立控制四个光源
- 状态反馈和设备监控
- 心跳监测
- 内置过载 (overdrive) 功能
- 可通过软件配置的脉冲生成
典型用例
需要直接从相机配置、监控和控制照明的集成视觉系统。
要求
- 具备智能光控功能 (ILC) 的 Basler Light
- 配备可用 Light Control 功能的相机
- 24 VDC 电源
- Basler 建议使用以下系列中的线缆: Basler 线缆产品组合:
- 合适的 Light Sync Cable。
- 如果该设置还同步了自动对焦镜头(即 Partner Liquid Lenses 或 Partner Motorized Lenses),请使用 Vision Sync Cable。
有关更多信息(例如引脚分配和电路图示例),请参阅 Operating Basler Lights with Internal Controller 主题中的 Intelligent Light Control Mode 部分。
外部控制器和可用的 Light Control 类型#
当将具有智能光控 (ILC) 功能的 Basler Light 集成到依赖于不具备 SLP 功能的光源控制器的现有系统时,请使用外部控制器。在这种情况下,光源只能在 External Control Mode 下运行。
外部控制模式#
在此模式下,光源连接到不具备 SLP 功能的专用外部控制器。控制器确定所有运行参数,包括时序、电流水平、保护机制和可选的过载 (overdrive) 功能。系统的功能完全取决于所选的控制器。
主要特征
- 需要外部控制器
- 时序和电流调节由外部处理
- 控制器特定的功能和性能
External Control Mode 的可用功能(例如内置过载驱动或时间分辨率)完全取决于您选择的控制器。 - 适用于要求严格的频闪应用
- 用户必须确保符合光源的电气极限。
典型用例
需要专用频闪控制、自定义时序或高级照明管理的高性能机器视觉应用。
要求
- 电流输入端上的外部 LED 控制器;引脚分配和示例电路。
- 合适的电缆:
Operating Basler Lights with External Controller 主题中的 External Control Mode 章节提供了在外部控制模式下将外部 LED 控制器与 Basler Light 配合使用的示例电路图和连接信息。
选择正确的 Light Control 模式#
| 如果您想要 | 推荐的 Light Control Mode |
|---|---|
| 使用硬件触发信号直接切换光源 | Trigger Control Mode |
| 从兼容相机配置和控制光源 | 智能 Light Control 模式 |
| 使用单独的外部 LED 控制器 | 外部控制模式 |
Light Revision 05 中的引脚分配变更#
信息
有关 Basler Light Revision 05 引入的引脚分配更改的信息,请参阅 Basler Lights 主题。