跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

安装 (Basler Camera Lights)#

本主题介绍如何安装 Basler Camera Light。

硬件安装#

警告 — 触电危险

在接通电源时连接 Basler Camera Light可能会导致触电、火灾或光源故障。

  • 在连接 Basler Camera Light之前,必须确保电源已关闭。

要安装 Basler Camera Light:

  1. 将相机线缆的连接器(BCL-CBL 系列另售)插入相机。
    有关相机线缆的更多信息,请参阅《BCL-CBL 操作指南》。
  2. 将相机线缆开口端的导线连接至端子板连接器(相机线缆随附)。
    有关详细信息,请参阅端子板连接器(请参阅下方说明)。
  3. 将电源线开口端的导线连接至端子板连接器的引脚 4 和 5。
  4. 将端子板连接器连接至 Basler Camera Light控制器。
  5. 可选:如果要在一台相机上使用多个 Basler Camera Light(最多可以使用四个),则必须使用一个额外的夹子将相机的通信线和 GND(端子板连接器的引脚 2 和 3)连接到每个 Camera Light。您可以使用星形或总线/线路配置。

信息

如果通过 USB 或 PoE 为相机供电,请勿将导线连接至端子板连接器的引脚 1。

端子板连接器

端子板连接器#

引脚编号 描述
1 相机的电源输出(24 VDC,带保险丝,内部连接至引脚 4)
2 GND(电源输出到相机(引脚 1)和 GPIO(引脚 3))
3 GPIO(用户系统的双向通信引脚,用于输入光源触发)
4 24 VDC 输入 ±10%
5 GND(直流输入)
6 预留,不连接

软件#

要操作 Basler Camera Light,请使用 Basler pylon Software Suite,您可以从 Basler 网站免费下载。

该软件套件包括必要的驱动程序和操作 Basler Camera Lights 以及 Basler 相机的实用工具。它还提供了pylon 包含各种 API(应用程序编程接口)的 SDK(软件开发工具包)。

后续步骤#

后续步骤取决于相机固件:

  • 如果您的相机运行的固件包含 Peripheral Devices Control 功能,请参阅 Peripheral Devices Control 主题中的准备外围设备部分。
  • 如果您的相机运行的固件不包含 Peripheral Devices Control 功能,请参考以下步骤。

操作 Basler Camera Light:

  1. 连接相机和 Basler Camera Light,然后打开电源。
  2. 使用 pylon Viewer 配置 Basler Camera Light。

当 Basler Camera Light正常运行时,状态 LED 会呈绿色常亮。闪烁表示出现错误。

配置 Basler Camera Light:

  1. 启动 pylon Viewer。
  2. 在 Basler Light Control 类别,设置 Light Control Mode 参数至 true.
  3. 单击 Light Control Enumerate Devices 按钮。
  4. 在 Light Device Selector 下拉列表中,选择您要使用的 Basler Camera Light。
  5. 使用 Light Device Brightness 参数调整 Basler Camera Light的亮度。
  6. 在 Light Device Operation Mode 下拉列表中,选择所需的模式。

    信息

    如果选择了频闪模式,将根据相机的曝光时间和帧速率设置自动启用过载。