跳转到内容

marathon VCLx/marathon deepVCL#

marathon VCLx 是一种可编程的双通道 Camera Link 图像采集卡,支持 2.0 版中的 Camera Link 标准。

marathon VCLx 特别适用于复杂的图像处理及基于 CNN(卷积神经网络)的深度学习应用。

marathon VCLx 也可作为产品型号 marathon deepVCL 提供。marathon deepVCL 已经过许可,用于运行由 Silicon Software 开发的 CNN 应用程序。因为 marathon deepVCL基于 marathon VCLx 的硬件,若无明确另外说明,下面提供的所有信息也同样适用于 marathon deepVCL。

两个微型 Camera Link 连接器 (SDR 26) 直接固定在插槽支架上。

为了连接计算机,marathon VCLx 插入计算机的 PCIe 2.x(第 2 代)x 4 插槽。

marathon VCLx/marathon deepVCL

可用文档#

图像采集卡文档#

运行时软件和环境#

小程序文档#

工具#

FPGA 编程环境#

触发板#

应用说明#

SDK 文档#

包装器#

库特定的功能参考#

日志消息系统#

SDK 示例#

GenTL 接口#

第三方接口#