跳转到内容

Heat Sink for Basler boost R Cameras#

The heat sink for Basler boost R cameras provides an efficient way for heat dissipation during camera operation.

信息

This heat sink isn't suitable for Basler boost V cameras.

仅当您的应用导致相机超过相机型号主题的“环境要求”部分中指定的最高工作温度时,才需要安装散热器。

Heat Sink for Basler boost R Cameras

  • 订单号:2200000317
  • 散热片随附两颗螺钉,用于安装到相机侧面。

为获得出色的冷却效果,Basler 建议在相机任一侧使用两个散热片。

技术图纸#

Basler boost R Heat Sink Dimensions

物理规格#

尺寸 请参见技术图纸
材料 黑色阳极化铝
热阻 2.8 K/W
螺钉 M4 × 12 mm,A2

一般信息#

符合 RoHS
保修 1 年

有关相机、安装和提供散热的更多信息,请参阅有关 boost 相机型号的主题、硬件安装主题和提供散热主题。