Embedded VisualApplets 概述# Embedded VisualApplets 是一个框架,允许您在任何由 FPGA 操作的图像处理硬件平台上使用 VisualApplets 技术。 要使设备能够通过 VisualApplets 进行编程,需要将 VisualApplets IP core 集成到设备的顶层 FPGA 设计中。 集成后,可以使用 VisualApplets 对该 IP core 进行编程和重新编程。 embedded VisualApplets 框架为您提供了所有必要的工具。 有关详细信息,请参见 Basler 网站。 此页面是否有帮助? 感谢您的反馈意见! 感谢您的反馈意见!请使用我们的反馈表帮助我们改进此页面。