GenICam API

某些 VisualApplets 算子要求在开始处理之前设置其参数。其他算子则要求在处理过程中不能更改参数。

为了避免在对设计进行参数化时出现问题,通常建议将 VisualApplets 设计中在运行时无需更改的所有参数设置为 Static。如果您的 applet 未按预期工作,请尝试在开始处理之前写入所有动态参数。

如果您需要在处理过程中更改 applet 参数,请查阅算子文档以确认是否支持此操作。

需要启动初始化的算子

SplitLine

如果您使用的是 VisualApplets 3.0.4 或更低版本:

算子 SplitLine 包含一个参数 LineLength,该参数可以是动态的或静态的。如果要将参数 LineLength 用作动态参数,则必须在开始处理之前写入参数值。

运行过程中不得更改的算子参数

某些算子的参数化仅能在一定程度上在处理过程中进行更新。这些算子包括:

ImageBufferMultiRoI

在某些操作模式下,该算子会忽略在处理过程中设置的参数。在这种情况下,必须在写入参数之前停止父进程。有关详细信息,请参阅 ImageBufferMultiRoI。

SelectROI

仅在图像数据流终止后(即在上一帧结束之后没有图像数据进入算子时),才能更改算子 SelectROI 的参数设置。