跳转到内容

脚本编写概述#

VisualApplets 提供了两个脚本接口,您可以通过脚本语言 Tcl 或 Python 来管理您的设计。

使用脚本编写 VisualApplets 命令而不是使用图形用户界面,有哪些好处?

使用 Python 或 Tcl 进行脚本编写既具备编程语言的强大功能,又易于学习。使用它就像在 Shell 中调用命令一样简单。同时,还可以利用高级编程技术来建立复杂的处理方案。

将 VisualApplets 与脚本语言的强大功能相结合,可以极大地提高生产力。

您可以:

  • 自动化设计创建:使用脚本通过参数控制来组建设计组件。建立处理管线库并自动创建大量不同的设计。
  • 自动化设计仿真:脚本允许您定义非常广泛的仿真运行:例如,您可以指定在存储于文件系统某处的数千张图像上进行一系列仿真运行。或者,您可以定义各种仿真运行,在其中使用不同的设计参数集进行仿真。

信息

您还可以将 VisualApplets 设计导出为 Tcl 脚本。有关详细信息,请参阅主题 Tcl 导出。