基础知识与示例

目录

简介
硬件 Applet:从构思到应用
工作流说明
在 VisualApplets 中设计 Applet
在 VisualApplets 中生成 Applet
在硬件上运行 Applet
基本设计理论
Applet 参数化
Multiple DMA Channel Designs
异步图像管道的同步
适用于不同相机类型和硬件平台的基础采集设计
针对 marathon Frame Grabbers 的 Camera Link 相机基本采集中级示例
针对 marathon Frame Grabbers 的 CoaXPress 相机基本采集示例
适用于 CoaXPress 12 imaFlex 采集卡的相机基础采集示例
适用于 CoaXPress over Fiber 采集卡的数据转发
处理示例
人工图像源
二值化
Blob Detection
彩色
压缩
协处理器
调试和测试
差分图像
快速傅里叶变换
Filter
信号和事件
几何
高动态范围与图像合成
激光检测
Lookup Table
循环
多感兴趣区
对象特征
Shading Correction
触发器
Operator 示例
Library Accumulator 和 Library Logic 特定 Operator 的功能示例
Library Synchronization 特定 Operator 的功能示例:动态追加与剪切
Library Memory 和 Library Signal 特定 Operator 的功能示例
Library Memory 和 Library Signal 特定 Operator 的功能示例
Library Signal 特定 Operator 的功能示例
Library Synchronization、Base 和 Filter 特定 Operator 的功能示例
Library Arithmetics 特定 Operator 的功能示例:三角函数
Library Color、Base 和 Memory 特定 Operator 的功能示例
Library Signal、Logic、Filter 和 Parameters 特定 Operator 的功能示例
Parameter Library Examples
Parameter Redirection
Parameter Translation
User Library Parameter
Parameter Selection
Link Parameter Translation
在运行时使用 Applet
使用 Basler Framegrabber API 填充具有内容的 LUT