跳转到内容

VisualApplets Tcl 控制台#

VisualApplets 提供了一个 Tcl 控制台。

要在 VisualApplets 中打开 Tcl Console:

  1. 从菜单 Window 中选择 Dock Windows,然后选择 Tcl Console。

    VA 打开控制台

    Tcl Console 将立即在 VisualApplets 程序窗口底部打开:

    VA Tcl 控制台

使用 Tcl 控制台#

要在 VisualApplets 中使用 Tcl Console:

  1. 从菜单 Window 中选择 Dock Windows,然后选择 Tcl Console。

    VA Tcl 控制台

  2. 使用字段 Tcl Command 输入您的 Tcl 命令。

  3. 按下 Return 键以发送您的命令。在上方可滚动的窗口(Tcl Console)中,将显示您输入的所有命令,以及命令是否成功执行的信息,如果未成功执行则会显示相应的错误消息。Tcl Console 会列出您为创建设计而输入的所有命令(通过 GUI 选项、按键或使用 Tcl)。

    您通过 Tcl 输入的命令前面会带有“>”标记。

    错误将以红色高亮显示。

    VA Tcl Console 错误

  4. 使用 Tcl Console 获取有关命令及其语法的信息:只需使用 VisualApplets 的 GUI 选项执行操作(您希望在脚本中定义的操作,如点击、拖放、按键等),然后在可滚动的 Tcl Console 窗口中查看该操作在 Tcl 中的定义方式。您可以使用复制和粘贴将命令复制到您的 Tcl 脚本中。

  5. 使用 Tcl Console 测试您要输入脚本中的命令:只需在 Tcl Command 字段中输入命令,并检查 VisualApplets 是否执行了所需的操作。您可以使用复制和粘贴将成功的命令复制到您的 Tcl 脚本中。

信息

Tcl Console 窗口会列出您为创建设计而输入的命令:不仅包括您在 Tcl 中输入的命令,还包括通过 VisualApplets GUI 选项发出的命令。这对于刚开始将 Tcl 用于 VA 设计的用户非常有帮助,因为您可以轻松获取有关正确 Tcl 命令及相应命令语法的信息。

有关所有 VisualApplets 专用 Tcl 命令的完整列表,请参考Command Reference小节。

从 Tcl 控制台启动脚本#

您有三种选项可以从 Tcl 控制台启动 Tcl 脚本:

通过文件拖放启动脚本#

要启动 Tcl 脚本:

  1. 从 Windows 资源管理器中拖动文件,并将其拖放到 Tcl Command 输入字段中。Tcl source 命令会自动添加,并且斜杠的方向会转换为正确方向(正斜杠):

    将脚本拖放到 Tcl 控制台中

  2. 按 Return 键以在 VisualApplets 中开始执行脚本。

手动启动脚本#

您还可以输入 Source 手动执行命令:

  1. 输入命令 Source 安装到 Tcl Command 输入字段。
  2. 留出空格,然后在命令后直接输入 Tcl 文件的路径和名称。 Source。如果路径或文件名包含空格,请将路径 + 文件名放在双引号中。
  3. 按 Return 键以在 VisualApplets 中开始执行脚本。

将 Tcl 代码复制到控制台中#

您也可以直接将剪贴板中的 Tcl 代码复制到 Tcl Command 输入框中:

  1. 在您的 Tcl 脚本中选中要执行的代码并将其复制到剪贴板。
  2. 将剪贴板中的代码粘贴到 Tcl Command 输入框中。
  3. 按 Return 键以在 VisualApplets 中开始执行代码。

快速命令语法信息#

要快速获取有关命令语法的信息:

  1. 在 Tcl Command 输入框中输入命令名称,后面跟一个空格和一个问号。
  2. 按 Enter。

参数语法会显示在 Tcl Console 窗口中。

示例:

输入 GetModules ? 以获取以下命令的语法信息 GetModules.

Tcl Console 窗口会显示所需的信息:

Tcl 命令信息

有关各个参数和允许值的详细信息,请参阅命令参考一节。