VisualApplets 许可#
- 在您的计算机上安装软件
- 使用包含您已购买的 VisualApplets 许可证的加密狗。
对于 VisualApplets 许可证,您需要使用 CmStick Basic Dongle(Wibu Systems AG)。

您可以使用随 VisualApplets 授权一起订购的 CmStick 加密狗,也可以使用您已有的且用于其他授权的 CmStick 加密狗。如果您使用的是已有的 CmStick 加密狗,或者想要从 VisualApplets 2 迁移到 VisualApplets 3,则必须将相应的授权文件添加到 CmStick 加密狗中(请参阅 添加或更新授权)。您始终为 VisualApplets 使用一个授权文件。
信息
如果没有装有 VisualApplets IDE Software License 的加密狗,您的 VisualApplets 安装将仅在演示模式下运行。这意味着您无法保存或将设计构建到硬件 Applet 中。
您可以通过 Basler 网站订购 CmStick Basic 加密狗。
可用授权#
VisualApplets IDE 软件授权#
要使用 VisualApplets,您需要 VisualApplets IDE Software License。
有关 VisualApplets 授权的更多信息,请联系 Basler 支持部门。
使用模式#
有两种方法可以为您的软件授权:
使用独立授权#
要求:
- 加密狗:确保您准备好包含 VisualApplets 许可证的 CmStick(Wibu Systems AG)。
- 安装:VisualApplets 已安装在 PC 上。
若要配合本地许可证使用 VisualApplets:
- 将包含 VisualApplets 许可证的 CmStick 加密狗插入 PC 的空闲 USB 端口中。
- 您无需重启 PC。只需(重新)启动 VisualApplets。无需任何其他条目,您就可以开始使用 VisualApplets。
有关如何使用包含例如附加库的新(扩展)授权更新加密狗的信息,请参阅 添加或更新授权。
使用浮动授权#
要求:
- 加密狗:确保您准备好包含 VisualApplets 许可证的 CmStick(Wibu Systems AG)。
- 授权文件:确保您也拥有 *.txt 格式的 VisualApplets 授权。
- 安装:VisualApplets 已安装在预定使用的 PC 上。
若要配合浮动许可证使用 VisualApplets:
- 将包含 VisualApplets 浮动许可证的 CmStick 加密狗插入网络服务器的空闲 USB 端口中。
- 将 CmStick User Runtime 软件安装到该网络服务器。您可以从 www.wibu.com 下载该软件。
- 将授权文件 *.txt 保存到本地 VisualApplets 安装可访问的位置。(将其保存到网络服务器或各本地计算机的文件系统中均可。)
-
在每台本地机器上,设置以下环境变量:
VA_LICENSE_SERVER:在此处指定您的网络服务器名称。VA_LICENSE_FILE:在此处指定授权文件的路径和名称 *.txt.
现在,您可以在设置了环境变量且能够访问网络服务器和授权文件 *.txt 的所有本地计算机上使用浮动授权。
如果您想增加浮动授权包含的用户数量,或者想从本地(节点锁定)授权升级到浮动授权,请联系 Basler 支持部门。
有关如何使用包含例如附加库的新(扩展)授权更新加密狗的信息,请参阅 添加或更新授权。
添加或更新授权#
如果您使用的是 VisualApplets 2 并希望使用 VisualApplets 3,则需要更新加密狗硬件上的 VisualApplets 许可证。
要更新许可证,请按以下步骤操作:
- 向 Basler 索取许可证文件。在请求信息中提供您的加密狗编号。
- 将您的个人许可证文件存放在文件系统中。
- 将 VisualApplets 加密狗插入电脑上的空闲 USB 接口中。
-
打开 VisualApplets 3(处于演示模式),然后在 Tools 菜单中选择菜单项 License Manager。

-
License Manager 窗口随即打开:

-
选项:如果您已经拥有许可证,并希望保存当前激活在加密狗上的许可证的备份文件,请点击 Backup Dongle License 按钮。
-
要添加新加密狗,请选择用于 VisualApplets 许可证的加密狗编号(该编号可在加密狗硬件上直接找到)。
-
除了添加加密狗之外,您还可以从文件系统中添加新的许可证文件。

-
使用选项 Show features of this license file。此时,将显示属于新许可证的组件。您可以在两个单选按钮之间切换,将新许可证与当前激活在加密狗上的许可证进行比较。
- 如果您对新许可证文件的内容满意,请点击 Flash License to Dongle 按钮。