VisualApplets 最终用户许可协议#
本最终用户许可协议(“协议”)是最终用户(“客户”)与 BASLER AG(“BASLER”)之间关于随附本协议的 BASLER 软件产品(包括计算机软件以及可能包含的“在线”或电子文档、相关媒体和印刷材料,“软件”)的法律协议。在客户点击下方的“接受”按钮并完成安装过程之前,或者在客户下载、安装或使用该软件之前,请仔细阅读本协议。点击“接受”按钮,或者下载、安装或使用本软件,即表示客户同意本协议的条款并同意受本协议的约束。如果您不同意本协议的条款和条件,请点击“取消”按钮和/或不要下载、安装或使用本软件。
1. 第三方制造商的软件。尽管本协议的条款和条件另有规定,构成非专有 BASLER 软件或由第三方根据开源许可证提供的软件(“第三方软件”)的全部或部分软件,均根据随附该第三方软件的软件许可协议的条款和条件授予 CUSTOMER 许可。CUSTOMER 对第三方软件的使用完全受此类许可的条款和条件约束。CUSTOMER 可以在文件“VisualApplets Third-Party Licenses.html”中找到许可条款和条件,或者联系 BASLER 支持部门。BASLER 软件包含一些开源软件源代码,任何人都可以使用和修改,前提是他们反过来将相同的开源许可证协议提供给其他人。如需开源许可证授权组件的原始源代码,请联系 BASLER 支持部门。
2. 许可证授予。如果 CUSTOMER 遵守本协议的所有条款和条件,BASLER 授予 CUSTOMER 一项个人的、非独占的、不可转让的权利,以使用本软件。不得转让本软件,包括但不限于向第三方进行分许可和分发。CUSTOMER 不得将本软件或其任何部分出租、租赁、分许可或出借给他人。
3. 本软件的许可使用、软件配置。CUSTOMER 可以按本文规定安装和使用本软件。CUSTOMER 仅可将本软件用于为 BASLER 或 SILICON SOFTWARE GMBH 硬件产品或有资格使用嵌入式 VisualApplets 的第三方产品开发应用程序。具体而言,这仅包括在 VisualApplets 中列为硬件平台的产品。
不同的软件配置适用不同的权利、义务和限制。客户安装和使用软件的权利由所选的软件配置决定,具体规定如下:
3.1 演示版。在没有开发者许可证的情况下启动本软件将进入演示模式。CUSTOMER 在此模式下使用本软件的权利仅限于评估本软件的目的。除上述规定外,CUSTOMER 不得将本软件用于任何其他目的,包括但不限于商业目的。特别是,CUSTOMER 不得使用演示模式来开发商业应用程序。
3.2 开发版。使用开发者许可证启动本软件允许 CUSTOMER 在一定时间内使用本文档中所述的本软件功能。开发版需要配备相应存储许可证的 Wibu CodeMeter 许可证加密狗。对于给定的本软件主版本,时间期限是无限的。本软件的新主版本需要新的开发者许可证。
客户可以使用软件创建衍生作品,包括商业应用程序。特别是,客户可以使用开发版本为符合 VisualApplets 或 Embedded VisualApplets 条件的图像采集卡和相机构建 FPGA 设计。
4. 限制。除本协议规定的情况外,CUSTOMER 不得复制或使用本软件。CUSTOMER 不得删除本软件上的任何专有声明或标签;根据本协议允许制作的任何副本必须包含出现在本软件上和内部的相同版权和其他专有声明。本协议未授予使用本软件或通过使用本软件生成的任何比特流来编程或开发未针对 VisualApplets 或 Embedded VisualApplets 进行认证的设备设计的权利。
5. 对反向工程的限制。除本协议明确规定外,CUSTOMER 同意不修改、改编、进行反向工程、反编译或反汇编本软件,或以其他方式试图发现本软件的源代码或其中包含的算法,或从本软件创建任何衍生作品。
6. 专有权利。本软件中的所有知识产权均由 BASLER 或其供应商所有,并受版权法和国际版权条约保护。CUSTOMER 不得从本软件中删除任何产品标识、版权声明或专有限制。
7. 免责声明。在适用法律允许的最大范围内,BASLER “按原样”提供本软件。BASLER 对本软件的可操作性、准确性、完整性、特定用途适用性和/或商业可用性不作任何明示或暗示的保证。特别是,BASLER 不对因应用、使用和/k或执行技术信息和技术专有技术和/或使用或生产本软件的对象、设备和/或流程而侵犯第三方权利的行为承担责任。
8. 责任限制。
8.1 客户承认,在故障可能导致人身伤害、死亡、财产损失或环境破坏的设备或系统中,使用或销售本软件的风险由其自行承担,并同意赔偿 BASLER 的所有损失和损害(包括律师费),并使 BASLER 免受损害。这些损失和损害可能是由于客户或客户直接或间接供应本软件的任何一方在上述设备或系统中因使用本软件而导致的任何索赔或诉讼所引起的。
8.2. 无论基于何种法律依据,BASLER 及其法定代表人和代理人仅在因 BASLER 有过失违反重大合同义务(基本义务)、存在重大过失或故意不当行为而导致损失的情况下,方才承担赔偿责任。除非下文另有规定,否则明确排除任何进一步的损害赔偿责任。
8.3. 在符合本第 8.4 条规定的前提下,如果 BASLER 在没有重大过失或故意不当行为的情况下违反了重大合同义务,则此类损害赔偿责任应限于 BASLER 在与客户签订的合同生效时能够预见的损害。
8.4. BASLER 在任何情况下均不对间接或衍生性损害、利润损失、业务或商业机会损失、商誉或声誉的损失或损害承担责任。
8.5. 对于任何及所有索赔,BASLER 在任何情况下承担的赔偿总额均不得超过 BASLER 根据与客户签订的 AGREEMENT 实际收到的款项或 1,000,000.00 欧元(一百万欧元),以较低者为准。
8.6. 上述责任限制或排除不适用于因过失导致生命、身体或健康受损、故意不当行为,或德国产品责任法规定的责任条款的情况。
9. 适用法律和管辖权。本协议的订立和解释均应适用德国法律,并排除《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)规定的适用。对于双方之间的所有争议或基于本协议的索赔,汉堡地方法院具有管辖权。任何一方未能执行本协议的任何条款,不应被视为放弃在未来执行该条款或任何其他条款的权利。CUSTOMER 同意本协议可在衡平法法院强制执行,并承认 CUSTOMER 违反本协议条款的行为可能无法通过损害赔偿获得充分补救,因此在发生此类违约时,BASLER 有权获得禁令或其他衡平法救济。CUSTOMER 进一步同意,BASLER 选择寻求衡平法救济并不妨碍其同时寻求法律救济。
10. 一般条款。本协议是双方之间关于协议主题的完整且排他性的声明,并取代所有先前的协议和信函。本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益,未经双方签署的书面文件不得修改。如果本协议的任何条款被认定为无效,则违规条款将被修改以使其具有可执行性,并在修改后得到全面执行,本协议的其余部分将继续完全有效。