跳转到内容

microDiagnostics 中的带宽信息#

打开 microDiagnostics 时,该工具会扫描环境并在日志中提供一些基本的 PCIe 速度信息:

microDiagnostics:日志

如果您使用的 PCIe 插槽提供的 PCIe 通道少于采集卡支持的通道,或者 PCIe 代际低于采集卡支持的代际,则数据传输速率将降低。microDiagnostics 将向您发出以下提示:

microDiagnostics:性能问题警告

若要获取有关采集卡实际带宽的详细信息:

  1. 打开 microDiagnostics。
  2. 在左上角选择一块板卡。
  3. 从菜单中选择 Diagnosis -> Performance。

性能测试随即启动。该测试针对当前在采集卡上处于活动状态的 Applet 进行。

将显示性能测试的结果。您将看到示例图像尺寸下的实际传输速率(X 轴上标明了图像尺寸,其中图像宽度 = 图像高度):

microDiagnostics:性能测试

测试结果始终为 Applet 吞吐量最大带宽。

您可以针对为您的采集卡设计的所有 Applet 运行性能测试。

信息

若要了解采集卡在不考虑任何 Applet 特定细节情况下的最大带宽,请使用 Frame Grabber Test Applet (FrameGrabberTest) 来测试性能。测试结果可告知您在特定条件(例如 PCIe 插槽提供的 PCIe 代际、可用的 PCIe 通道等)下可用的完整采集卡带宽。

要使用另一个 Applet 测试性能:

  1. 从程序窗口底部的下拉列表中选择您要测试的 Applet。
  2. 选择 Diagnosis->Performance 重复性能测试。

    microDiagnostics:性能测试 Applet