Binning (imaFlex CXP-12 Quad)#
这可能会提高信噪比、相机的光响应或帧速率。
采集卡上的 Binning#
该 Applet 提供了多个参数来配置 Binning。首先,需要理解的是,根据 GenICam,ROI(感兴趣区域)的宽度、高度和偏移量定义了 Binning 后的图像尺寸。例如,如果您的相机输出图像宽度为 5120,并且您希望使用系数为 2 的水平 Binning,则必须将采集卡 ROI 设置为 2560,并将 Binning 系数设置为 2。
下图阐释了该行为:

默认情况下,GenTL Producer 会自动配置采集卡 ROI,以将其与相机同步,如 使用 GenTL 接口中所述。对于 Binning,必须设置一个不等于相机宽度和高度的 ROI,首先必须禁用 Automatic ROI Control 功能。对于上述示例,请按正确的顺序设置以下参数。所有参数均为 GenTL 相机设备参数,例如在 C++ pylon API 中:
-
Automatic ROI Control=false
-
Width=2560 -
Height=5120
-
对于 Sensor Geometry,设置
Sensor Width=5120和Sensor Height=5120.
-
在类别中
Binning,设置Horizontal Binning=2和Vertical Binning=1
您可以计算 Binning 像素的平均值以提高信噪比,而不会影响相机对光的响应。或者,您可以对像素求和以增加相机对光的响应。为此,请选择 BinningHorizontalMode 和 BinningVerticalMode 参数。以下图片展示了其对相机标准测试图像的影响。
Test Pattern Binning Horizontal Average:

Test Pattern Binning Horizontal Sum:

采集卡无法像相机内部那样在传感器级别执行 Binning。因此,如果可能,应使用较高的位速率将像素从相机传输到采集卡并处理 Binning。之后,可以在采集卡传输到计算机 Memory 的 DMA 处降低位速率。因此,请选择允许在所需帧率下使用的最高可用相机 Bit Width。
同样,GenTL Producer 会自动配置采集卡设置以匹配相机。如果您希望在直至计算机 Memory 的整个处理过程中使用高 Bit Width,请设置 PixelFormat 设置为相机内部所需的 Bit Width。但是,如果您想在 Binning 功能之后降低 Bit Width,请禁用 GenTL Producer 的自动采集卡配置。如下所示:
-
设置相机
Pixel Format例如设置为Mono 10
-
设置
Automatic Format Control=false
-
设置采集卡输入 Pixel Format
Pixel Format=Mono 10p
-
设置采集卡
Output Format=Mono 8
此配置可在更高精度下获得相同的结果。要进一步提高亮度和整体图像 Quality,您可以使用采集卡的 Gain、Offset 或 Gamma 功能。