配置 Applet (microDisplay X)#
- 在计算机上启动 microDisplay X。
-
从左上角的列表中选择您要使用的采集卡。
工具提示会提供有关该采集卡的更多信息:
选择采集卡时,下方窗格中应显示一个 Applet 列表:

信息
如果没有显示任何 Applet,请按照采集卡用户手册中的说明在主机计算机上安装适用于您的采集卡型号的 Applet 集。安装完成后,在 microDisplay X 中选择 File -> Rescan Applets。
-
从 Applet 列表中选择一个 Applet。
工具提示会提供有关每个 Applet 的更多信息:
您选择的 Applet 必须与所连接的相机相对应(每个采集卡连接的相机数量、面阵或线阵相机等)。
以粗体显示的 Applet 名称表示当前在采集卡上处于活动状态的 Applet。
以黑色显示的 Applet 是当前可用于所选采集卡的 Applet。
什么时候可以使用 Applet?
- 在 imaWorx 和 imaFlex 采集卡,只要 Applet 存在于计算机的文件系统中(Framegrabber SDK 安装目录、DLL 或 Hardware Applets 子目录),它就可用。如果 Applet 不在其中,请运行包含所需 Applet 的 Applet 安装程序;或者,如果您需要使用通过 VisualApplets 创建的 Applet,请将 Applet 文件 (*.hap) 复制到 Framegrabber SDK 安装目录的 Hardware Applets 文件夹中(例如:
...\Basler\FramegrabberSDK5.x.x\Hardware Applets\*.hap)。 - 在 marathon 采集卡上,Applet 一经烧录到采集卡上即可使用。如果尚未将要使用的 Applet 烧录到采集卡上,请按照 管理 Applet (microDiagnostics) 中的说明进行烧录。
- 在 imaWorx 和 imaFlex 采集卡,只要 Applet 存在于计算机的文件系统中(Framegrabber SDK 安装目录、DLL 或 Hardware Applets 子目录),它就可用。如果 Applet 不在其中,请运行包含所需 Applet 的 Applet 安装程序;或者,如果您需要使用通过 VisualApplets 创建的 Applet,请将 Applet 文件 (*.hap) 复制到 Framegrabber SDK 安装目录的 Hardware Applets 文件夹中(例如:
-
双击 Applet 名称以加载 Applet。

Applet 已加载。Applet 的采集进程(连同各自的相机和 DMA 端口)显示在左侧窗格中,DMA 输出则显示在查看窗格(Acquisition Channel 选项卡)中:

对于 Applet 中定义的每个进程,都会显示一个相应的采集进程,其中包含相机 IN 端口(Cam 0、Cam 1 等)和 DMA OUT 端口(DMA 0、DMA 1 等)。

DMA 线路的工具提示(左侧面板)会向您告知最重要的 Applet 功能和设置:

要将另一台相机连接到指定的 Applet 进程,请点击 Cam 行中的 Edit 按钮,然后选择要连接的相机。此后,该相机将显示在当前进程的 Cam 行中,并从其之前连接的进程的 Cam 行中消失。
-
确保您的相机已连接并被检测到。已检测到的相机(图像源)会标记为绿色:

-
如果未检测到相机,请按照 www.windowscentral.com 上的说明停用 Windows 快速启动选项。
信息
如果没有手头上的相机,您可以使用相机模拟器(Camera Simulator)作为图像源来代替相机。为此,请执行以下操作:
- 点击 DMA 行以为进程(采集通道)配置输入源。
- 接下来,在 Parameter Selection 窗格中,打开 Camera Simulator 参数的选项。转到 Image Source,并在值列表中选择 Generator。
- 此时,进程的 Cam 行应显示一个绿色圆盘,并显示图像生成器已连接到采集通道输入的提示信息。
-
单击 DMA 线路为进程配置 Applet。
-
在下方窗格中设置 applet 参数:

双击或右键单击参数/值以获取可用值列表或输入字段。
-
定义每个采集通道要分配的超时时间和缓冲区数量:保持进程的 DMA 行处于活动状态。单击 Edit 按钮。在打开的对话框中,您可以设置以下参数:
- Timeout:采集超时。如果在您此处定义的时间范围内未收到任何图像,采集将被中止。
- Buffers:每个采集通道要分配的缓冲区数量。
-
对所有活动的 DMA 通道重复步骤 7 到 9。
- 如有必要,请按照配置相机主题中的说明调整相机设置。
为了避免采集图像边缘出现随机数据(在 DMA 输出显示窗格中以红色显示),请确保 Applet 的图像宽度和高度设置与相机的图像宽度和高度设置相匹配。 -
采集多张图像:
-
单击您要启动的进程的 DMA 行。相应的 DMA 输出显示窗格(选项卡 Acquisition Channel)将变为活动状态:

-
点击 Grab 按钮以开始采集。
如果您的系统安装正确,采集到的图像将显示在相应的 DMA 输出显示窗格中:
-
使用 Stop 按钮停止采集。
-
-
检查采集到的图像。它们将显示在 DMA 输出显示窗格中。
- 如有必要,请调整 Applet 参数设置,以便采集的图像满足您的要求。
-
如果您想重复使用 applet 配置,请将其保存到 MCF 文件中:

MCF 文件包含一个采集卡的 Applet 配置,包括该 Applet 所有进程(采集通道)的配置。有关详细信息,请参阅保存 Applet 配置。