跳转到内容

连接相机#

本主题介绍如何设置相机以便与 Basler 采集卡配合使用。

安全信息#

警告 — 激光安全说明 激光安全

为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:

光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。

将 CoaXPress over Fiber (CoF) 相机连接到采集卡#

要将 CoF 相机连接到 CoF 采集卡,其工作流程如下:

  1. 使用附带收发器模块的光纤电缆将相机连接到采集卡。
  2. 将电源连接到相机。
  3. 将编码器连接到 GPIO 线路,例如将 A 相连接到线路 2,将 B 相连接到线路 3(另请参见 Encoder Control)。

要求#

要将相机连接到 CoF 采集卡,您需要以下硬件:

将 QSFP28 模块连接到光纤电缆#

警告 — 激光安全说明 激光安全

为避免受伤,请始终遵循以下安全说明:

光纤连接会发射红外范围内的激光辐射。激光辐射是不可见的,如果眼睛直接暴露在其中,可能会造成视力损伤。切勿直视开放的光纤端部或活动的的光口。在进行任何安装、维护或清洁之前,请断开连接或安全关闭系统。处理光纤碎屑时请务必小心。

信息

QSFP28 光模块的插拔次数有限。典型值为 500 次。如果超过该值,必须更换模块。

信息

MPO 连接器的插拔次数有限。典型值为 50 次。如果超过该值,则必须更换电缆。

与典型的工业电气连接器相比,光纤连接器遵循不同的标准。关键的一点是,每次对接前必须进行适当的清洁。如果光纤端面上存在灰尘或污染,连接器很容易受损,这可能会严重影响性能和寿命。

如果您使用的电缆光纤未永久连接到收发器模块,请执行以下操作:

  1. 使用适当的工具清洁 QSFP28 模块的光口。
  2. 使用适当的工具清洁光纤线缆。
  3. 将光纤电缆插入 QSFP28 模块中。

已连接的 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 和 Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

imaFlex 2 Dual 100 连接器#

imaFlex 2 Dual 100 连接器

将正确的端口连接到相机#

连接相机

信息

Basler 建议按以下顺序连接端口:

  • 将相机的 QSFP28 模块连接到采集卡的 C0 连接器(该连接器配有 QSFP28 模块),以便使用 CoF LED 信号传输的所有功能。C0 连接器有 4 个 LED,而 C1 连接器只有 1 个 LED。
  • 对于主从拓扑结构,将主采集卡的 C1 端口连接到从采集卡的 C0 端口(均通过各自的 QSFP28 模块)。

主从拓扑结构中的端口

采集卡通常非常灵活,允许将相机连接到 C1,并将数据转发连接到 C0。没有强制的固定顺序,可以根据用户的需求选择连接器。但是,FPGA 处理器中的 Applet 必须与所选的互连方式相匹配。imaFlex 2 Dual 100 的基本线阵 Applet 要求相机连接到 C0 连接器。

信息

相机和采集卡都必须供电,光纤连接才能正常工作。采集卡主要通过 8 引脚电源插头获得供电。当 PC 未通电且 PC 与电源断开时,必须将电源连接器互连。

QSFP28 和 MPO 连接器支持热插拔。

连接到 CoaXPress-over-Fiber 采集卡的 TDI 相机

将 CoaXPress 相机连接到采集卡#

这些说明适用于所有 CoaXPress 采集卡。

要将相机连接到采集卡:

  1. 将相机的电缆插入 CoaXPress 采集卡挡板上的 CoaXPress 连接器(端口 CXP 1、CXP 2、CXP 3、CXP 4 和 CXP 5)。
  2. 将 CoaXPress 电缆插入相机的相应连接器:

    CXP 采集卡端口号

信息

Basler 建议按以下顺序连接端口:

  • 将相机连接器 1 连接到采集卡的端口 CXP 1,依此类推,将

    • 相机连接器 2 连接到采集卡端口 CXP 2(如果可用),
    • 相机连接器 3 连接到采集卡端口 CXP 3(如果可用),
    • 相机连接器 4 连接到采集卡端口 CXP 4(如果可用),
    • 并将相机连接器 5 连接到采集卡端口 CXP 5(如果可用)。
  • 将相机连接器 2 连接到采集卡端口 CXP 2(如果可用)。

  • 将相机连接器 3 连接到采集卡端口 CXP 3(如果可用)。
  • 将相机连接器 4 连接到采集卡端口 CXP 4(如果可用)。
  • 将相机连接器 5 连接到采集卡端口 CXP 5(如果可用)。

信息

CoaXPress 始终支持 Power Over 功能,即相机通过 CXP 电缆供电

如果您想通过采集卡为相机供电,采集卡需要额外连接到计算机电源。

当相机连接后,相机上闪烁的绿色 LED 表示相机已通电。

如果相机上的 LED 未闪烁,请检查您是否将公电源连接器连接到了计算机电源。

相机电源连接器

如果未连接电源连接器:

  1. 关闭计算机。
  2. 断开计算机电源。
  3. 将母电源连接器连接到采集卡。如果您的计算机没有提供匹配的电源,请使用合适的适配器。
  4. 重新连接并启动计算机。
  5. 如果您的采集卡不为相机供电,或者您的相机不使用供电功能,请为相机供电。
  6. 重复上述步骤以连接系统中的所有相机。

要配置相机,请打开 microDisplay X 工具。有关通过 microDisplay X 配置相机的说明,请参阅 microDisplay X 用户手册。

这些说明适用于所有 Camera Link 采集卡。

要将相机连接到采集卡:

  1. 将相机的 Camera Link 电缆插入 Camera Link 采集卡挡板上的连接器中。
  2. 将 Camera Link 电缆插入相机的相应连接器。
  3. 如果适用:如果您的相机不支持 Power Over Camera Link (PoCL),请务必 停用 PoCL 并将相机连接到电源。

激活/停用 PoCL 支持#

如果您运行的是 applet 集版本 2.0(或更高版本)中的 applet,或者使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)创建的独立 applet,则默认情况下会停用 PoCL 支持。

要激活或停用 PoCL 支持,请参阅 启用 PoCL 支持。