跳转到内容

碰撞保护( microDiagnostics )#

Framegrabber SDK 提供防崩溃保护功能,当用户应用程序在重新配置期间崩溃时,该功能将被启用。

PCI总线连接#

在 FPGA 实时重新配置期间(当您激活 Applet 时开始),采集卡会短暂从 PCI 总线消失。但是,并非所有主板都支持设备从 PCI 总线消失。

如果主板不支持设备从 PCI 总线消失:FPGA 重新配置将失败,并且可能会出现 Windows 蓝屏。在这种情况下,将启用防崩溃保护。为了避免再次出现蓝屏,FPGA 实时重新配置(即激活 Applet)将被禁用。这在 microDiagnostics、microDisplay X 以及使用函数调用的 Framegrabber API 中有效 Fg_Init.

您将只能加载当前处于活动状态的 Applet。要激活另一个 Applet(即使用另一个 Applet 配置 FPGA):

  1. 在 microDiagnostics 中,将烧录了另一个 Applet 的分区定义为启动分区。
  2. 对计算机进行重新上电(Power-cycle)。

由于存储目标 Applet 的分区现在是启动分区,因此在启动期间,FPGA 将使用存储在该分区中的 Applet 进行烧录。

用户应用程序崩溃#

当用户应用程序在重新配置期间崩溃时,崩溃保护也会被激活。在这种情况下,您可以在 microDiagnostics 中重新启用 FPGA 实时重新配置(以便您可以激活采集卡上烧录的任何 applet)。为此:

  1. 在 microDiagnostics 中,选择您要重新配置的采集卡设备板卡。
  2. 激活包含您要使用的 applet 的分区。
  3. 在弹出的对话框中(见下图),单击“仍然激活” 。现在,实时配置功能已再次启用。

    激活已禁用

信息

如果由于蓝屏而启用了崩溃保护,但您又重新启用实时配置(通过单击“仍然激活” ),则会导致再次出现蓝屏。