Enhanced Applets (imaFlex CXP-12 Quad)#
您可以从 Basler 网站以 ZIP 文件形式下载 Enhanced Applets、Flat-Field Correction 插件以及用于计算平场校正值的 Python 脚本。
目前,Enhanced Applets 适用于:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 接口卡 2C
- CXP-12 接口卡 4C
- imaWorx CXP-12 Quad
- imaFlex CXP-12 Quad
Enhanced Applets 是 Acquisition Applets 与 Custom Applets 之间的纽带:Acquisition Applets 包含用于图像和信号数据的采集与预处理、以及系统信息处理的功能。
Enhanced Applets 包含了 Acquisition Applets 的功能范围以及其他高级图像处理功能。
Custom Applets 是通过 VisualApplets 创建的,可提供个性化功能。它们可以基于 Acquisition Applets 或 Enhanced Applets 设计进行定制。
Acquisition Applets 和 Enhanced Applets 随所支持的采集卡和 CXP-12 Interface Cards 一起提供。
调整与定制#
要在单一的 applets 集中满足所有客户需求是不可能的。Enhanced Applets 的理念是快速适应特定需求:
- 生成符合您需求的全新或修改后的 enhanced applets
- 生成完全符合您需求但不会包含在常规发布中的自定义 enhanced applets。根据自定义处理的复杂性,这可能仅适用于 imaFlex 采集卡。
- 在 VisualApplets 中复制功能块以实现高度灵活的自定义处理并自行完成实现。这对于 imaFlex 采集卡是可行的。
VisualApplets 功能示例#
VisualApplets 随附了设计示例,您可以使用它们来计算基于块的平场校正。有关这些示例及其存储位置的信息,请参见 VisualApplets 教程。
除了在 VisualApplets 中进行自定义处理之外,请查看调整与定制一节中提及的自定义可能性。
要求#
- 主机软件:Framegrabber SDK 5.11.3 版以及 pylon Viewer 8.0.1 或 8.0.2 版。
- 硬件: 您的系统已连接以下采集卡或接口卡之一:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 接口卡 2C
- CXP-12 接口卡 4C
- imaWorx CXP-12 Quad
- imaFlex CXP-12 Quad
限制
在所有 applet 中,无法分配大于 4GB 的缓冲区。即使 applet 允许更大的缓冲区大小,由于驱动程序和固件中的限制,您也无法分配大于 4GB 的缓冲区。
您可以按如下方式计算缓冲区大小:
缓冲区大小 = 图像高度 * 图像宽度 * (像素位宽 / 8)。
对于 RGB 图像:缓冲区大小 = (图像高度 * 图像宽度 * (像素位宽 / 8)) * 3。
文档#
以下各节提供了指向 Enhanced Applets 文档的链接:
面阵 Acquisition Applets#
| GenTL | Fglib |
|---|---|
| Enh_SingleCXP12Area | Enh_SingleCXP12Area |
| Enh_DualCXP12Area | Enh_DualCXP12Area |
| Enh_QuadCXP12Area | Enh_QuadCXP12Area |
面阵 Acquisition Applets#
目前,Enhanced Applets 适用于面阵相机。这些 applets 完美扩展了 boost v 相机的功能,以满足您的图像预处理需求。
以下面阵 Enhanced Applets 可用:
- Enh_SingleCXP12Area
- Enh_DualCXP12Area
- Enh_QuadCXP12Area
选择合适的面阵 Acquisition Applet#
为 Enhanced Applets 选择正确的 Applet 仅取决于连接到图像采集卡的相机数量,而与链路配置无关。因此,选择正确 Applet 的矩阵如下:
| 相机数量 | 小程序 | 拓扑 |
|---|---|---|
| 1 | Enh_SingleCXP12Area | |
| 2 | Enh_DualCXP12Area | |
| 4 | Enh_QuadCXP12Area |
有关该 applet 的具体规格,请阅读applet 文档的“Features”章节。
与 Acquisition Applets 相比,Enhanced Applets 均具有以下附加功能:
- Binning of up to 4x4
- 适用于单色和彩色相机的基于块的平场校正 (FFC)
- PGI high quality Debayering 及图像质量改善
使用 Enhanced Applets#
结合 Framegrabber SDK 使用 Enhanced Applets#
在此可找到有关将 applet 与 Framegrabber SDK 配合使用的通用信息:Acquisition Applets。
安装 Enhanced Applets#
在采集卡上使用特定的 applet 之前,您需要将其安装到采集卡上。有关安装 applet 的说明,请参阅 Managing Applets (microDiagnostics)。
手动添加 Enhanced Applets#
要将作为 DLL 文件(而非以安装程序形式)接收到的 Applet 添加到主机文件系统:
- 获取您收到的 Applet DLL 文件。
- Copy this file into the following directory: <Framegrabber SDK installation directory>\Dll\<frame grabber model>
- 确保 GenTL 环境变量指向 Framegrabber SDK 安装目录。
现在,您可以在 microDisplay X、任何 GenTL 消费者或使用 Framegrabber SDK API 的您自己的 SDK 程序中使用新的 Applet。
测试图像采集#
在您自己的软件(通过 API)中开始使用 applet 之前,您可能需要测试系统设置或单个 applet(及其参数化选项)。
为此,您可以借助作为 Framegrabber SDK 环境的一部分安装在主机上的 microDisplay X 工具。有关如何加载和测试 applet 的说明,请参阅 Configuring the Applet (microDisplay X)。
保存 Applet 配置#
在配置完 applet(在 microDisplay X 中或通过 Framegrabber API)后,您可以保存配置。有关更多信息,请参见 Other Tasks (microDisplay X)。
结合 pylon Viewer 使用 Enhanced Applets#
Enhanced Applets 作为 pylon Viewer 的插件提供。请联系 Basler 销售代表或现场应用工程师以索取此插件。
为 pylon 安装 Enhanced Applets 插件#
您将收到 pylon 的 Enhanced Applets 插件(作为 DLL 文件)。要安装适用于 pylon 的 Enhanced Applets 插件:
- Copy the DLL files into the pylon installation directory Runtime\x64\pylonCXP\dll\<frame grabber name>.
- 确保 GenTL 环境变量指向 pylon 安装目录。
现在,您可以在 microDisplay X、任何 GenTL 消费者或使用 Framegrabber SDK API 的您自己的 SDK 程序中使用新的 Applet。