通过命令行进行烧录#
You find GrabberFirmwareFlasher.exe in the Framegrabber SDK installation directory <Framegrabber SDK installation directory>/bin.
Grabber Firmware Flasher 允许将 Applet(*.dll 或 *.hap 文件)写入特定板卡的闪存的特定分区中。您需要指定:
- 板卡索引(系统内)
- 闪存分区
- 小应用程序文件的文件名(带扩展名)
- The Grabber Firmware Flasher looks within your Framegrabber SDK software installation for the specified applet file (in directory <Framegrabber SDK installation directory>/firmware/<frame grabber type>
要启动 Grabber Firmware Flasher:
-
转到 bin 目录并运行 GrabberFirmwareFlasher.exe。
将显示帮助信息:

-
指定板卡索引、内存分区和 Applet 文件名。您可以使用以下命令:
GrabberFirmwareFlasher.exe --b <board_index> --partition <flashing partition> <name of applet file>示例:
GrabberFirmwareFlasher.exe --board 0 --partition 4 Acq_SingleBaseGray.dll -
按回车键。
该工具开始使用指定的小应用程序写入命名分区:

-
重新启动所有正在使用该板卡的应用程序:
- 关闭 Framegrabber SDK 的所有应用程序(microDisplay X、microDiagnostics、GenICam Explorer)。
- 重新打开后,这些应用程序将提供对您设置为活动状态的 applet 的访问权限。
您可以继续通过 microDisplay X(参见 初始系统测试 (microDisplay X))或通过 Framegrabber API 配置 Applet。