跳转到内容

Framegrabber SDK 最终用户许可协议#

重要提示——请仔细阅读

本最终用户许可协议(以下简称“协议”)是您(无论是个人还是法律实体,以下简称“客户”)与 BASLER AG(以下简称“BASLER”)之间关于随附本协议的 BASLER 软件产品的法律协议,该软件产品包含计算机软件,并可能包含“在线”或电子文档、相关介质和/或印刷材料(以下简称“软件”)。在您下载、安装或使用本软件之前,请仔细阅读本协议。通过下载、安装或使用本软件,即表示您同意本协议的条款并同意受本协议的约束。如果您不同意本协议的条款和条件,请勿下载、安装或使用本软件。

1. 第三方制造商的软件。尽管有本协议的条款和条件,构成非专有 BASLER 软件或由第三方根据开源许可证提供的软件(以下简称“第三方软件”)的全部或任何部分,均根据随附该第三方软件的软件许可协议的条款和条件许可给客户。客户对外使用第三方软件应完全受此类许可证的条款和条件的约束。客户可以在线技术文档的“https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/third-party-license-notices-framegrabber-sdk”中找到许可证条款和条件,或联系 BASLER 支持。BASLER 软件包含一些开源软件源代码,任何人都可以使用和修改,前提是他们反过来向其他人提供相同的许可协议。有关根据开源许可证授权的组件的原始源代码,请联系 BASLER 支持。

2. 许可授予,违约终止。在客户遵守本协议所有条款和条件的前提下,BASLER 授予客户一项个人的、非独占的、不可转让的权利,以使用本软件。如果客户违反本协议的规定,BASLER 有权立即终止本协议。在这种情况下,客户必须删除该软件(包括所有副本)或将其退还给 BASLER。

3. 软件的允许用途。客户可以在数量不限的计算机上安装和使用本软件的全部或部分(单个文件,例如 DLL 等)。客户仅可将本软件用于操作 Basler 采集卡或接口卡产品。

4. 转让。前提是受让人接受本协议的条款,客户可以将本软件的全部或部分(单个文件,例如 DLL 等)转让给另一个人/实体。除本第 4 条明确授予的情况外,客户不得将本软件或其任何部分出租、租赁、再许可或出借给他人。

5. 限制。除本协议规定的情况外,客户不得复制或使用本软件。客户不得删除本软件上的任何专有声明或标签;根据本协议允许客户制作的任何副本必须包含出现在本软件上及软件内部的相同的版权和其他专有声明。尽管有上述规定,客户可以根据法律要求制作副本。

6. 反向工程限制。客户同意不修改、改编、对本软件进行反向工程、反编译或反汇编,或以其他方式试图发现本软件的源代码或其中包含的算法,或从本软件创建任何衍生作品,但本协议明确规定的除外。

7. 专有权利。本软件中的所有知识产权均归 BASLER 或其供应商所有,并受版权法和国际版权条约的保护。客户不得从本软件中删除任何产品标识、版权声明或专有限制。

8. 免责声明。在适用法律允许的最大范围内,BASLER 及其供应商“按原样”提供软件产品及所有缺陷,并特此拒绝承担所有其他明示、暗示或法定的保证和条件,包括但不限于所有权和不侵权的保证、适销性、特定用途适用性以及无病毒的任何默示保证、责任或条件,所有这些均针对软件产品。某些州/司法管辖区不允许排除默示保证或限制默示保证的期限,因此上述免责声明可能不完全适用于客户。

9. 责任限制。

9.1 对于因以下原因导致的任何损害,BASLER 应承担无限制的责任:(i) 由于 BASLER 或 BASLER 代表的过失或故意违约导致的受伤、人身伤害或生命损失,(ii) 违反本协议目的至关重要的义务 (Kardinalspflicht),以及/或者 (iii) BASLER 或 BASLER 代表对本协议的重大过失或故意违约。

9.2 BASLER 根据《产品责任法》(ProdHaftG) 承担的责任不受影响。

9.3 在上述情况之外的所有其他情况下,BASLER 对任何损害(无论是特殊、附带、间接或后果性损害,包括但不限于利润损失、机密或其他信息损失、业务中断、人身伤害、隐私损失的损害,因使用或无法使用软件产品引起或与之相关的损害,或者与本协议任何规定相关的其他损害)均不承担责任,即使 BASLER 或任何供应商已被告知此类损害的可能性,且即使补救措施未能达到其根本目的,除非此类损害是由于 BASLER 和/或其代表故意违反本协议而发生的。

9.4 在 BASLER 发生违约行为的情况下,如果该违约责任根据上述第 9.3 节未被排除,则 BASLER 的责任应限于本协议项下可预见的且典型的损害赔偿金额。

10. 适用法律和管辖权。

10.1 本 AGREEMENT 应被视为根据德国法律订立并进行解释,不包括其法律冲突条款和《联合国国际货物销售合同公约》(CISG) 规则。对于双方之间的所有争议或基于本 AGREEMENT 的索赔,汉堡地方法院具有管辖权。任何一方未能执行本 AGREEMENT 的任何条款,不应被视为放弃未来执行该条款或任何其他条款的权利。

10.2 客户同意本协议可在平衡法庭(court of equity)中强制执行,并承认客户违反本协议条款的行为可能无法通过损害赔偿获得充分补救,因此在发生此类违约时,BASLER 有权寻求禁令或其他衡平法救济。客户进一步同意,BASLER 选择寻求衡平法救济并不妨碍其同时寻求法律救济。

11. 一般条款。

11.1 本协议是双方之间关于协议主题的完整且排他性的协议声明,并取代先前所有关于该主题的协议和沟通。本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。

11.2 本协议只能通过双方签署的书面文件进行修改。

11.3 如果本协议的任何条款被认定为无效,则将删除违规条款,并由一个有效且尽可能接近违规条款意图的条款替代。在任何情况下,一个或多个条款的无效性均不影响其余条款的有效性,本协议的其余部分将继续完全有效。