历史记录#
版本 31(2026 年 11 月)#
- 更新了指向 Basler 网站的链接。
- 在所有 Framegrabber SDK 版本(5.10.0 至 5.11.9)的已知问题主题中添加了工单 ID 332625 的已知问题。请参见 Known Issues Framegrabber SDK 5.11.9。
- 扩展了 使用 GenTL Interface 主题。该主题现在包含有关打开 GenTL Producer、GenTL 模块层级、Camera Link 相机协议(GenCP 和 CLP)以及故障排除的信息:
- 更新了 Installing pylon and the Framegrabber SDK in Parallel 主题。该主题现在包含 Runtime Rules 和 Recommended Configurations 小节。
- 改进了以下采集卡主题中的引脚分配说明: 前面板 GPIO 连接器引脚排布 小节:
- imaFlex CXP-12 Penta、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx CXP-12 Quad
- marathon ACL、marathon ACX-DP、marathon ACX-QP、marathon ACX-SP、marathon VCL、marathon VCLx 和 marathon VCX-QP
- 将表格列 PIN Number (3P FPGA) 重命名为 PIN Number。
- GPI 引脚描述现在区分了单端信号和差分信号。
- 添加了一条说明:单端信号可以连接到引脚 11(GPI 0)和引脚 13(GPI 1)。引脚 12 和引脚 14 用于反相差分信号 GPI0- 和 GPI1-。
- 添加了一条说明:GPI0-、GPI1- 和 GPI2- 中的减号表示 GPI 0、GPI 1 和 GPI 2 的反相信号。减号不表示负电压。
- 添加了有关在 imaFlex 2 Dual 100 采集卡上连接和处理 QSFP28 模块的说明:
- 在 Connecting Frame Grabbers 主题中添加了 Connecting the QSFP28 Modules 小节。该小节介绍了如何将模块连接到 C0 和 C1 连接器,并提供了指向 Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m 以及 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 文档的链接。
- 在 Troubleshooting (Frame Grabbers) 主题中添加了 If the Optical Link Is Unstable 小节。
- 更新了在 imaFlex 2 Dual 100 采集卡上连接和处理 QSFP28 模块的 safety instructions。
版本 30(2026年9月)#
- 文档翻译:
- Basler 采集卡文档现已提供日语、韩语、简体中文和繁体中文翻译版本。使用页面顶部的语言选择器更改语言。
- 文档的所有翻译版本(日语、韩语、简体中文和繁体中文)均使用基于 AI 优化的机器翻译即时生成。因此,翻译始终与最新的英文文档保持同步。
- 添加了在查看机器翻译版本的文档时显示的 翻译免责声明。如果翻译版本与原始文档之间存在任何差异,以英文版本为准。
版本 29(2026年8月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.9 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.9 发行说明主题。
版本 28(2026年6月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.8 版本的文档。Framegrabber SDK 5.11.8 现在支持 imaFlex 2 Dual 100 采集卡。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.8 发行说明主题。
版本 27(2026年4月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.7 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.7 发行说明主题。
版本 26(2026年4月)#
- 添加了 imaFlex 2 Dual 100 文档。
- 从系统要求的“支持的操作系统”部分中移除了 Ubuntu 20.04(适用于 Framegrabber SDK 版本 5.11.5 和 5.11.6)。
版本 25(2026年2月)#
- 重命名了主题 GPIO 连接器 更改为 GPIO 连接器(CXP-12 和 Camera Link 采集卡) 并添加了以下信息:
- 在触发输出 TTL 部分中添加了前面板 GPIO 连接器输出引脚的引脚编号。
- 添加了将带电源和不带电源的触发源连接到前面板 GPIO 部分。
- 添加了关于输出外部电源的注意事项。
版本 24(2025年12月)#
- 更新了 Flat-Field Correction (imaWorx CXP-12 Quad)、Flat-Field Correction (imaFlex CXP-12 Quad)、Enhanced Applets (imaWorx CXP-12 Quad) 和 Enhanced Applets (imaFlex CXP-12 Quad) 主题,以反映新的 FFC 插件、FFC Python 脚本以及 Enhanced Applets 的新彩色功能。
版本 23(2025年12月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.6 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.6 发行说明主题。
版本 22(2025年10月)#
- 添加了函数
GDStartAcquisitionEx至 NVIDIA GPUDirect for Video 函数参考. - 在“使用 GenTL 接口”主题中添加了发现模式概述部分。
- 添加了新主题并行安装 pylon 和 Framegrabber SDK。
- 为 Framegrabber SDK 5.11.4 版本添加了工单 ID 334080 和 333828 的条目,为 Framegrabber SDK 5.11.5 版本添加了已修复问题的工单 ID 334080 和 333828 条目;更正了 5.11.4 版本已知问题和 5.11.5 版本已修复问题中的工单 ID 335339(原为:334080)。
- 更新了针对 imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx CXP-12 Quad 的 Enhanced Applets PDF 文档。
版本 21(2025年5月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.5 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.5 发行说明主题。
- 由于该产品已停产,因此从文档中删除了所有关于“marathon deepVCL”的内容。
- 在“已知问题 Framegrabber SDK 5.11.4”主题中添加了条目 #336093 和 #334080。
- 更正了所有采集卡硬件主题中的一些规格说明。
版本 20(2025年3月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.4 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Framegrabber SDK 5.11.4 发行说明主题。
- 更新了所有采集 Applet 文档。imaFlex CXP-12 Penta 现在还提供双 Applet。
- 改进了针对 imaWorx CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 的“选择正确的面阵/线阵采集小程序 (Choosing the Right Area/line Scan Acquisition Applet)”表格。
- 添加了通过复制部署安装 Framegrabber SDK 主题。
版本 19(2025年1月)#
- 更新了适用于小程序版本 1.4.3.0 的 Enhanced Applets 文档。
- 更新了 Enhanced Applets 的 Binning 主题中的屏幕截图。
- 更新了平面场校正 (FFC) 主题中的数学公式。
版本 18(2024年12月)#
- 添加了 imWorx 的 Enhanced Applets 和 imaFlex 的 Enhanced Applets 包含以下附加功能的专题:
版本 17(2024年12月)#
- 在 imaWorx CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Quad 和 imeFlex CXP-12 Penta 的规格表中,将“UL Recognized”和“KC”添加到“Compliance”中。
- 改进了 fglib5/Starting the Acquisition 的说明。
版本 16(2024年9月)#
- 添加了 imaFlex CXP-12 Penta documentation。
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.3 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Release Notes for Framegrabber SDK 5.11.3 专题。
版本 15(2024年7月)#
- 添加了从 Installation 导航菜单到 Configuring CXP Line Scan Cameras and Frame Grabbers 的链接。
- 在 iolibrt 专题中添加了有关 .raw 图像文件的头文件信息。
版本 14(2024年6月)#
- 将 pylon Camera Software Suite 的名称更改为 pylon Software Suite。
- 将 Log4cpp 添加到了 Third-Party License Notices (Framegrabber SDK) 中。
- 在 Trigger Applications 专题中添加了关于配置轴编码器的说明
版本 13(2024年4月)#
- 从 imaWorx CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Quad 采集卡的 Specifications 表中删除了 Power Consumption 和 Ambient Temperature。
- 将 imaWorx CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Quad 采集卡的 PGEXT LED 功能设置为“未定义”。
版本 12(2024年1月)#
- 添加了 imaFlex CXP-12 Quad 文档。
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.2 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参见 Framegrabber SDK 5.11.2 的发行说明主题。
版本 11(2023年12月)#
- 更新了概述主题中的产品图片。
版本 10(2023年7月)#
- 更新了 Framegrabber SDK 5.11.0 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Release Notes Framegrabber SDK 5.11.0 主题。
- 更新了 CXP-12 接口卡和 imaWorx CXP-12 Quad 采集卡的 Applet 文档。此外,现在还提供以下新的 Applet 文档:
- CXP-12 接口卡的线阵相机 Applet 文档
- 所有 CXP-12 接口卡的 Applet 文档的 FGLib 变体
版本 09(2023年5月)#
- Framegrabber SDK:
- 将问题 272272 添加至已知问题列表。
- 将问题 197430 从已知问题列表移至已修复问题列表。
- 修订了“安装图像采集卡 SDK”主题中“安装图像采集卡驱动程序”部分的说明。
- 更新了“imaWorx CXP-12 Quad 采集小程序”主题中的带宽规格。
版本 08(2023年2月)#
- 在“System Requirements for Framegrabber SDK 5.10.0”主题中添加了“Processors”一节。
- 在“Framegrabber SDK 5.10.0 中的更改和修复的问题”主题的“停产产品”列表中添加了更多停产的采集卡。
- 添加了关于 Windows 32 位安装的 PATH 环境变量的已知问题条目。请参阅 Known Issues Framegrabber SDK 5.10.0。
- 添加了“使用 Framegrabber API 确定帧数”知识文章。
版本 07(2022年12月)#
- 修订了整个文档。设计和措辞现已符合 Basler 的文档风格。此外,现在可以通过搜索功能搜索大部分采集卡内容。
- 重组了图像采集卡文档以匹配 Basler 产品文档的结构。特定于硬件的主题和特定于软件的主题已分开。
- 添加了 imaWorx CXP-12 Quad 文档。
- 将运行时软件重命名为“Framegrabber SDK”并更新了 Framegrabber SDK 5.10.0 版本的文档。有关所有更改的详细列表,请参阅 Release Notes。
- 更新了小程序文档。小程序文档现在以 Basler 的文档风格出现。
版本 06(2022年6月)#
- 将以下主题从本文档移动到 Basler Product Documentation 的“采集卡”部分:
- 配置 CXP-12 接口卡
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 接口卡 2C
- CXP-12 接口卡 4C
- CXP-12 接口卡ace
- 更新 CXP-12 接口卡的固件ace
版本 05(2022年5月)#
- 将所有 mE5 采集卡文档链接到了正确的 Runtime 发行说明。
版本 04(2022年3月)#
- 修订了配置 CXP-12 接口卡主题。
版本 03(2021年10月)#
- 将以下产品从 Basler 产品文档的“PC 卡”部分移动到本文档:
- CXP-12 Interface Card 1C
- CXP-12 接口卡 2C
- CXP-12 接口卡 4C
- 从文档中删除了以下停产产品:
- microEnable IV AQ4-GE
- microEnable IV AQ4-GPoE
- microEnable IV VQ4-GE
- microEnable IV VQ4-GPoE
版本 02(2021 年 9 月)#
- 添加了指向 Basler imaWorx CXP-12 Quad 采集卡的文档链接。
版本 01(2021 年 2 月)#
内容基于 Basler 产品文档(AW001406)中的“采集卡”一节,版本为 45,包含以下更改:
- 修订了“帧抓取器”主题。
- 添加了“型号”部分和“采集卡型号”主题。
- 更新了设计和措辞,以符合 Basler 的文档风格。