跳转到内容

已知问题(帧捕获器)#

本节提供有关 Basler 采集卡已知问题的信息。

所有组件#

总结 使用巴斯勒CXP-12 Interface Card 1C /2C/4C 和 imaworx CXP-12 四画面采集卡PCIe 低于第三代 x 8 规格可能会降低摄像头的性能Acquisition Frame Rate 并导致图像丢失
描述 巴斯勒CXP-12 Interface Card 1C /2C/4C 和imaWorx CXP-12 Quad 图像采集卡需要主机接口PCIe 需使用第三代 x 8(直接内存访问)或更高版本的处理器。使用速度较慢的主机接口可能会降低相机的采集帧速率,并导致图像丢失。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 –
总结 相机无法拍摄出正确的图像
描述 如果一台具有多个链路的摄像机不符合CXP标准中关于图像数据在链路间分发的规定,则无法向计算机传输正确的图像。JAI SP-12000C-CXP4摄像机就存在这个问题。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 TFS 211645
总结 相机模拟器的意外行为
描述 使用小程序内置的摄像头模拟器可能会导致带宽低于预期。这意味着在使用当前模拟器时可能会出现某些溢出情况。使用真实摄像头时则不会出现此问题。该问题仅与内置摄像头模拟器有关。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 –
总结 帧捕获器不适用于Windows 快速启动
描述 在下面Windows 如果系统版本为 8 或更高,并且启用了快速启动(也称为混合启动或混合关机),则在更改硬件设置并重新启动系统后,帧捕获器可能无法再工作。
变通方法 重启(显式重启,而非关机)可以解决这些问题。要彻底避免这些问题,请按照www.windowscentral.com上的说明禁用快速启动。
票号 –
总结 Linux 驾驶员不能使用受信任的 Basler 证书进行签名
描述 使用安全启动(UEFI 模式) Linux 需要一个使用受信任证书签名的驱动程序。由于驱动程序是以源代码形式提供的,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。
变通方法 要使用此驱动程序,可以禁用安全启动。或者,您可以按照这篇Ubuntu 博客文章中的说明对驱动程序进行签名。
票号 –

imaWorx#

总结 LED 12EXT在错误事件中亮起红灯
描述 这LED 当imaWorx未连接外部电源时, 12EXT指示灯应亮起红色。然而, LED 仅当外部电源连接器连接时才会亮起红色,并且错误地反映 12V_DC_UP 状态而不是 12V_EXT 状态。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 TFS 206709

接口卡#

总结 使用 Basler 捕捉高帧率CXP-12 Interface Card 1C 不支持
描述 使用 Basler 以超过 50000 fps 的极高帧率进行抓取CXP-12 Interface Card 1C 不支持。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 –
总结 使用接口卡更改小程序会导致设备列表错误。
描述 在小程序切换期间,即使无法访问,连接到接口卡的摄像头仍会显示在设备列表中。尝试在此状态下打开摄像头会导致错误消息。
变通方法 目前没有其他解决办法。
票号 –