跳转到内容

marathon ACX-QP#

marathon ACX-QP 是一款 CXP-6 采集卡。当连接到计算机电源时,marathon ACX-QP 支持 PoCXP。

marathon ACX-QP

若要在计算机中安装 marathon ACX-QP,请将其插入 PCIe Gen. 2 x4 或更高规格的插槽中。下图显示了连接了两台相机的 marathon ACX-QP:

PCIe 连接

图像处理#

图像处理功能可根据需求提供。如有兴趣,请联系 Basler 支持。

生产线集成#

为了集成到生产线中,marathon ACX-QP 提供了多个通用输入和输出。其中 4 到 20 个 GPIO(取决于所使用的硬件附件)是电气隔离的。

这些 GPIO 使您能够执行以下操作:

  • 通过发送触发信号(例如照明信号和相机信号)来控制外围设备。
  • 接收来自外围设备(例如轴编码器和光电开关)的各种触发信号。
  • 同步多张 marathon ACX-QP 采集卡。
  • 同步连接的设备。

marathon ACX-QP 在生产线中的应用(示例)

软件编程和配置接口#

marathon ACX-QP 提供了一个易于使用的 API。Framegrabber API 允许将采集卡集成到任何图像处理应用程序中。您可以使用 Framegrabber API 用以下语言编写代码:

  • C/C++
  • C#(提供封装)
  • Python(提供封装)

有关 Framegrabber API 的更多信息,请参见 Framegrabber API 文档。

或者,您可以使用 Basler GenTL 接口开发 GenTL 消费者形式的应用。有关 Basler GenTL 接口的更多信息,请参见 GenTL 接口文档。

连接器和 LED#

连接器#

marathon ACX-QP 具有以下连接器:

带有连接器的 marathon ACX-QP

配置开关#

除端口外,marathon ACX-QP 还提供一个板载配置开关,用于激活称为 SAVE configuration 的回退 FPGA 配置。有关 SAVE configuration 的详细信息,请参见 FPGA Fall-Back Configuration。

配置开关

插槽托架上的 LED 指示灯#

marathon ACX-QP 的插槽挡板上有一个 LED,用于指示 CXP 链路的状态:

marathon ACX-QP 槽位支架上的 LED

绿色 LED CXP 链路连接已准备就绪,可投入运行

红色 LED CXP 链路无连接

板上的 LED 指示灯#

板卡上的 marathon CXP-SP LED

LED 名称 LED 颜色 含义
TRG_PWR 绿色 前置 GPIO 已连接至外部电源(电源输入)。
SAVE RED SAVE configuration 用于 FPGA 配置
READY 橙色 FPGA 已成功配置并准备就绪,可以运行。当 FPGA 使用 SAVE 配置时,LED READY 也会亮起。
PGOOD 橙色 PGOOD = Power Good
所有电压均已正确施加。
1 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
2 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
3 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
4 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
PWR(上方 LED) 绿色 采集卡通过 PCIe 接口接收 12 VDC 输入。
PWR(下方 LED) 绿色 采集卡通过计算机电源连接器获取电压 IN,以便通过 CXP 电缆为相机供电。

规格#

marathon ACX-QP
订单号 2200000354
主机接口 PCIe Gen 2 x4(直接内存访问)
带宽(典型值/最大值) 最高 1.8 GB/s 的持续数据带宽
板载 Memory 1 GByte DDR3-RAM
电源(输入)/ 电流 PCIe 插槽 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
电源(输入)/电流 PCIe 6 引脚连接器 12 VDC (±5 %) / <6.5 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP 供电(输出) 每个 CoaXPress 连接器提供 17 W 的 24 VDC 稳压电源
功耗 典型值 1.075 A @ 12 VDC(实际值取决于图像预处理),最大负载:3.15 A(通过 4 引脚电源连接器进行单电源供电)
尺寸(长 x 高) PCIe 标准高度
半高卡:
167.64 mm x 111.15 mm
重量 200 g
相机接口 4 x CXP-6(CXP-1 至 CXP-6,DIN 连接器)
环境温度 50 °C (0 LFMa)
60 °C (100 LFMa)
建议计算机内保持充足的气流。
FPGA 工作温度b 0–85 °C @ 100 LFMa
存放温度 -50-80°C
工作期间的湿度 5–90 % 非冷凝
存储期间的湿度 5%-95%
合规性 CE、RoHS、UKCA

  1. LFM = Linear Feet per Minute(英尺每分钟),用于测量气流速度的单位。 ↩↩↩

  2. 直接在 FPGA 上测量的温度。您可以通过 applet 参数读取适用于 marathon ACX-QP 的所有 applet 中的测量值 FG_SYSTEMMONITOR_FPGA_TEMPERATURE. ↩

信息

PCIe 总线数据吞吐量取决于主板、芯片组以及主机的 BIOS 配置。安装的 PCIe 板卡数量也会影响吞吐量,例如 PCIe x8 连接器可能仅支持 x4 性能。请务必仔细检查主板手册以确保符合要求。

前面板 GPIO 连接器#

前面板的 GPIO 连接器涵盖了采集卡的基本触发设置。其触发连接器允许您控制外围设备(PLC)并同步多个 marathon ACX-QP 板卡。

marathon ACX-QP 使用前置 GPIO 连接器进行 Trigger IN/Trigger OUT(示例:散装分拣)

该插座位于插槽挡板上:

前面板 GPIO 连接器

在默认配置下,前面板 GPIO 连接器的触发连接器提供以下功能:

  • 上拉模式下的 3 个差分输入信号,或 2 个差分和 1 个单端输入信号
  • 2 个 TTL 输出信号

信息

您可以配置前面板 GPIO 连接器的引脚分配以提供不同的输入信号,例如:

  • 下拉
  • 4 个单端信号(无差分信号)。

若要更改 GPIO 配置,请使用随 Framegrabber SDK 一起安装的命令行工具。

有关更多信息,请参见输入配置和 gpioTool。

前面板 GPIO 连接器引脚排布#

前面板 GPIO 连接器上的引脚

引脚编号 (3P FPGA) 电气隔离 信号 参考信号
1 无 GPO 0 (TTL) 5 VDC / 全局 GND(引脚 6)
2 无 GPO 1 (TTL) 5 VDC / 全局 GND(引脚 6)
3 无 预留用于 RS 485 (GND)
4 无 预留用于 RS 485
5 无 —
6 无 GND(全局接地)
7 无 5 V_OUT(最大 0.5 A)
8 是 GPI 2(如果用于差分信号则为 GPI2+) GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
9 是 GPI 3(如果用于差分信号则为 GPI2-) GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
10 是 GPI 电压输入 (4.5–28 VDC)
11 是 GPI 0+ GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
12 是 GPI 0- GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
13 是 GPI 1+ GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
14 是 GPI 1- GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
15 是 GPI 接地
用于电隔离电路的额外电压输入/GND#

前面板 GPIO 连接器的所有通用输入(GPI)均经过电隔离。传入的信号通过数字隔离器传输至采集卡。通过这种方式,采集卡可以得到安全保护,免受高输入电压的影响。

然而,若要运行内部 GPI 电路,您必须连接电压源和接地:在引脚 10 上施用作为内部运算放大器工作电压的电压(GPI 伏特 IN);在引脚 15 上连接相应的接地(GPI GND)。

所需供电电压

marathon ACX-QP 触发系统需要在 GPI Voltage IN 引脚(引脚 10)上获得供电电压。如果要连接没有 PWR 引脚的设备,则必须从外部源向 GPI Voltage IN 引脚(引脚 10)提供电源。

可能的拓扑#

您可以按如下方式操作 marathon ACX-QP:

相机数量 相机端口数 采集卡端口数 模式 拓扑
1 4 4 Bayer 格式 单台相机,四个端口,Bayer 格式
1 4 4 灰度 单台相机,四个端口,灰度
1 4 4 RGB 单台相机,四个端口,RGB
2 2 4 Bayer 格式 两台相机,每台两个端口,Bayer 格式
2 2 4 灰度 两台相机,每台两个端口,灰度
2 2 4 RGB 两台相机,每台两个端口,RGB
4 1 4 Bayer 格式 四台相机,四个端口,Bayer 格式
4 1 4 灰度 四台相机,四个端口,灰度
4 1 4 RGB 四台相机,四个端口,RGB

通过始终提供 12 V 电压的 PCIe 6 针连接器连接到计算机电源时,marathon ACX-QP 支持 PoCXP。

信息

如果您打算在一台主计算机中使用多个 imaFlex CXP-12 Quad 板卡,请确保主计算机中每块板卡都有一个 PCIe Gen. 3.0 x8 或更高规格的插槽可用。有关更多信息,请参见 Using Multiple Boards in one Host。

要了解哪种拓扑结构适用于哪种 Applet,请参阅选择合适的面阵扫描 Applet 或选择合适的线阵扫描 Applet。

采集小程序#

为确保最佳利用系统资源,并非专为 marathon ACX-QP 设计的所有图像采集和处理功能都会同时加载到 marathon ACX-QP 上。

相反,Basler 提供了各种特定图像采集和处理功能的组合,这些功能相结合以满足特定应用领域的要求。

通常,一个 applet 支持特定的相机接口标准和拓扑、特定的图像采集功能,以及可能特定的图像(预)处理功能。

Applets 以 .dll 文件形式提供。

有关所交付的 Acquisition Applets 及其对所用拓扑的依赖性的更多详细信息,请参阅 Acquisition Applets for marathon ACX-QP。

有关所交付的 Acquisition Applets(GenTL 和 Fglib)的 PDF 文档,请参阅 Acquisition Applets for marathon ACX-QP Documentation。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(图像采集卡)。

安装#

→ 请参阅连接图像采集卡。

→ 请参阅连接相机。