跳转到内容

marathon VCLx#

marathon VCLx 是一款完全可编程的 Camera Link 采集卡,非常适合特别复杂的图像处理。连接到计算机电源后,marathon VCLx 支持 Power over Camera Link(每个端口 PoCL SafePower 4 W / 12 VDC)。

根据您在板卡上运行的小程序 (applets),您可能需要通过 microDiagnostics 启用 PoCL 支持。在 marathon VCLx 上运行标准小程序 2.0 或更高版本,或者运行使用 VisualApplets 3.0.6 或更高版本创建的自定义小程序时,默认会禁用自动 PoCL 检测。当您将 PoCL 相机与此类小程序一起使用时,必须启用自动 PoCL 检测。这可以在 microDiagnostics(Framegrabber SDK 5.5.1 或更高版本)中进行。有关详细信息,请参阅 Enabling PoCL Support。

marathon VCLx

若要在计算机中安装 marathon VCLx,请将其插入 PCIe Gen. 2 x4 或更高规格的插槽中。下图显示了连接了两台 Camera Link 相机的 marathon VCLx:

PCIe 连接

图像处理#

该采集卡可由 VisualApplets 进行完全编程。您可以设计适合您特定需求的图像处理应用程序。Basler 提供咨询支持、VisualApplets 培训,当然 Basler 也可以为您实现您的特定应用程序。

有关如何编写您自己的小程序的说明,请参阅 VisualApplets documentation。

生产线集成#

为了融入生产线,marathon VCLx 提供了多个通用输入和输出。根据所使用的硬件扩展组件,可提供 4 到 20 个 GPIO,并且均具备电气隔离功能。

这些 GPIO 使您能够执行以下操作:

  • 通过发送触发信号(例如照明信号和相机信号)来控制外围设备。
  • 接收来自外围设备(例如轴编码器和光电开关)的各种触发信号。
  • 同步多个 marathon VCLx 采集卡。
  • 同步连接的设备。

生产线中的 marathon VCLx(示例)

相机与 marathon VCLx 之间的通信通过串行接口以及每根 Camera Link 电缆上的四个 CC 信号来实现。

软件编程和配置接口#

marathon VCLx 提供了一个易于使用的 API。Framegrabber API 允许将采集卡集成到任何图像处理应用程序中。您可以使用 Framegrabber API 用以下语言编写代码:

  • C/C++
  • C#(提供封装)
  • Python(提供封装)

有关 Framegrabber API 的更多信息,请参见 Framegrabber API 文档。

或者,您可以使用 Basler GenTL 接口开发 GenTL 消费者形式的应用。有关 Basler GenTL 接口的更多信息,请参见 GenTL 接口文档。

连接器和 LED#

连接器#

marathon VCLx 具有以下连接器:

带连接器的 marathon VCLx

配置开关#

marathon VCLx 提供了一个板载配置开关,用于激活称为 SAVE configuration 的备用 FPGA 配置。有关 SAVE 配置的详细信息,请参阅 FPGA Fall-Back Configuration。

配置开关

板上的 LED 指示灯#

marathon VCLx 板载以下 LED:

板上的 marathon VCLx LED

LED 名称 LED 颜色 含义
TRG_PWR 绿色 前置 GPIO 已连接至外部电源(电源输入)。
SAVE RED SAVE configuration 用于 FPGA 配置
READY 橙色 FPGA 已成功配置并准备就绪,可以运行。当 FPGA 使用 SAVE 配置时,LED READY 也会亮起。
PGOOD 橙色 PGOOD = Power Good
所有电压均已正确施加。
CL A 橙色 端口 A 已连接至提供时钟的相机。
CL B 橙色 端口 B 已连接至提供时钟的相机。
PoCL A 绿色 端口 A 上的 Power over Camera Link 已激活:采集卡通过 Camera Link 线缆为端口 A 上的相机供电。
PoCL B 绿色 端口 B 上的 Power over Camera Link 已激活:采集卡通过 Camera Link 线缆为端口 B 上的相机供电。
USR1 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
USR2 橙色 用户定义。这些 LED 可通过软件进行控制。它们与相机连接器无关,可用于任何目的。
PWR 绿色 采集卡通过 PCIe 接口接收 12 VDC 输入。

规格#

marathon VCLx
订单号 2200000360
主机接口 PCIe Gen 2 x4(直接内存访问)
带宽(典型值/最大值) 最高 1.8 GB/s 的持续数据带宽(最大 Camera Link 数据速率为 850 MByte/s)
板载 Memory 2 GByte DDR3-RAM
电源(输入)/ 电流 PCIe 插槽 12 VDC (±5 %) / <2 A (actual values depend on processing)
PoCXP 供电(输出) 每个 Camera Link 连接器提供 4 W 的 12 VDC 稳压电源
功耗 典型电流 1.4 A @12 VDC(实际值取决于处理负载)
尺寸(长 x 高) PCIe 标准高度
半高卡:
167.64 mm x 111.15 mm
重量 200 g
相机接口 2 个 Camera Link 2.0 标准(2 * SDR 26)(mini CL)
环境温度 50 °C (0 LFMa)
60 °C (100 LFMa)
建议计算机内保持充足的气流。
FPGA 工作温度b 0–85 °C @ 100 LFMa
存放温度 -50-80°C
工作期间的湿度 5–90 % 非冷凝
存储期间的湿度 5%-95%
合规性 CE、FCC、UKCA、RoHS

  1. LFM = Linear Feet per Minute(英尺每分钟),用于测量气流速度的单位。 ↩↩↩

  2. 直接在 FPGA 上测量温度。您可以通过 applet 参数读取适用于 marathon VCLx 的所有 applet 中测量的值 FG_SYSTEMMONITOR_FPGA_TEMPERATURE. ↩

信息

PCIe 总线数据吞吐量取决于主板、芯片组以及主机的 BIOS 配置。已安装的 PCIe 板卡数量也会影响吞吐量,例如,PCIe x4 连接器可能仅支持 x1 性能。请务必仔细查阅主板手册以确认。

前面板 GPIO 连接器#

前置 GPIO 连接器涵盖了采集卡的基本触发设置。其触发连接器允许您控制外围设备(PLC)并同步多个 marathon VCLx 板卡。

marathon VCLx 通过前面板 GPIO 连接器实现触发输入/触发输出(示例:散装分拣)

该插座位于插槽挡板上:

前面板 GPIO 连接器

在默认配置下,前面板 GPIO 连接器的触发连接器提供以下功能:

  • 上拉模式下的 3 个差分输入信号,或 2 个差分和 1 个单端输入信号
  • 2 个 TTL 输出信号

信息

您可以配置前面板 GPIO 连接器的引脚分配以提供不同的输入信号,例如:

  • 下拉
  • 4 个单端信号(无差分信号)。

若要更改 GPIO 配置,请使用随 Framegrabber SDK 一起安装的命令行工具。

有关更多信息,请参见输入配置和 gpioTool。

前面板 GPIO 连接器引脚排布#

前面板 GPIO 连接器上的引脚

引脚编号 (3P FPGA) 电气隔离 信号 参考信号
1 无 GPO 0 (TTL) 5 VDC / 全局 GND(引脚 6)
2 无 GPO 1 (TTL) 5 VDC / 全局 GND(引脚 6)
3 无 预留用于 RS 485 (GND)
4 无 预留用于 RS 485
5 无 —
6 无 GND(全局接地)
7 无 5 V_OUT(最大 0.5 A)
8 是 GPI 2(如果用于差分信号则为 GPI2+) GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
9 是 GPI 3(如果用于差分信号则为 GPI2-) GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
10 是 GPI 电压输入 (4.5–28 VDC)
11 是 GPI 0+ GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
12 是 GPI 0- GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
13 是 GPI 1+ GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
14 是 GPI 1- GPI 电压输入(引脚 10)/ GPI GND(引脚 15)
15 是 GPI 接地
用于电隔离电路的额外电压输入/GND#

前面板 GPIO 连接器的所有通用输入(GPI)均经过电隔离。传入的信号通过数字隔离器传输至采集卡。通过这种方式,采集卡可以得到安全保护,免受高输入电压的影响。

然而,若要运行内部 GPI 电路,您必须连接电压源和接地:在引脚 10 上施用作为内部运算放大器工作电压的电压(GPI 伏特 IN);在引脚 15 上连接相应的接地(GPI GND)。

所需供电电压

marathon VCLx 触发系统需要向 GPI Voltage IN 引脚(引脚 10)提供供电电压。如果要连接没有 PWR 引脚的设备,则必须从外部电源为 GPI Voltage IN 引脚(引脚 10)提供供电。

可能的拓扑#

您可以按如下方式操作 marathon VCLx:

相机数量 相机端口数 采集卡端口数 模式 拓扑
1 2 2 Bayer 格式 单相机,双端口,Bayer 格式
1 2 2 灰度 单相机,双端口,灰度
1 2 2 RGB 单相机,双端口,RGB
2 1 2 Bayer 格式 两台相机,每台一个端口,Bayer 格式
2 1 2 灰度 两台相机,每台一个端口,灰度
2 1 2 RGB 两台相机,每台一个端口,RGB

要了解哪种拓扑结构适用于哪种 Applet,请参阅选择合适的面阵扫描 Applet 或选择合适的线阵扫描 Applet。

采集小程序#

为确保优化使用系统资源,并非所有针对 marathon VCLx 设计的图像采集和处理功能都会同时加载到 marathon VCLx 上。相反,Basler 会提供针对特定图像采集和处理功能的各种组合编译版本,以满足特定应用领域的要求。

通常,一个 applet 支持特定的相机接口标准和拓扑、特定的图像采集功能,以及可能特定的图像(预)处理功能。

applet 分为两种:由 Basler 随附提供的 acquisition applets(*.dll),以及由您自己或 Basler 使用 VisualApplets 开发的自定义 applets(*.hap):

  • 有关随采集卡提供的标准 applet 及其对所用拓扑的依赖性的更多详细信息,请参阅 Acquisition Applets for marathon VCLx。
  • 有关随附 acquisition applets(GenTL 和 Fglib)的 PDF 文档,请参阅 Acquisition Applets for marathon VCLx Documentation。
  • 除了随附的 acquisition applets 之外,marathon VCLx 还可以进行编程,以满足特定应用所需的高度具体的图像处理任务。编程可以由 Basler、认证合作伙伴或您自己使用易于使用的图形化 FPGA 编程环境 VisualApplets 来完成。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(图像采集卡)。

安装#

→ 请参阅连接图像采集卡。

→ 请参阅连接相机。