跳转到内容

PoCL 支持 (microDiagnostics)#

启用 PoCL 支持#

如果希望同时使用以下组件,必须在采集卡上启用 PoCL 支持:

  • Power over Camera Link (PoCL) 相机
  • marathon Camera Link 采集卡
  • 使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)创建的 Applet set 2.0(或更高版本)或单个 applet(*.hap 文件)

如果您运行的是 applet 集版本 2.0(或更高版本)中的 applet,或者是使用 VisualApplets 3.0.6(或更高版本)创建的单独 applet,则 marathon 采集卡的 PoCL 支持默认情况下处于禁用状态。

您可以在 microDiagnostics 中启用 PoCL 支持。该工具随 Framegrabber SDK 安装包一同提供。若要启用 PoCL 支持,必须安装 Framegrabber SDK 5.5.1 或更高版本。

要在将 PoCL 相机与 marathon 帧采集卡一起使用时启用 PoCL 支持:

  1. 打开 microDiagnostics 工具,该工具随 Framegrabber SDK 安装包一同提供(位于安装目录的 bin 子目录下)。若要激活 PoCL 支持,必须使用 Framegrabber SDK 5.5.1 或更高版本。
  2. 在 microDiagnostics 的采集卡 (Frame Grabber) 窗格中,选择要启用 PoCL 支持的板卡。
  3. 从工具 (Tools) 菜单中,选择板卡设置 (Board Settings)。
  4. 在对话框中,选择启用 PoCL 检测 (Enable PoCL Detection)。

    启用 PoCL 检测 (Enable PoCL Detection)

  5. 重新配置采集卡上的 FPGA。为此,您可以激活/加载另一个 applet,或者冷启动计算机。
    现在,采集卡上的 PoCL 支持已启用。

禁用 PoCL 支持#

要禁用 PoCL 支持,请取消勾选上面显示的启用 PoCL 检测 (Enable PoCL Detection) 复选框。