跳转到内容

pylon 固件更新程序(相机)#

pylon Firmware Updater 是一个命令行工具,您可以随 Framegrabber SDK 一起安装它。使用此命令行工具,您可以更新 Basler 相机的固件。

要更新您的 Basler 相机固件,您需要包含更新后固件的 .guf 文件。

To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.

pylon Firmware Updater 中提供以下命令:

命令 描述
update [GUF 文件] 使用指定的 .guf 文件对相机执行固件更新
info [GUF 文件] 提供 .guf 文件的信息部分。
list 提供所有已连接相机设备的列表。
version 提供此工具的版本。

要更新相机,请使用 update 具有以下语法的命令:

PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]

您可以指定一个或多个 .guf 文件的路径(可使用通配符 *),也可以指定包含 .guf 文件的目录。

逐个相机应用更新。对于每个相机,将应用所提供的 .guf 文件中适用的最新固件。

更新命令选项#

即: update 可以通过以下选项修改命令:

选项 描述
–dry-run 执行更新所需的步骤,而不向相机写入数据。
–no-logo 不显示徽标。
-q | –quiet 不显示控制台输出。
-v | –verbose 详细描述每个操作。
-f | –filter 按型号名称、用户自定义名称或序列号类别中的过滤字符串过滤相机。
此选项可多次使用。
如果省略此选项,则会选择所有相机。
–force-update 允许对相机进行故意的固件降级;如果没有此选项,则只能进行更新。
此选项只能应用于刚好一台相机。
–force-version 将相机版本设置为 .guf 文件中定义的版本。
此选项只能应用于刚好一台相机。

示例:

PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf

List 命令#

即: list 命令显示所有已连接相机的列表。

对于两台相机,输出如下所示:

c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823

Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b

boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af