跳转到内容

系统要求(采集卡)#

本主题向您介绍 Basler 采集卡的硬件和软件要求。

硬件要求#

采集卡 主机上的 PCIe 接口 计算机电源 相机 相机与采集卡之间的连接电缆
imaFlex 2 Dual 100 1 个 PCIe (Gen. 3.0) x16 插槽 1 个 8 针双排 Molex 母头连接器 兼容 CoF CXP3.0 规范 每个 QSFP28 端口配备 1 个 QSFP28 模块和 MPO 光缆
imaWorx CXP-12 Quad,
imaFlex CXP-12 Penta,
imaFlex CXP-12 Quad
1 个 PCIe (Gen. 3.0) x8 插槽,至少具备 8 条有线 PCIe 通道 1 个 6 针双排 Molex 母头连接器 兼容 CXP-12 规范 每个连接的相机端口配备 1 条 CoaXPress 电缆
marathon ACX-SP 1 个 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少有 4 条布线的 PCIe 通道 1 个 6 针双排 Molex 母头连接器 兼容 CoaXPress 1.1 规范 1 条 CoaXPress 电缆
marathon ACX-DP,
marathon ACX-QP,
marathon VCX-QP
1 个 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少有 4 条布线的 PCIe 通道 1 个 6 针双排 Molex 母头连接器 兼容 CoaXPress 1.1 规范 每个连接的相机端口配备 1 条 CoaXPress 电缆
marathon ACL,
marathon VCL
1 个 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少有 4 条布线的 PCIe 通道 无需额外的电源。PoCL 相机通过 PCIe 电源供电。 兼容 Camera Link 规范。marathon ACL 和 marathon VCL 支持 Camera Link (CL) 以及 Power over Camera Link (PoCL)。 每个连接的相机端口配备 1 条 Camera Link 电缆 (PoCL) 或每台相机配备 1 条电缆 (CL)。
marathon VCLx 1 个 PCIe (Gen. 2) x4 插槽,至少有 4 条布线的 PCIe 通道 兼容 Camera Link 规范。 每个连接的相机端口 1 条 Camera Link 电缆。

信息

有关多板卡使用,请参见:

软件要求#

要操作采集卡,必须安装以下组件:

  • Framegrabber SDK:您必须在主机上安装 Framegrabber SDK。Framegrabber SDK 安装包包含所需驱动程序、附加工具、文档、Framegrabber API 以及 Framegrabber API 示例等。如果您使用 Complete Installation 安装程序来安装 Framegrabber SDK,applet 也将同时安装在主机上。
  • Applet:您要在图像采集卡上使用的 applet 必须安装在您的计算机上。

Basler marathon 采集卡出厂时预装了至少一个 applet,适用于初步检查整个系统的功能。随后,当您开始根据您的特定图像采集需求调整系统时,您可以将其他 applet 烧录到采集卡中。

Framegrabber SDK 版本#

下表显示了每个采集卡所需的 Framegrabber SDK 版本:

采集卡 所需的 Framegrabber SDK 版本
imaFlex 2 Dual 100 5.11.8 或更高版本
imaFlex CXP-12 Penta 5.11.3 或更高版本
imaFlex CXP-12 Quad 5.11.2 或更高版本
imaWorX CXP-12 四核 5.9 或更高版本
marathon ACX-SP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACX-DP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACX-QP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCX-QP 5.7、5.10a 或更高版本
marathon ACL 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCL 5.7、5.10a 或更高版本
marathon VCLx 5.7、5.10a 或更高版本

  1. Framegrabber SDK 5.9 版本不支持 mE5 采集卡。 ↩↩↩↩↩↩↩

有关安装 Framegrabber SDK 的信息,请参阅安装 Framegrabber SDK。

适用于所有 marathon 采集卡:向图像采集卡烧录 Applet 的说明。这不适用于 imaFlex 2 Dual 100、imaWorx CXP-12 Quad 或 imaFlex CXP-12 Quad 采集卡。

系统要求#

单台主机中的最大采集卡数量#

您可以在一台主计算机中使用多个采集卡,或在同一台主计算机中使用不同的采集卡型号,甚至使用支持不同相机接口标准的采集卡。

例如,您可以同时使用 Camera Link 采集卡和 CXP 采集卡。

您可以在一台主机中使用的采集卡最大数量由计算机主板上可用的 PCIe 插槽数量决定(最多 32 个)。

如果您想更改采集卡的顺序,请参阅重新排序板卡。

最大连接相机数量#

连接到主计算机的最大相机数量取决于两个因素:

  • 计算机主板上可用的 PCIe 插槽数量。
  • 采集卡上可用的相机端口数量。

示例:

主计算机提供四个 PCIe 插槽。四个均带有两个相机端口的 Camera Link 采集卡插入四个 PCIe 插槽中。相机的最大数量为 8。主计算机提供三个 PCIe 插槽。三个均带有四个相机端口的 CXP 采集卡插入三个 PCIe 插槽中。相机的最大数量为 12。

可用带宽#

单个采集卡可用的带宽取决于多种因素:

  • 所用 PCIe 插槽的物理尺寸
  • 所用 PCIe 插槽支持的最大活动 PCIe 通道数(PCIe 链路)
  • 所用 PCIe 插槽支持的 PCIe 代数
  • 主机 CPU 和芯片组支持的最大活动 PCIe 通道数
  • 有效负载大小

PCIe 插槽尺寸#

主板上的 PCIe 插槽尺寸可能多种多样。下图展示了各个插槽尺寸以及扩展板上与之匹配的 PCIe 插头。

这些插槽具有向下兼容性,即您可以将 PCIe x1 插头插入 PCIe x1、x4、x8 或 x16 插槽。您同样可以将 PCIe x4 插头插入 PCIe x4、x8 或 x16 插槽,以此类推。但是,您无法将较大的 PCIe 插头插入较小的 PCIe 插槽中。

主板上可用的插槽尺寸:

插槽尺寸

扩展板(如采集卡)上可用的插头尺寸:

插头尺寸

请注意,物理尺寸较小的插槽可能提供与物理尺寸较大的插槽相同的性能。有关详细信息,请参阅下文的其他带宽影响因素。

PCIe 插槽支持的最大有效 PCIe 通道数#

PCIe x16 插槽最多可提供 16 条有线 PCIe 通道。PCIe x8 插槽最多可提供 8 条有线 PCIe 通道,PCIe x4 插槽最多可提供 4 条有线 PCIe 通道,而 PCIe x1 插槽仅提供 1 条有线 PCIe 通道。

请注意,PCIe 插槽实际提供的物理通道数可能少于其尺寸所允许的最大数量。例如,尺寸为 x16 的 PCIe 插槽(参见上图)可能仅提供 8 条物理通道。有关特定 PCIe 插槽提供的通道数的信息,请参阅您的主板手册。

可能的有线数量PCIe 车道 PCIe x1 PCIe x4 PCIe x8 PCIe x16
1 是 是 是 是
4 无 是 是 是
8 无 无 是 是
16 无 无 是 是

支持的 PCIe 代数#

主板上的每个 PCIe 插槽都支持特定的最高 PCIe 代数。请参阅您的主板手册,了解主板上各个 PCIe 插槽支持的 PCIe 代数。

每代 PCIe 都为每个 PCIe 通道提供特定的理论带宽:

  • PCIe 1.x:0.25 GB/s (2 Gbps)
  • PCIe 2.x:0.50 GB/s (4 Gbps)
  • PCIe 3.x:0.985 GB/s (7.88 Gbps)

不包含协议开销的突发传输速率(单位:GBytes/s):

车道数 PCIe 1.0/1.1 PCIe 2.0/2.1 PCIe 3.0/3.1
x1 0.25 0.5 0.985
x4 1.0 2.0 3.938
x8 2.0 4.0 7.877
x16 4.0 8.0 15.754

CPU 和芯片组支持的最大有效 PCIe 通道数#

每个 CPU 和每个芯片组提供的活动 PCIe 通道数量均有上限。您无法使用超出 CPU 和芯片组所提供数量的 PCIe 通道。

信息

即使您的 CPU 或芯片组提供(例如)32 条 PCIe 通道,您也可能无法以全速运行四个 x8 采集卡,因为某些 CPU 的 PCIe 通道可能会用于其他用途(如 NVMe)。有关详细信息,请参阅您的 CPU 和主板手册。

有效负载大小#

某些 BIOS 提供有效载荷大小的设置选项。高于 128 字节的值可以对采集卡的性能产生积极影响。如果性能得到提升,在 microDiagnostics 中针对插入相应 PCIe 插槽的板卡将显示“High speed PCIe capable”提示。

采集卡使用的带宽#

采集卡使用的带宽取决于以下因素:

  • 图像采集卡支持的PCIe版本: imaFlex 2 Dual 100 , imaFlex CXP-12 Penta imaFlex CXP-12 四核处理器,以及imaWorx CXP-12 Quad 支持PCIe 第一代、第二代和第三代。全部marathon 帧采集卡仅支持PCIe 第一代和第二代。
    您可以安全地将图像采集卡连接到PCIe 插槽具有更高的世代,但带宽将缩小到帧采集器允许的最大值。
  • 图像采集卡支持的PCIe通道数: imaFlex 2 Dual 100 当连接到电源时,它能达到最大速度。 PCIe (第三代)x16 插槽(或更高)。 imaFlex CXP-12 Penta imaFlex CXP-12 四核处理器,以及imaWorx CXP-12 Quad 当连接到电源时,它们能达到最大速度。 PCIe (第三代)x8 插槽(或更高)。全部marathon 图像采集卡插入电源时可达到最高速度PCIe (第二代)x4 插槽(或更高)。
    你总是可以使用PCIe 提供较少的插槽PCIe 车道或更低PCIe 生成过程。但是,数据传输速率随后会降低。
  • 小程序支持的PCIe代数:哪一代PCIe 帧捕获器使用的图像生成方式取决于您在帧捕获器上运行的小程序。通常情况下, PCIe 第三代用于imaFlex 2 Dual 100 , imaFlex CXP-12 Penta imaFlex CXP-12 Quad 和 imaWorx 图像采集卡,以及PCIe 第二代用于marathon 帧采集卡。然而,如果最新款的带宽不足的话。 PCIe 无需生成,小程序可以使用较低的版本。 PCIe 节约资源的一代。

microDiagnostics 中的带宽信息#

要确定帧采集器的实际带宽,请参阅microDiagnostics中的“带宽信息”主题。