跳转到内容

软件#

您可以使用 Framegrabber SDK 或 pylon Software Suite 来操作采集卡。

  • 如果您只想使用图像采集卡操作Basler相机,请使用pylon Software Suite 。
  • 如果您想使用帧采集卡操作Basler 和/或其他相机,请使用Framegrabber SDK 。

信息

在某些情况下,您需要安装 pylon 和Framegrabber SDK 并行安装。在这种情况下,请阅读“并行安装 pylon 和Framegrabber SDK主题中的说明。

但是,marathon 采集卡无法使用 pylon 操作,Interface Card 也无法使用 Framegrabber SDK 操作。因此,请参阅下表了解哪些采集卡可与哪种软件配合使用:

采集卡 只有 Basler Cameras Basler 和/或其他相机
imaFlex 2 Dual 100 Framegrabber SDK 目前不支持
imaFlex CXP-12 Quad/Penta 无限制的Framegrabber SDK ,或
pylon Software Suite存在一些限制
Framegrabber SDK
imaWorx CXP-12 Quad pylon Software Suite Framegrabber SDK
marathon CXP-6 / Camera Link Framegrabber SDK Framegrabber SDK
CXP-12 Interface Card 1C /2C/4C pylon Software Suite Framegrabber SDK

  1. 这pylon Software Suite 仅可与 imaFlex 平台配合使用,但存在一些限制。如果您想将 imaFlex 平台与 pylon 结合使用,请联系您当地的销售/现场应用工程师。↩