跳转到内容

Line Source#

相机的 Line Source 功能允许您配置要在当前选定的 I/O 线路上输出的信号。

这使您可以监视相机的状态或控制外部设备。例如,您可以监控相机当前是否在曝光,或者可以控制外部闪光灯。

对于每条相机输出线路,您只能设置一个信号。

信息

  • 有关 I/O 连接器的引脚编号和引脚分配,请参阅您的相机主题。您可以在“型号”部分找到您的相机主题。
  • 相机以较短的传输延迟发送所有输出信号。延迟通常为微秒级。

该功能的使用#

设置线路源#

设置线路源:

  1. Set the LineSelector parameter to an I/O line configured as output, e.g., Line2.
  2. 设置 LineSource 参数为以下值(如果可用):

可用线路源信号#

根据您的相机型号,可以使用以下线路源信号:

采集激活#

如果可用,您可以使用“采集激活”信号来监控相机当前是否正在采集图像。采集开始时信号变为高电平。采集结束时信号变为低电平。

采集包括曝光和读出。因此,“曝光激活”信号在曝光和读出期间为高电平,而曝光激活信号仅在曝光期间为高电平。

Counter 激活#

如果可用,您可以使用相机的 Counter 激活信号,例如 Counter 1 激活,用于监视相机的 Counter 功能。在计数器启动后,信号变为高电平。当计数器停止重置或达到最大值时,信号变为低电平。

曝光激活#

如果可用,您可以使用曝光激活信号来监视相机当前是否在曝光。曝光开始时,该信号会变为高电平;曝光结束时,该信号会变为低电平。在滚动快门相机上,最后一行的曝光结束时,信号会变为低电平。

曝光激活信号可用于触发闪光灯

该信号在相机或目标对象处于移动状态的情况下也很有用。例如,假设相机安装在某种摇臂机构上,摇臂会将相机移动到产品装配线的不同部分。通常,您不希望相机在曝光过程中移动。在这种情况下,您可以监视曝光激活信号以了解何时在进行曝光。这样就可以避免在此期间移动相机。

闪烁窗口#

如果可用,您可以使用闪烁窗口信号来确定何时使用闪光灯。当您可以启动闪光灯时,该信号会变为高电平。当您应该停止闪光灯照明时,该信号会变为低电平。

当传感器中的所有行均已开放可进行曝光时,该信号会指示帧采集期间的时间段。

In addition, the following parameters are available to monitor the flash window (ace 2, boost R, and dart R cameras only):

  • BslFlashWindowDelay: Indicates the delay between the start of exposure and the start of the flash window. This parameter is read-only.
  • BslFlashWindowDuration: Indicates the width of the flash window in microseconds. This parameter is read-only.
滚动快门相机#

滚动快门相机上,Basler 建议使用闪光灯,尤其是在拍摄快速移动物体的图像时。否则,由于各行的曝光开始时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。

下图说明了滚动快门相机上闪烁窗口信号的时序:

滚动快门相机上的闪烁窗口信号

如上所示,在滚动快门相机上,闪烁窗口信号覆盖了从最后一行 (A) 曝光开始到第一行 (B) 曝光结束之间的时间段。

If available, you can use the BslFlashWindowDuration parameter to determine the length of the Flash Window in microseconds.

如果该参数不可用,您可以使用以下公式计算闪烁窗口的长度:

闪烁窗口长度 = Exposure Time - [ (t x (Image ROI 高度 - 1) ]

信息

在滚动快门相机上,应该避免极短的曝光时间或极大的图像 ROI。否则,第一行的曝光时间可能会在最后一行曝光开始之前结束,即 (B) 在 (A) 之前发生。在这种情况下,闪烁窗口信号将始终为低电平:

无效的闪烁窗口信号

全局重置释放快门相机#

全局重置释放快门相机上,必须使用闪光灯。否则,由于各行的曝光时间不同,所采集到的每张图像的亮度可能从顶端到底端有显著变化。另外,当您采集快速移动对象的图像时,由于各行的曝光结束时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。

下图说明了全局重置释放快门相机上闪烁窗口信号的时序:

全局重置释放快门相机上的闪烁窗口信号

如上所示,在全局重置释放快门相机上,闪烁窗口信号跨越第一行的曝光时间。

全局快门相机#

全局快门相机上,闪烁窗口信号不可用或等效于曝光激活信号。

帧高速连拍激活#

如果可用,您可以使用帧高速连拍激活信号来监视相机当前是否正在采集一系列图像(图像高速连拍)。初始化一系列图像的采集后,信号会变为高电平。完成一系列图像的采集后,信号会变为低电平。

串行传输#

如果可用,您可以使用串行传输信号通过 Serial Communication 功能输出串行数据。

同步用户输出#

如果可用,您可以使用 Sequencer 功能,同步用户输出信号以手动设置线路的状态。

同步用户输出信号类似于用户输出信号。唯一的区别是同步用户输出信号可以由 Sequencer 功能控制,而用户输出信号不能。

与同步用户输出信号相关的参数也类似于用户输出参数:

  • The SyncUserOutputValue parameter is the equivalent of the UserOutputValue parameter.
  • The SyncUserOutputValueAll parameter is the equivalent of the UserOutputValueAll parameter.
  • The SyncUserOutputSelector parameter is the equivalent of the UserOutputSelector parameter.

计时器激活#

您可以使用相机的计时器激活信号,例如计时器 1 激活,用于监视相机的 Timer 功能。在指定延迟后,信号变为高电平。在指定的持续时间后,信号变为低电平。

信息

The TimerStatus parameter, which is available on some camera models, can also take a value named TimerActive. However, this Timer Active status is different from the Timer Active signal: The signal is only high during the timer's duration, whereas the Timer Active status applies from the beginning of the timer delay until the end of the timer arm delay.

触发等待#

You can use the camera's "Trigger Wait" signals, e.g., Frame Trigger Wait or Line Trigger Wait, to optimize triggered image acquisition and to avoid overtriggering.

信息

  • Basler 强烈建议仅在将相机配置为硬件触发时才使用触发等待信号。对于软件触发,请使用 Acquisition Status 功能。
  • 帧高速连拍触发等待信号和采集触发等待信号效果等同,只是名称不同。命名取决于您的相机型号

当相机准备好接收相应触发类型的触发信号时,触发等待信号变为高电平。当您施加相应的触发信号时,触发等待信号变为低电平。它会保持低电平,直到相机准备好接收下一个相应的触发信号。

Example: The Frame Trigger Wait signal goes high when the camera is ready to receive Frame Start trigger signals. When you apply a frame trigger signal, the signal goes low. It stays low until the camera is ready to receive the next Frame Start trigger signal:

帧触发等待信号

信息

如果以重叠图像采集操作相机并且 Exposure Overlap Time Max 功能在您的相机型号上可用,您可以使用该功能来优化帧触发等待信号。

用户输出#

您可以通过软件设置线路的状态。这对于控制外部事件或设备(例如光源)很有用。有关更多信息,请参见 User Output Value 功能。

如何配置输出线路取决于您的相机型号上有多少个用户输出线路源。

配置:提供一个用户输出线路源#

如果只有一个用户输出线路源可用(“用户输出”):

  1. Set the LineSelector parameter to Out1.
  2. Set the LineSource parameter to UserOutput.

现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。

配置:有多个用户输出线路源可用#

如果有多个用户输出线路源可用(例如,“用户输出 1”和“用户输出 2”):

  1. Set the LineSelector parameter to the desired output line, e.g., Line2.
  2. 如果您的相机有用户输出信号分配

    • Set the LineSource parameter according to the signal assignment.
      Example: Assume that you selected Line 2 in step 1 and that the signal assignment is "User Output 1 → Line 2". In this case, you must set the LineSource parameter to UserOutput1.
  3. 如果没有为相机分配用户输出信号,即可以自由选择信号:

    • Set the LineSource parameter to the desired line source, e.g., UserOutput1.

现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。

详情#

显示所有相机型号

相机型号 可用线路源 用户输出信号分配
a2A640-240gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A640-240umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1280-80gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1280-125umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-165g5cBAS Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-165g5mBAS Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-35gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-110umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2440-98g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2440-98g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-105g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-105g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-120cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-120cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-210cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-210cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2560-20gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2560-70umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5mUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-86cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-86cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-44g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-44g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-67cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-67cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-27g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-27g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-42cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-42cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-34g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-34g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-52cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-52cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-22g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-22g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-35cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-35cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
acA640-121gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-300gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-300gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-750uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA640-750um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA720-290gc 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
激活时间 1
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA720-290gm 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
激活时间 1
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA720-520uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA720-520um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA800-200gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
激活时间
用户输出
同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA800-200gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
激活时间
用户输出
同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA800-510uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA800-510um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1280-60gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1280-60gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gmNIR 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-75gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1300-75gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-200uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1300-200um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1440-73gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1440-73gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1440-220uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1440-220um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1600-20gc 曝光时间
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1600-20uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1600-60gc 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1600-60gm 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-25um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-40gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-40uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA1920-40umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-48gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-48gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-50gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-50gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-150uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-150um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2000-50gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2000-50gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2000-165uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2000-165um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-25gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-25gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-25gmNIR 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-35gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2040-35gm 曝光时间
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2040-55uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-55um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90umNIR 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-120uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-120um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-20gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2440-20gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2440-35uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-14gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2500-14gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2500-14uc 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-14um 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-20gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gcMED 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gmMED 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-60uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-60um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-16gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA3088-16gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA3088-57uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57ucMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57umMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3800-10gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA3800-10gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA3800-14uc 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3800-14um 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4024-8gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4024-8gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4024-29uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4024-29um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-11gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4096-11gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4096-30uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-30ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA4096-30um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-30umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-8gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4112-8gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4112-20uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA5472-5gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA5472-5gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA5472-17uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17ucMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17umMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
boA1936-400cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA1936-400cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA2448-250cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo2448-250cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA2832-190cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo2832-190cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-93cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-93cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-180cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo4096-180cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4112-68cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4112-68cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4500-45cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4500-45cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4504-100cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4504-100cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5120-150cc 曝光激活 不适用
boA5120-150cm 曝光激活 不适用
boA5120-230cc 曝光激活 不适用
boA5120-230cm 曝光激活 不适用
boA5320-150cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5320-150cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5328-100cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5328-100cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA6500-36cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA6500-36cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA8100-16cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA8100-16cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA9344-30cc 曝光激活 不适用
boA9344-30cm 曝光激活 不适用
boA9344-70cc 曝光激活 不适用
boA9344-70cm 曝光激活 不适用
boA13440-17cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
daA720-520uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA720-520um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1280-54uc 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1280-54um 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1440-220uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1440-220um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1600-60uc 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1600-60um 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-15um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-30uc 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-30um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-160uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1920-160um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2448-70uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2448-70um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2500-14uc 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA2500-14um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA3840-45uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA3840-45um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
dmA720-290gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA720-290gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1440-73gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1440-73gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1920-51gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1920-51gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
puA1280-54uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1280-54um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1600-60uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1600-60um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1920-30uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1920-30um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA2500-14uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA2500-14um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
r2L8192-200cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Line Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L16384-120cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Line Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择

示例代码#

// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_ExposureActive);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("ExposureActive");
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.ExposureActive);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "ExposureActive");
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.LineSource.Value = "ExposureActive"

您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。