跳转到内容

Burst Mode#

相机的 Burst Mode 功能控制如何采集和传输一系列图像(图像“高速连拍”)。

该功能的使用#

一般信息#

You can configure the camera to acquire a series of images whenever it receives a trigger signal. The number of images per series is specified by the AcquisitionBurstFrameCount parameter. You can find more information about burst image acquisition in the Triggered Image Acquisition topic.

您可以通过设置连拍模式来控制每个系列图像的采集和传输时序。

配置 Burst Mode#

要配置连拍模式和设置连拍图像采集:

  1. 确保相机空闲,即未在捕获图像。
  2. 启用帧高速连拍触发:
    1. Set the TriggerSelector parameter to FrameBurstStart or FrameBurstActive.
      For more information, see the Triggered Image Acquisition topic.
    2. Set the TriggerMode parameter to On.
  3. 设置 BslAcquisitionBurstMode 参数设置为以下值:
  4. Configure frame burst triggering as described in the Triggered Image Acquisition topic.

可用 Burst Mode#

标准 Burst Mode#

默认模式为标准连拍模式。它使您可以快速连续连拍,但与高速连拍模式相比,提供的帧速率较低。

在此模式下,连拍过程中的采集、读出和传输时序与非连拍相机操作的相同。帧速率可能受到相机传输数据性能的限制。

高速 Burst Mode#

High Speed 连拍模式可以在连拍期间提供更高的帧速率,尤其是在 GigE 相机上。

通常,相机的帧速率不仅受其传感器和内部缓冲区的限制,还受传输数据性能的限制。这包括如接口ace带宽或您的网络设置。

高速连拍模式使您可以解决这些数据传输限制问题并尽可能快地采集高速连拍图像。

为此,在连拍期间,采集图像和填充相机内部缓冲区的优先级高于传输数据。通常,仅在采集了连拍的所有图像之后才传输图像。因此,如果每次连拍采集许多图像,则可能会导致每次连拍之后短暂延迟,进而减少了每秒可以触发的连拍数量。

监控#

以下参数让您可以监控高速连拍模式的性能:

  • BslResultingAcquisitionFrameRate: Number of frames the camera can acquire per second during a high speed burst with the current camera settings.
  • BslResultingTransferFrameRate: Number of frames the camera can transmit per second after or during a high speed burst with the current camera settings.
  • BslResultingFrameBurstRate: Maximum number of bursts you can trigger per second with the current camera settings.

Example: Assume you want to acquire multiple series of three images as quickly as possible. You enable the High Speed burst mode, configure the camera for burst image acquisition, and set the AcquisitionBurstFrameCount parameter to 3. Your camera reports the following values:

  • BslResultingAcquisitionFrameRate: 170.0
  • BslResultingTransferFrameRate: 155.0
  • BslResultingFrameBurstRate: 27.03

这意味着在每次连拍期间,相机每秒采集 170 个图像。在相机输出时,相机每秒传输 155 个图像。因此,每次连拍三个图像时,将花 17.65 ms 进行采集 (1000/170 * 3),并花 19.35 ms 进行传输 (1000/155 * 3)。

In High Speed burst mode, acquisition and transmission don't overlap, so you must wait 37 ms (17.65 + 19.35) after each frame burst trigger before you can trigger the next burst. Or, in other words, you can trigger 27.03 bursts per second (1000 / 37 = 27.03). This is reflected in the BslResultingFrameBurstRate parameter value.

使用 Acquisition Frame Rate(在 Burst Mode 下)#

您可以使用 Acquisition Frame Rate 功能来限制在连拍图像采集过程中的相机帧速率。如果您想要将帧速率保持为用户定义的速率,则此功能很有用。

例如,假设您想要以 6 ms的间隔采集三个图像,即 166.66 fps。在标准连拍模式下,相机提供 164 fps,速度过慢。在高速连拍模式下,相机提供 168.8 fps,速度过快。

To resolve this, you enable the High Speed burst mode, set the AcquisitionFrameRate parameter to 166.66 and the AcquisitionFrameRateEnable parameter to true.

现在,相机以 166.66 fps 操作。

信息

If you set the AcquisitionFrameRate parameter to a value lower than the BslResultingTransferFrameRate parameter, the High Speed burst mode provides no advantage over the Standard burst mode.

详情#

显示所有相机型号

相机型号 可用 Burst Mode
a2A640-240gmSWIR Standard
High Speed
a2A640-240umSWIR Standard
High Speed
a2A1280-80gmSWIR Standard
High Speed
a2A1280-125umSWIR Standard
High Speed
a2A1920-51gcBAS Standard
High Speed
a2A1920-51gcPRO Standard
High Speed
a2A1920-51gmBAS Standard
High Speed
a2A1920-51gmPRO Standard
High Speed
a2A1920-160ucBAS Standard
High Speed
a2A1920-160ucPRO Standard
High Speed
a2A1920-160umBAS Standard
High Speed
a2A1920-160umPRO Standard
High Speed
a2A1920-165g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A1920-165g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2048-35gmSWIR Standard
High Speed
a2A2048-110umSWIR Standard
High Speed
a2A2440-98g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2440-98g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2448-23gcBAS Standard
High Speed
a2A2448-23gcPRO Standard
High Speed
a2A2448-23gmBAS Standard
High Speed
a2A2448-23gmPRO Standard
High Speed
a2A2448-75ucBAS Standard
High Speed
a2A2448-75ucPRO Standard
High Speed
a2A2448-75umBAS Standard
High Speed
a2A2448-75umPRO Standard
High Speed
a2A2448-105g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2448-105g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2448-120cc Standard
High Speed
a2A2448-120cm Standard
High Speed
a2A2448-210cc Standard
High Speed
a2A2448-210cm Standard
High Speed
a2A2560-20gmSWIR Standard
High Speed
a2A2560-70umSWIR Standard
High Speed
a2A2590-22gcBAS Standard
High Speed
a2A2590-22gcPRO Standard
High Speed
a2A2590-22gmBAS Standard
High Speed
a2A2590-22gmPRO Standard
High Speed
a2A2590-60ucBAS Standard
High Speed
a2A2590-60ucPRO Standard
High Speed
a2A2590-60umBAS Standard
High Speed
a2A2590-60umPRO Standard
High Speed
a2A2600-20gcBAS Standard
High Speed
a2A2600-20gcPRO Standard
High Speed
a2A2600-20gmBAS Standard
High Speed
a2A2600-20gmPRO Standard
High Speed
a2A2600-64ucBAS Standard
High Speed
a2A2600-64ucPRO Standard
High Speed
a2A2600-64umBAS Standard
High Speed
a2A2600-64umPRO Standard
High Speed
a2A2840-14gcBAS Standard
High Speed
a2A2840-14gcPRO Standard
High Speed
a2A2840-14gmBAS Standard
High Speed
a2A2840-14gmPRO Standard
High Speed
a2A2840-14gmUV Standard
High Speed
a2A2840-48ucBAS Standard
High Speed
a2A2840-48ucPRO Standard
High Speed
a2A2840-48umBAS Standard
High Speed
a2A2840-48umPRO Standard
High Speed
a2A2840-48umUV Standard
High Speed
a2A2840-67g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2840-67g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A2840-67g5mUV 不支持 Burst Mode 功能
a2A2840-86cc Standard
High Speed
a2A2840-86cm Standard
High Speed
a2A3840-13gcBAS Standard
High Speed
a2A3840-13gcPRO Standard
High Speed
a2A3840-13gmBAS Standard
High Speed
a2A3840-13gmPRO Standard
High Speed
a2A3840-45ucBAS Standard
High Speed
a2A3840-45ucPRO Standard
High Speed
a2A3840-45umBAS Standard
High Speed
a2A3840-45umPRO Standard
High Speed
a2A4096-9gcBAS Standard
High Speed
a2A4096-9gcPRO Standard
High Speed
a2A4096-9gmBAS Standard
High Speed
a2A4096-9gmPRO Standard
High Speed
a2A4096-30ucBAS Standard
High Speed
a2A4096-30ucPRO Standard
High Speed
a2A4096-30umBAS Standard
High Speed
a2A4096-30umPRO Standard
High Speed
a2A4096-44g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A4096-44g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A4096-67cc Standard
High Speed
a2A4096-67cm Standard
High Speed
a2A4200-12gcBAS Standard
High Speed
a2A4200-12gcPRO Standard
High Speed
a2A4200-12gmBAS Standard
High Speed
a2A4200-12gmPRO Standard
High Speed
a2A4200-40ucBAS Standard
High Speed
a2A4200-40ucPRO Standard
High Speed
a2A4200-40umBAS Standard
High Speed
a2A4200-40umPRO Standard
High Speed
a2A4504-5gcBAS Standard
High Speed
a2A4504-5gcPRO Standard
High Speed
a2A4504-5gmBAS Standard
High Speed
a2A4504-5gmPRO Standard
High Speed
a2A4504-18ucBAS Standard
High Speed
a2A4504-18ucPRO Standard
High Speed
a2A4504-18umBAS Standard
High Speed
a2A4504-18umPRO Standard
High Speed
a2A4504-27g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A4504-27g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A4504-42cc Standard
High Speed
a2A4504-42cm Standard
High Speed
a2A4508-6gcBAS Standard
High Speed
a2A4508-6gcPRO Standard
High Speed
a2A4508-6gmBAS Standard
High Speed
a2A4508-6gmPRO Standard
High Speed
a2A4508-20ucBAS Standard
High Speed
a2A4508-20ucPRO Standard
High Speed
a2A4508-20umBAS Standard
High Speed
a2A4508-20umPRO Standard
High Speed
a2A5320-7gcBAS Standard
High Speed
a2A5320-7gcPRO Standard
High Speed
a2A5320-7gmBAS Standard
High Speed
a2A5320-7gmPRO Standard
High Speed
a2A5320-23ucBAS Standard
High Speed
a2A5320-23ucPRO Standard
High Speed
a2A5320-23umBAS Standard
High Speed
a2A5320-23umPRO Standard
High Speed
a2A5320-34g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A5320-34g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A5320-52cc Standard
High Speed
a2A5320-52cm Standard
High Speed
a2A5328-4gcBAS Standard
High Speed
a2A5328-4gcPRO Standard
High Speed
a2A5328-4gmBAS Standard
High Speed
a2A5328-4gmPRO Standard
High Speed
a2A5328-15ucBAS Standard
High Speed
a2A5328-15ucPRO Standard
High Speed
a2A5328-15umBAS Standard
High Speed
a2A5328-15umPRO Standard
High Speed
a2A5328-22g5cBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A5328-22g5mBAS 不支持 Burst Mode 功能
a2A5328-35cc Standard
High Speed
a2A5328-35cm Standard
High Speed
acA640-121gm 不支持 Burst Mode 功能
acA640-300gc 不支持 Burst Mode 功能
acA640-300gm 不支持 Burst Mode 功能
acA640-750uc 不支持 Burst Mode 功能
acA640-750um 不支持 Burst Mode 功能
acA720-290gc 不支持 Burst Mode 功能
acA720-290gm 不支持 Burst Mode 功能
acA720-520uc 不支持 Burst Mode 功能
acA720-520um 不支持 Burst Mode 功能
acA800-200gc 不支持 Burst Mode 功能
acA800-200gm 不支持 Burst Mode 功能
acA800-510uc 不支持 Burst Mode 功能
acA800-510um 不支持 Burst Mode 功能
acA1280-60gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1280-60gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-60gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-60gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-60gmNIR 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-75gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-75gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-200uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1300-200um 不支持 Burst Mode 功能
acA1440-73gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1440-73gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1440-220uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1440-220um 不支持 Burst Mode 功能
acA1600-20gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1600-20uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1600-60gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1600-60gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-25gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-25gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-25uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-25um 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40um 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-40umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-48gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-48gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-50gc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-50gm 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-150uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-150um 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-155uc 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-155ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-155um 不支持 Burst Mode 功能
acA1920-155umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2000-50gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2000-50gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2000-165uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2000-165um 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-25gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-25gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-25gmNIR 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-35gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-35gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-55uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-55um 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-90uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-90um 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-90umNIR 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-120uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2040-120um 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-20gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-20gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-35uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-35ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-35um 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-35umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-75uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-75ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-75um 不支持 Burst Mode 功能
acA2440-75umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-14gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-14gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-14uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-14um 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-20gc 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-20gcMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-20gm 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-20gmMED 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-60uc 不支持 Burst Mode 功能
acA2500-60um 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-16gc 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-16gm 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-57uc 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-57ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-57um 不支持 Burst Mode 功能
acA3088-57umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA3800-10gc 不支持 Burst Mode 功能
acA3800-10gm 不支持 Burst Mode 功能
acA3800-14uc 不支持 Burst Mode 功能
acA3800-14um 不支持 Burst Mode 功能
acA4024-8gc 不支持 Burst Mode 功能
acA4024-8gm 不支持 Burst Mode 功能
acA4024-29uc 不支持 Burst Mode 功能
acA4024-29um 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-11gc 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-11gm 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-30uc 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-30ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-30um 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-30umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-40uc 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-40ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-40um 不支持 Burst Mode 功能
acA4096-40umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-8gc 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-8gm 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-20uc 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-20ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-20um 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-20umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-30uc 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-30ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-30um 不支持 Burst Mode 功能
acA4112-30umMED 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-5gc 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-5gm 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-17uc 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-17ucMED 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-17um 不支持 Burst Mode 功能
acA5472-17umMED 不支持 Burst Mode 功能
boA1936-400cc Standard
High Speed
boA1936-400cm Standard
High Speed
boA2448-250cc Standard
High Speed
bo2448-250cm Standard
High Speed
boA2832-190cc Standard
High Speed
bo2832-190cm Standard
High Speed
boA4096-93cc 不支持 Burst Mode 功能
boA4096-93cm 不支持 Burst Mode 功能
boA4096-180cc Standard
High Speed
bo4096-180cm Standard
High Speed
boA4112-68cc 不支持 Burst Mode 功能
boA4112-68cm 不支持 Burst Mode 功能
boA4500-45cc Standard
High Speed
boA4500-45cm Standard
High Speed
boA4504-100cc Standard
High Speed
boA4504-100cm Standard
High Speed
boA5120-150cc 不支持 Burst Mode 功能
boA5120-150cm 不支持 Burst Mode 功能
boA5120-230cc 不支持 Burst Mode 功能
boA5120-230cm 不支持 Burst Mode 功能
boA5320-150cc Standard
High Speed
boA5320-150cm Standard
High Speed
boA5328-100cc Standard
High Speed
boA5328-100cm Standard
High Speed
boA6500-36cc Standard
High Speed
boA6500-36cm Standard
High Speed
boA8100-16cc Standard
High Speed
boA8100-16cm Standard
High Speed
boA9344-30cc 不支持 Burst Mode 功能
boA9344-30cm 不支持 Burst Mode 功能
boA9344-70cc 不支持 Burst Mode 功能
boA9344-70cm 不支持 Burst Mode 功能
boA13440-17cm 标准
daA720-520uc 标准
daA720-520um 标准
daA1280-54uc 不支持 Burst Mode 功能
daA1280-54um 不支持 Burst Mode 功能
daA1440-220uc 标准
daA1440-220um 标准
daA1600-60uc 不支持 Burst Mode 功能
daA1600-60um 不支持 Burst Mode 功能
daA1920-15um 不支持 Burst Mode 功能
daA1920-30uc 不支持 Burst Mode 功能
daA1920-30um 不支持 Burst Mode 功能
daA1920-160uc 标准
daA1920-160um 标准
daA2448-70uc 标准
daA2448-70um 标准
daA2500-14uc 不支持 Burst Mode 功能
daA2500-14um 不支持 Burst Mode 功能
daA3840-45uc 标准
daA3840-45um 标准
dmA720-290gc Standard
High Speed
dmA720-290gm Standard
High Speed
dmA1440-73gc Standard
High Speed
dmA1440-73gm Standard
High Speed
dmA1920-51gc Standard
High Speed
dmA1920-51gm Standard
High Speed
puA1280-54uc 不支持 Burst Mode 功能
puA1280-54um 不支持 Burst Mode 功能
puA1600-60uc 不支持 Burst Mode 功能
puA1600-60um 不支持 Burst Mode 功能
puA1920-30uc 不支持 Burst Mode 功能
puA1920-30um 不支持 Burst Mode 功能
puA2500-14uc 不支持 Burst Mode 功能
puA2500-14um 不支持 Burst Mode 功能
r2L2048-29gc 标准
r2L2048-58gm 不支持 Burst Mode 功能
r2L2048-62cc 标准
r2L2048-62g5c 标准
r2L2048-172cm 不支持 Burst Mode 功能
r2L2048-172g5m 不支持 Burst Mode 功能
r2L4096-14gc 标准
r2L4096-29gm 不支持 Burst Mode 功能
r2L4096-42cc 标准
r2L4096-42g5c 标准
r2L4096-84cm 不支持 Burst Mode 功能
r2L4096-84g5m 不支持 Burst Mode 功能
r2L8192-200cm 不支持 Burst Mode 功能
r2L16384-120cm 不支持 Burst Mode 功能

示例代码#

// Set the burst mode to High Speed
camera.BslAcquisitionBurstMode.SetValue(BslAcquisitionBurstMode_HighSpeed);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the burst mode to High Speed
CEnumParameter(nodemap, "BslAcquisitionBurstMode").SetValue("HighSpeed");
// Set the burst mode to High Speed
camera.Parameters[PLCamera.BslAcquisitionBurstMode].SetValue(PLCamera.BslAcquisitionBurstMode.HighSpeed);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the burst mode to High Speed */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslAcquisitionBurstMode", "HighSpeed");
CHECK(errRes);
# Set the burst mode to High Speed
camera.BslAcquisitionBurstMode.Value = "HighSpeed"

您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。