Demosaicing Mode#
这有助于优化图像质量。
信息
This feature is available for Basler ace 2, boost R, and dart R cameras.
Basler ace U/L 相机还提供 DemosaicingMode
参数,但这仅用于启用 PGI Feature Set。
该功能的使用#
为什么使用 Demosaicing Mode#
去马赛克(也称为去拜耳化)用于根据图像传感器的颜色输出生成 RGB 信息。
Basler 彩色相机始终执行去马赛克,即使 Pixel Format 设置为拜耳格式也是如此。这是由于相机的内部图像处理造成的。
您的相机提供了不同的去马赛克方法。默认情况下,根据设置的 Pixel Format 自动确定该方法。
如果自动选择的方法产生的结果不能满足您的应用需求,则手动调整 Demosaicing Mode 会有所帮助。
例如,相机会自动为拜耳 Pixel Format 选择最近邻方法。这样做是为了确保与较旧固件版本的兼容性。然而,Unilinear 方法通常可以获得更好的结果。
去马赛克方法#
可以使用以下去马赛克方法:
去马赛克方法 | 描述 | 适用于非拜耳 Pixel Format | 适用于拜耳 Pixel Format |
---|---|---|---|
平均绿色值 | 使用来自最近像素之一的信息或周围绿色像素的算术平均值。如果 Basler PGI 不可用,这是非拜耳 Pixel Format 的默认方法。 | ||
Basler PGI | 如果可用,则使用 Basler PGI 高级去马赛克算法。 | ||
最近邻 | 使用来自最近像素之一的信息。这是拜耳 Pixel Format 的默认方法,并提供与以前的固件版本的最佳兼容性。 | ||
Unilinear | 使用来自最近像素之一的信息或周围像素的算术平均值。与最近邻去马赛克相比,边缘处出现的颜色伪影较少。 |
Demosaicing Mode#
可以使用以下 Demosaicing Mode:
- 自动:根据设置的 Pixel Format 自动确定去马赛克方法。
- 手动:可以手动设置去马赛克方法。
配置去马赛克功能#
要更改用于去马赛克的方法:
- 将
BslDemosaicingMode
参数设置为Manual
。 - 将
BslDemosaicingMethod
参数设置为所需的去马赛克方法,例如Unilinear
。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable manual adjustment of the demosaicing method */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDemosaicingMode", "Manual");
CHECK(errRes);
/* Set the demosaicing method to Unilinear */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslDemosaicingMethod", "Unilinear");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。