Device Information Parameters#
本主题描述了参数以及每个参数提供的信息。
该功能的使用#
标准设备信息参数#
本文档中提到的所有 Basler 相机都提供以下设备信息参数:
参数名称 | 显示名称 | 描述 |
---|---|---|
DeviceFirmwareVersion | 设备固件版本 | 相机的固件版本号。 |
DeviceManufacturerInfo | 设备制造商信息 | 相机的制造商名称。通常包含一个空字符串。 |
DeviceModelName | 设备型号名称 | 相机的型号名称,例如 acA3800-14um。 |
DeviceScanType | 设备扫描类型 | The scan type of the camera's sensor (Areascan or Linescan ) |
DeviceSerialNumber | 设备序列号 | 相机的序列号。 |
DeviceUserID | 设备用户 ID | Used to assign a user-defined name to a camera. The name is displayed in the Basler pylon Viewer and the Basler pylon USB Configurator. The name is also visible in the "friendly name" field of the device information objects returned by pylon's device enumeration procedure. On USB cameras, you must reset the camera using the DeviceReset command for the changes to take effect. |
DeviceVendorName | 设备供应商名称 | 相机的供应商名称,例如 Basler。 |
DeviceVersion | 设备版本 | 相机的版本号。 |
HeightMax | 最大高度 | 图像 ROI 的最大允许高度(以像素为单位)。该值根据 Binning、Decimation 或 Scaling(如果可用)适应当前设置。 |
SensorHeight | 传感器高度 | 相机传感器的实际高度(以像素为单位)。 |
SensorWidth | 传感器宽度 | 相机传感器的实际宽度(以像素为单位)。 |
WidthMax | 最大宽度 | 图像 ROI 的最大允许宽度(以像素为单位)。该值根据 Binning、Decimation 或 Scaling(如果可用)适应当前设置。 |
附加设备信息参数#
根据您的相机型号,以下其他设备信息参数可用:
参数名称 | 显示名称 | 描述 |
---|---|---|
DeviceFamilyName | 设备系列名称 | 设备产品系列的标识符,例如“Basler ace 2” |
DeviceIndicatorMode | 设备指示器模式 | Allows you to set the behavior of the camera's status LED. To turn the status LED on, set the parameter to Active . To turn the status LED off, set the parameter to Inactive . To turn the status LED off unless an error occurs, set the parameter to ErrorStatus (if available). |
DeviceLinkCurrentThroughput | 当前设备链路吞吐量 | 当前用于数据传输的实际带宽,以字节/秒为单位。 |
DeviceLinkSelector | 设备链路选择器 | 允许您选择用于数据传输的链接。该参数预设为 0。请勿更改此参数。 |
DeviceLinkSpeed | 设备链路速度 | The net link speed. The unit varies by camera model. On newer cameras, the speed is specified in bits per second. |
DeviceLinkThroughputLimit | 设备链路吞吐量限值 | Specifies the maximum available bandwidth for data transmission in bytes per second. To enable the limit, set the DeviceLinkThroughputLimitMode parameter to On .On GigE cameras, the camera automatically adjusts the inter-packet delay to set the bandwidth to the specified limit. |
DeviceLinkThroughputLimitMode | 设备链路吞吐量限值模式 | Allows you to limit the maximum available bandwidth for data transmission. On some cameras, this parameter is read-only. If not, set the parameter to On to enable the limit. The maximum bandwidth is limited to the DeviceLinkThroughputLimit parameter value. Note that the actual bandwidth used for data transmission may be lower than the DeviceLinkThroughputLimit parameter value. |
DeviceSFNCVersionMajor | 设备 SFNC 主要版本 | 相机遵循的标准功能命名约定 (SFNC) 的主要版本,例如 SFNC 2.3.1 的“2”。 |
DeviceSFNCVersionMinor | 设备 SFNC 次要版本 | 相机遵循的标准功能命名约定 (SFNC) 的次要版本,例如 SFNC 2.3.1 的“3”。 |
DeviceSFNCVersionSubMinor | 设备 SFNC 次次要版本 | 相机遵循的标准功能命名约定 (SFNC) 的子副版本,例如 SFNC 2.3.1 的“1”。 |
详情#
相机型号 | 附加设备信息参数 |
---|---|
a2A640-240gmSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A640-240umSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1280-80gmSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1280-125umSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-51gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-51gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-51gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-51gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-160ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-160ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-160umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-160umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-165g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A1920-165g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2048-35gmSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2048-110umSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2440-98g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2440-98g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-23gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-23gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-23gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-23gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-75ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-75ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-75umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-75umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-105g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-105g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-120cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-120cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-210cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2448-210cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2560-20gmSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2560-70umSWIR | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-22gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-22gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-22gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-22gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-60ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-60ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-60umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2590-60umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-20gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-20gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-20gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-20gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-64ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-64ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-64umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2600-64umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-14gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-14gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-14gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-14gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-14gmUV | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-48ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-48ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-48umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-48umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-48umUV | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-67g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-67g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-67g5mUV | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-86cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A2840-86cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-13gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-13gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-13gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-13gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-45ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-45ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-45umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A3840-45umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-9gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-9gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-9gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-9gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-30ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-30ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-30umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-30umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-44g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-44g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-67cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4096-67cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-12gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-12gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-12gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-12gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-40ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-40ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-40umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4200-40umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-5gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-5gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-5gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-5gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-18ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-18ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-18umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-18umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-27g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-27g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-42cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4504-42cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-6gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-6gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-6gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-6gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-20ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-20ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-20umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A4508-20umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-7gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-7gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-7gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-7gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-23ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-23ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-23umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-23umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-34g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-34g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-52cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5320-52cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-4gcBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-4gcPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-4gmBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-4gmPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-15ucBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-15ucPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-15umBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-15umPRO | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-22g5cBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-22g5mBAS | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-35cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
a2A5328-35cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
acA640-121gm | 无 |
acA640-300gc | 无 |
acA640-300gm | 无 |
acA640-750uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA640-750um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA720-290gc | 无 |
acA720-290gm | 无 |
acA720-520uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA720-520um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA800-200gc | 无 |
acA800-200gm | 无 |
acA800-510uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA800-510um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1280-60gc | 无 |
acA1280-60gm | 无 |
acA1300-60gc | 无 |
acA1300-60gm | 无 |
acA1300-60gmNIR | 无 |
acA1300-75gc | 无 |
acA1300-75gm | 无 |
acA1300-200uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1300-200um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1440-73gc | 无 |
acA1440-73gm | 无 |
acA1440-220uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1440-220um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1600-20gc | 无 |
acA1600-20uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1600-60gc | 无 |
acA1600-60gm | 无 |
acA1920-25gc | 无 |
acA1920-25gm | 无 |
acA1920-25uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-25um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-40gc | 无 |
acA1920-40gm | 无 |
acA1920-40uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-40ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-40um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-40umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-48gc | 无 |
acA1920-48gm | 无 |
acA1920-50gc | 无 |
acA1920-50gm | 无 |
acA1920-150uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-150um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-155uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-155ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-155um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA1920-155umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2000-50gc | 无 |
acA2000-50gm | 无 |
acA2000-165uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2000-165um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-25gc | 无 |
acA2040-25gm | 无 |
acA2040-25gmNIR | 无 |
acA2040-35gc | 无 |
acA2040-35gm | 无 |
acA2040-55uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-55um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-90uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-90um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-90umNIR | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-120uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2040-120um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-20gc | 无 |
acA2440-20gm | 无 |
acA2440-35uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-35ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-35um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-35umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-75uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-75ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-75um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2440-75umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2500-14gc | 无 |
acA2500-14gm | 无 |
acA2500-14uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2500-14um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2500-20gc | 无 |
acA2500-20gcMED | 无 |
acA2500-20gm | 无 |
acA2500-20gmMED | 无 |
acA2500-60uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA2500-60um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3088-16gc | 无 |
acA3088-16gm | 无 |
acA3088-57uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3088-57ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3088-57um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3088-57umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3800-10gc | 无 |
acA3800-10gm | 无 |
acA3800-14uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA3800-14um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4024-8gc | 无 |
acA4024-8gm | 无 |
acA4024-29uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4024-29um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-11gc | 无 |
acA4096-11gm | 无 |
acA4096-30uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-30ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-30um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-30umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-40uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-40ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-40um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4096-40umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-8gc | 无 |
acA4112-8gm | 无 |
acA4112-20uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-20ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-20um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-20umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-30uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-30ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-30um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA4112-30umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA5472-5gc | 无 |
acA5472-5gm | 无 |
acA5472-17uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA5472-17ucMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA5472-17um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
acA5472-17umMED | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkCurrentThroughput |
boA1936-400cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA1936-400cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA2448-250cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
bo2448-250cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA2832-190cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
bo2832-190cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4096-93cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4096-93cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4096-180cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
bo4096-180cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4112-68cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4112-68cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4500-45cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4500-45cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4504-100cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA4504-100cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5120-150cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5120-150cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5120-230cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5120-230cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5320-150cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5320-150cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5328-100cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA5328-100cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA6500-36cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA6500-36cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA8100-16cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA8100-16cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA9344-30cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA9344-30cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA9344-70cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA9344-70cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
boA13440-17cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA720-520uc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA720-520um | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA1280-54uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1280-54um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1440-220uc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA1440-220um | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA1600-60uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1600-60um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1920-15um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1920-30uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1920-30um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA1920-160uc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA1920-160um | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA2448-70uc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA2448-70um | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA2500-14uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA2500-14um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit DeviceIndicatorMode |
daA3840-45uc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
daA3840-45um | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA720-290gc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA720-290gm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA1440-73gc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA1440-73gm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA1920-51gc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
dmA1920-51gm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
puA1280-54uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA1280-54um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA1600-60uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA1600-60um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA1920-30uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA1920-30um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA2500-14uc | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
puA2500-14um | DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor DeviceLinkSelector DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimitMode DeviceLinkThroughputLimit |
r2L2048-29gc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L2048-58gm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L2048-62cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L2048-62g5c | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L2048-172cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L2048-172g5m | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-14gc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-29gm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-42cc | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-42g5c | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-84cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L4096-84g5m | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkSpeed DeviceLinkThroughputLimit DeviceLinkThroughputLimitMode (read-only) DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L8192-200cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |
r2L16384-120cm | DeviceFamilyName DeviceIndicatorMode DeviceSFNCVersionMajor DeviceSFNCVersionMinor DeviceSFNCVersionSubMinor |