Line Source#
这使您可以监视相机的状态或控制外部设备。例如,您可以监控相机当前是否在曝光,或者可以控制外部闪光灯。
对于每条相机输出线路,您只能设置一个信号。
信息
- 有关 I/O 连接器的引脚编号和引脚分配,请参阅您的相机主题。您可以在“型号”部分找到您的相机主题。
- 相机以较短的传输延迟发送所有输出信号。延迟通常为微秒级。
该功能的使用#
设置线路源#
设置线路源:
- Set the
LineSelector
parameter to an I/O line configured as output, e.g.,Line2
. - 设置
LineSource
参数为以下值(如果可用):
可用线路源信号#
根据您的相机型号,可以使用以下线路源信号:
采集激活#
如果可用,您可以使用“采集激活”信号来监控相机当前是否正在采集图像。采集开始时信号变为高电平。采集结束时信号变为低电平。
采集包括曝光和读出。因此,“曝光激活”信号在曝光和读出期间为高电平,而曝光激活信号仅在曝光期间为高电平。
Counter 激活#
如果可用,您可以使用相机的 Counter 激活信号,例如 Counter 1 激活,用于监视相机的 Counter 功能。在计数器启动后,信号变为高电平。当计数器停止、重置或达到最大值时,信号变为低电平。
曝光激活#
如果可用,您可以使用曝光激活信号来监视相机当前是否在曝光。曝光开始时,该信号会变为高电平;曝光结束时,该信号会变为低电平。在滚动快门相机上,最后一行的曝光结束时,信号会变为低电平。
曝光激活信号可用于触发闪光灯
该信号在相机或目标对象处于移动状态的情况下也很有用。例如,假设相机安装在某种摇臂机构上,摇臂会将相机移动到产品装配线的不同部分。通常,您不希望相机在曝光过程中移动。在这种情况下,您可以监视曝光激活信号以了解何时在进行曝光。这样就可以避免在此期间移动相机。
闪烁窗口#
如果可用,您可以使用闪烁窗口信号来确定何时使用闪光灯。当您可以启动闪光灯时,该信号会变为高电平。当您应该停止闪光灯照明时,该信号会变为低电平。
当传感器中的所有行均已开放可进行曝光时,该信号会指示帧采集期间的时间段。
In addition, the following parameters are available to monitor the flash window (ace 2, boost R, and dart R cameras only):
BslFlashWindowDelay
: Indicates the delay between the start of exposure and the start of the flash window. This parameter is read-only.BslFlashWindowDuration
: Indicates the width of the flash window in microseconds. This parameter is read-only.
滚动快门相机#
在滚动快门相机上,Basler 建议使用闪光灯,尤其是在拍摄快速移动物体的图像时。否则,由于各行的曝光开始时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。
下图说明了滚动快门相机上闪烁窗口信号的时序:
如上所示,在滚动快门相机上,闪烁窗口信号覆盖了从最后一行 (A) 曝光开始到第一行 (B) 曝光结束之间的时间段。
If available, you can use the BslFlashWindowDuration
parameter to determine the length of the Flash Window in microseconds.
如果该参数不可用,您可以使用以下公式计算闪烁窗口的长度:
闪烁窗口长度 = Exposure Time - [ (t行 x (Image ROI 高度 - 1) ]
信息
在滚动快门相机上,应该避免极短的曝光时间或极大的图像 ROI。否则,第一行的曝光时间可能会在最后一行曝光开始之前结束,即 (B) 在 (A) 之前发生。在这种情况下,闪烁窗口信号将始终为低电平:
全局重置释放快门相机#
在全局重置释放快门相机上,必须使用闪光灯。否则,由于各行的曝光时间不同,所采集到的每张图像的亮度可能从顶端到底端有显著变化。另外,当您采集快速移动对象的图像时,由于各行的曝光结束时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。
下图说明了全局重置释放快门相机上闪烁窗口信号的时序:
如上所示,在全局重置释放快门相机上,闪烁窗口信号跨越第一行的曝光时间。
全局快门相机#
在全局快门相机上,闪烁窗口信号不可用或等效于曝光激活信号。
帧高速连拍激活#
如果可用,您可以使用帧高速连拍激活信号来监视相机当前是否正在采集一系列图像(图像高速连拍)。初始化一系列图像的采集后,信号会变为高电平。完成一系列图像的采集后,信号会变为低电平。
串行传输#
如果可用,您可以使用串行传输信号通过 Serial Communication 功能输出串行数据。
同步用户输出#
如果可用,您可以使用 Sequencer 功能,同步用户输出信号以手动设置线路的状态。
同步用户输出信号类似于用户输出信号。唯一的区别是同步用户输出信号可以由 Sequencer 功能控制,而用户输出信号不能。
与同步用户输出信号相关的参数也类似于用户输出参数:
- The
SyncUserOutputValue
parameter is the equivalent of theUserOutputValue
parameter. - The
SyncUserOutputValueAll
parameter is the equivalent of theUserOutputValueAll
parameter. - The
SyncUserOutputSelector
parameter is the equivalent of theUserOutputSelector
parameter.
计时器激活#
您可以使用相机的计时器激活信号,例如计时器 1 激活,用于监视相机的 Timer 功能。在指定延迟后,信号变为高电平。在指定的持续时间后,信号变为低电平。
信息
The TimerStatus
parameter, which is available on some camera models, can also take a value named TimerActive
. However, this Timer Active status is different from the Timer Active signal: The signal is only high during the timer's duration, whereas the Timer Active status applies from the beginning of the timer delay until the end of the timer arm delay.
触发等待#
You can use the camera's "Trigger Wait" signals, e.g., Frame Trigger Wait or Line Trigger Wait, to optimize triggered image acquisition and to avoid overtriggering.
信息
- Basler 强烈建议仅在将相机配置为硬件触发时才使用触发等待信号。对于软件触发,请使用 Acquisition Status 功能。
- 帧高速连拍触发等待信号和采集触发等待信号效果等同,只是名称不同。命名取决于您的相机型号。
当相机准备好接收相应触发类型的触发信号时,触发等待信号变为高电平。当您施加相应的触发信号时,触发等待信号变为低电平。它会保持低电平,直到相机准备好接收下一个相应的触发信号。
Example: The Frame Trigger Wait signal goes high when the camera is ready to receive Frame Start trigger signals. When you apply a frame trigger signal, the signal goes low. It stays low until the camera is ready to receive the next Frame Start trigger signal:
信息
如果以重叠图像采集操作相机并且 Exposure Overlap Time Max 功能在您的相机型号上可用,您可以使用该功能来优化帧触发等待信号。
用户输出#
您可以通过软件设置线路的状态。这对于控制外部事件或设备(例如光源)很有用。有关更多信息,请参见 User Output Value 功能。
如何配置输出线路取决于您的相机型号上有多少个用户输出线路源。
配置:提供一个用户输出线路源#
如果只有一个用户输出线路源可用(“用户输出”):
- Set the
LineSelector
parameter toOut1
. - Set the
LineSource
parameter toUserOutput
.
现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。
配置:有多个用户输出线路源可用#
如果有多个用户输出线路源可用(例如,“用户输出 1”和“用户输出 2”):
- Set the
LineSelector
parameter to the desired output line, e.g.,Line2
. -
如果您的相机有用户输出信号分配:
- Set the
LineSource
parameter according to the signal assignment.
Example: Assume that you selected Line 2 in step 1 and that the signal assignment is "User Output 1 → Line 2". In this case, you must set theLineSource
parameter toUserOutput1
.
- Set the
-
如果没有为相机分配用户输出信号,即可以自由选择信号:
- Set the
LineSource
parameter to the desired line source, e.g.,UserOutput1
.
- Set the
现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。
详情#
相机型号 | 可用线路源 | 用户输出信号分配 |
---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A640-240umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1280-80gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1280-125umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-51gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-51gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-51gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-51gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-160ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-160ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-160umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-160umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-165g5cBAS | Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A1920-165g5mBAS | Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2048-35gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2048-110umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2440-98g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2440-98g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-23gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-23gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-23gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-23gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-75ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-75ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-75umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-75umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-105g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-105g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-120cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-120cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-210cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2448-210cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2560-20gmSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2560-70umSWIR | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-22gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-22gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-22gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-22gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-60ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-60ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-60umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2590-60umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-20gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-20gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-20gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-20gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-64ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-64ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-64umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2600-64umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-14gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-14gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-14gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-14gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-14gmUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-48ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-48ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-48umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-48umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-48umUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-67g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-67g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-67g5mUV | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-86cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A2840-86cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-13gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-13gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-13gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-13gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-45ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-45ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-45umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A3840-45umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-9gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-9gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-9gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-9gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-30ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-30ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-30umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-30umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-44g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-44g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-67cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4096-67cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-12gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-12gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-12gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-12gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-40ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-40ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-40umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4200-40umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-5gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-5gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-5gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-5gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-18ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-18ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-18umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-18umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-27g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-27g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-42cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4504-42cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-6gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-6gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-6gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-6gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-20ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-20ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-20umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A4508-20umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-7gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-7gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-7gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-7gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-23ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-23ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-23umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-23umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-34g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-34g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-52cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5320-52cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-4gcBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-4gcPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-4gmBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-4gmPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-15ucBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-15ucPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-15umBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-15umPRO | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-22g5cBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-22g5mBAS | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-35cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
a2A5328-35cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
acA640-121gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA640-300gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA640-300gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA640-750uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA640-750um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA720-290gc | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 1 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA720-290gm | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 1 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA720-520uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA720-520um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA800-200gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA800-200gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 激活时间 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA800-510uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA800-510um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1280-60gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1280-60gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1300-60gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1300-60gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1300-60gmNIR | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1300-75gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1300-75gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1300-200uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1300-200um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1440-73gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1440-73gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1440-220uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1440-220um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1600-20gc | 曝光时间 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1600-20uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1600-60gc | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1600-60gm | 曝光时间 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1920-25gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1920-25gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA1920-25uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-25um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-40gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-40gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-40uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-40ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-40um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
acA1920-40umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-48gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-48gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-50gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-50gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA1920-150uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-150um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-155uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-155ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-155um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA1920-155umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2000-50gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2000-50gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2000-165uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2000-165um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-25gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2040-25gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2040-25gmNIR | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2040-35gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2040-35gm | 曝光时间 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2040-55uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-55um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-90uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-90um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-90umNIR | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-120uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2040-120um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-20gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2440-20gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2440-35uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-35ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-35um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-35umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-75uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-75ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-75um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2440-75umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2500-14gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2500-14gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA2500-14uc | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2500-14um | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2500-20gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2500-20gcMED | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2500-20gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2500-20gmMED | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA2500-60uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA2500-60um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3088-16gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA3088-16gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA3088-57uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3088-57ucMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3088-57um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3088-57umMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3800-10gc | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA3800-10gm | 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器激活 用户输出 同步用户输出 | 用户输出 -> 输出 1 |
acA3800-14uc | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA3800-14um | 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4024-8gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4024-8gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4024-29uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4024-29um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-11gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4096-11gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4096-30uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-30ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
acA4096-30um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-30umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-40uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-40ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-40um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4096-40umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-8gc | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4112-8gm | 曝光激活 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA4112-20uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-20ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-20um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-20umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-30uc | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-30ucMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-30um | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA4112-30umMED | 曝光激活 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 → Line 2 用户输出 2 → Line 3 用户输出 3 → Line 4 |
acA5472-5gc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA5472-5gm | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 采集触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2 同步用户输出 1、同步用户输出 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 |
acA5472-17uc | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA5472-17ucMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA5472-17um | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
acA5472-17umMED | 曝光激活 闪烁窗口 帧触发等待 帧高速连拍触发等待 计时器 1 激活 用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3 | 用户输出 1 -> Line 2 用户输出 2 -> Line 3 用户输出 3 -> Line 4 |
boA1936-400cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA1936-400cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA2448-250cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
bo2448-250cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA2832-190cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
bo2832-190cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4096-93cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4096-93cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4096-180cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
bo4096-180cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4112-68cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4112-68cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4500-45cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4500-45cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4504-100cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA4504-100cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA5120-150cc | 曝光激活 | 不适用 |
boA5120-150cm | 曝光激活 | 不适用 |
boA5120-230cc | 曝光激活 | 不适用 |
boA5120-230cm | 曝光激活 | 不适用 |
boA5320-150cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA5320-150cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA5328-100cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA5328-100cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA6500-36cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA6500-36cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA8100-16cc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA8100-16cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
boA9344-30cc | 曝光激活 | 不适用 |
boA9344-30cm | 曝光激活 | 不适用 |
boA9344-70cc | 曝光激活 | 不适用 |
boA9344-70cm | 曝光激活 | 不适用 |
boA13440-17cm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
daA720-520uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA720-520um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA1280-54uc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1280-54um | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1440-220uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA1440-220um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA1600-60uc | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1600-60um | 曝光激活 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1920-15um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1920-30uc | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1920-30um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA1920-160uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA1920-160um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA2448-70uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA2448-70um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA2500-14uc | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA2500-14um | 闪烁窗口 用户输出 1、用户输出 2 | 用户输出 1 -> Line 1 用户输出 2 -> Line 2 |
daA3840-45uc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
daA3840-45um | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA720-290gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA720-290gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA1440-73gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA1440-73gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA1920-51gc | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
dmA1920-51gm | 采集激活 Counter 1 激活,Counter 2 激活 曝光激活 曝光触发等待 闪烁窗口 帧高速连拍激活 帧高速连拍触发等待 帧触发等待 串行传输 Timer 1 激活,Timer 2 激活 用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3 | 未分配,信号可自由选择 |
puA1280-54uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA1280-54um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA1600-60uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA1600-60um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA1920-30uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA1920-30um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA2500-14uc | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
puA2500-14um | 不支持 Line Source 功能 | 不支持 Line Source 功能 |
r2L2048-29gc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L2048-58gm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L2048-62cc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L2048-62g5c | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L2048-172cm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L2048-172g5m | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-14gc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-29gm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-42cc | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-42g5c | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-84cm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L4096-84g5m | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Frame Active Frame Burst Active Frame Burst Trigger Wait Line Trigger Wait Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L8192-200cm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Line Trigger Wait Serial Tx Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
r2L16384-120cm | Acquisition Active Counter 1 Active, Counter 2 Active Exposure Active Exposure Trigger Wait Line Trigger Wait Serial Tx Timer 1 Active, Timer 2 Active User Output 1, User Output 2, User Output 3 | 未分配,信号可自由选择 |
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "ExposureActive");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。