跳转到内容
STAGING SERVER

Line Source#

相机的 Line Source 功能允许您配置要在当前选定的 I/O 线路上输出的信号。

这使您可以监视相机的状态或控制外部设备。例如,您可以监控相机当前是否在曝光,或者可以控制外部闪光灯。

对于每条相机输出线路,您只能设置一个信号。

信息

  • 有关 I/O 连接器的引脚编号和引脚分配,请参阅您的相机主题。您可以在“型号”部分找到您的相机主题。
  • 相机以较短的传输延迟发送所有输出信号。延迟通常为微秒级。

该功能的使用#

设置线路源#

设置线路源:

  1. LineSelector 参数设置为配置用作输出的 I/O 线路,例如 Line2
  2. 设置 LineSource 参数为以下值(如果可用):

可用线路源信号#

根据您的相机型号,可以使用以下线路源信号:

采集激活#

如果可用,您可以使用“采集激活”信号来监控相机当前是否正在采集图像。采集开始时信号变为高电平。采集结束时信号变为低电平。

采集包括曝光和读出。因此,“曝光激活”信号在曝光和读出期间为高电平,而曝光激活信号仅在曝光期间为高电平。

Counter 激活#

如果可用,您可以使用相机的 Counter 激活信号,例如 Counter 1 激活,用于监视相机的 Counter 功能。在计数器启动后,信号变为高电平。当计数器停止重置或达到最大值时,信号变为低电平。

曝光激活#

如果可用,您可以使用曝光激活信号来监视相机当前是否在曝光。曝光开始时,该信号会变为高电平;曝光结束时,该信号会变为低电平。在滚动快门相机上,最后一行的曝光结束时,信号会变为低电平。

曝光激活信号可用于触发闪光灯

该信号在相机或目标对象处于移动状态的情况下也很有用。例如,假设相机安装在某种摇臂机构上,摇臂会将相机移动到产品装配线的不同部分。通常,您不希望相机在曝光过程中移动。在这种情况下,您可以监视曝光激活信号以了解何时在进行曝光。这样就可以避免在此期间移动相机。

闪烁窗口#

如果可用,您可以使用闪烁窗口信号来确定何时使用闪光灯。当您可以启动闪光灯时,该信号会变为高电平。当您应该停止闪光灯照明时,该信号会变为低电平。

当传感器中的所有行均已开放可进行曝光时,该信号会指示帧采集期间的时间段。

In addition, the following parameters are available to monitor the flash window (ace 2, boost R, and dart R cameras only):

  • BslFlashWindowDelay:指示曝光开始和闪烁窗口开始之间的延迟。此参数为只读。
  • BslFlashWindowDuration:指示闪烁窗口的宽度(以微秒为单位)。此参数为只读。
滚动快门相机#

滚动快门相机上,Basler 建议使用闪光灯,尤其是在拍摄快速移动物体的图像时。否则,由于各行的曝光开始时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。

下图说明了滚动快门相机上闪烁窗口信号的时序:

滚动快门相机上的闪烁窗口信号

如上所示,在滚动快门相机上,闪烁窗口信号覆盖了从最后一行 (A) 曝光开始到第一行 (B) 曝光结束之间的时间段。

如果可用,您可以使用 BslFlashWindowDuration 参数来确定闪烁窗口的长度(以微秒为单位)。

如果该参数不可用,您可以使用以下公式计算闪烁窗口的长度:

闪烁窗口长度 = Exposure Time - [ (t x (Image ROI 高度 - 1) ]

信息

在滚动快门相机上,应该避免极短的曝光时间或极大的图像 ROI。否则,第一行的曝光时间可能会在最后一行曝光开始之前结束,即 (B) 在 (A) 之前发生。在这种情况下,闪烁窗口信号将始终为低电平:

无效的闪烁窗口信号

全局重置释放快门相机#

全局重置释放快门相机上,必须使用闪光灯。否则,由于各行的曝光时间不同,所采集到的每张图像的亮度可能从顶端到底端有显著变化。另外,当您采集快速移动对象的图像时,由于各行的曝光结束时间不同造成时间偏移,图像可能会失真。

下图说明了全局重置释放快门相机上闪烁窗口信号的时序:

全局重置释放快门相机上的闪烁窗口信号

如上所示,在全局重置释放快门相机上,闪烁窗口信号跨越第一行的曝光时间。

全局快门相机#

全局快门相机上,闪烁窗口信号不可用或等效于曝光激活信号。

帧高速连拍激活#

If available, you can use the Frame Burst Active signal to monitor if the camera is currently acquiring a series of images (a "burst" of images). The signal goes high when the acquisition of a series of images has been initialized. The signal goes low when the acquisition of the last image of a series has been started.

串行传输#

如果可用,您可以使用串行传输信号通过 Serial Communication 功能输出串行数据。

同步用户输出#

如果可用,您可以使用 Sequencer 功能,同步用户输出信号以手动设置线路的状态。

同步用户输出信号类似于用户输出信号。唯一的区别是同步用户输出信号可以由 Sequencer 功能控制,而用户输出信号不能。

与同步用户输出信号相关的参数也类似于用户输出参数:

计时器激活#

您可以使用相机的计时器激活信号,例如计时器 1 激活,用于监视相机的 Timer 功能。在指定延迟后,信号变为高电平。在指定的持续时间后,信号变为低电平。

信息

在部分相机机型上可用的 TimerStatus 参数也可以接受名为 TimerActive 的值。但是这个计时器激活状态不同于计时器激活信号:该信号仅在计时器持续时间内为高电平,而计时器激活状态从计时器延迟开始到计时器 arm 延迟结束一直处于激活状态。

触发等待#

You can use the camera's "Trigger Wait" signals, e.g., Frame Trigger Wait or Line Trigger Wait, to optimize triggered image acquisition and to avoid overtriggering.

信息

  • Basler 强烈建议仅在将相机配置为硬件触发时才使用触发等待信号。对于软件触发,请使用 Acquisition Status 功能。
  • 帧高速连拍触发等待信号和采集触发等待信号效果等同,只是名称不同。命名取决于您的相机型号

当相机准备好接收相应触发类型的触发信号时,触发等待信号变为高电平。当您施加相应的触发信号时,触发等待信号变为低电平。它会保持低电平,直到相机准备好接收下一个相应的触发信号。

Example: The Frame Trigger Wait signal goes high when the camera is ready to receive Frame Start trigger signals. When you apply a frame trigger signal, the signal goes low. It stays low until the camera is ready to receive the next Frame Start trigger signal:

帧触发等待信号

信息

如果以重叠图像采集操作相机并且 Exposure Overlap Time Max 功能在您的相机型号上可用,您可以使用该功能来优化帧触发等待信号。

用户输出#

您可以通过软件设置线路的状态。这对于控制外部事件或设备(例如光源)很有用。有关更多信息,请参见 User Output Value 功能。

如何配置输出线路取决于您的相机型号上有多少个用户输出线路源。

配置:提供一个用户输出线路源#

如果只有一个用户输出线路源可用(“用户输出”):

  1. LineSelector 参数设置为 Out1
  2. LineSource 参数设置为 UserOutput

现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。

配置:有多个用户输出线路源可用#

如果有多个用户输出线路源可用(例如,“用户输出 1”和“用户输出 2”):

  1. LineSelector 参数设置为所需的输出线路,例如 Line2
  2. 如果您的相机有用户输出信号分配

    • 根据信号分配设置 LineSource 参数。
      示例:假设您在步骤 1 中选择了线路 2,并且信号分配为“用户输出 1 → 线路 2”。在这种情况下,必须将 LineSource 参数设置为 UserOutput1
  3. 如果没有为相机分配用户输出信号,即可以自由选择信号:

    • LineSource 参数设置为所需的线路源,例如 UserOutput1

现在,您可以使用 User Output Value 功能,通过软件设置线路的状态。

详情#

显示所有相机型号

相机型号 可用线路源 用户输出信号分配
a2A640-240gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A640-240umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1280-80gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1280-125umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-51gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-160umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-165g5cBAS Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A1920-165g5mBAS Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-35gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-37gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-37gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-37gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-37gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-110umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2048-114umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2440-98g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2440-98g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-23gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-75umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-105g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-105g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-120cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-120cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-210cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2448-210cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2560-20gmSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2560-70umSWIR 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-22gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2590-60umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-20gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2600-64umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-14gmUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-48umUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-67g5mUV 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-86cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A2840-86cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-9gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-9gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-9gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-9gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-31ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-31ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-31umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-31umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-42g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3536-42g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-13gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A3840-45umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-9gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-30umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-44g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-44g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-67cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4096-67cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-12gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4200-40umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-5gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-18umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-27g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-27g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-42cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4504-42cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-6gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A4508-20umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-4gcBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-4gmBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-15ucBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-15umBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-21g5cBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-21g5mBAS 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-35cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5060-35cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-7gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-23umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-34g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-34g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-52cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5320-52cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gcBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gcPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gmBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-4gmPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15ucBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15ucPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15umBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-15umPRO 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-22g5cBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-22g5mBAS Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Flash Window
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-35cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
a2A5328-35cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
acA640-121gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-300gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-300gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA640-750uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA640-750um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA720-290gc 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
激活时间 1
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA720-290gm 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
激活时间 1
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA720-520uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA720-520um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA800-200gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
激活时间
用户输出
同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA800-200gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
激活时间
用户输出
同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA800-510uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA800-510um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1280-60gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1280-60gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-60gmNIR 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-75gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1300-75gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1300-200uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1300-200um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1440-73gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1440-73gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1440-220uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1440-220um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1600-20gc 曝光时间
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1600-20uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1600-60gc 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1600-60gm 曝光时间
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA1920-25uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-25um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-40gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-40uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-40um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA1920-40umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-48gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-48gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-50gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-50gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA1920-150uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-150um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA1920-155umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2000-50gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2000-50gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2000-165uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2000-165um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-25gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-25gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-25gmNIR 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2040-35gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2040-35gm 曝光时间
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2040-55uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-55um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-90umNIR 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-120uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2040-120um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-20gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2440-20gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2440-35uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-35umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2440-75umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-14gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2500-14gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA2500-14uc 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-14um 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-20gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gcMED 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-20gmMED 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA2500-60uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA2500-60um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-16gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA3088-16gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA3088-57uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57ucMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3088-57umMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3800-10gc 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA3800-10gm 闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器激活
用户输出
同步用户输出
用户输出 -> 输出 1
acA3800-14uc 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA3800-14um 闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4024-8gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4024-8gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4024-29uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4024-29um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-11gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4096-11gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4096-30uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-30ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA4096-30um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-30umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4096-40umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-8gc 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4112-8gm 曝光激活
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出 2
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA4112-20uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-20umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30uc 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30ucMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30um 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA4112-30umMED 曝光激活
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 → Line 2
用户输出 2 → Line 3
用户输出 3 → Line 4
acA5472-5gc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA5472-5gm 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
采集触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2
同步用户输出 1、同步用户输出
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
acA5472-17uc 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17ucMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17um 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
acA5472-17umMED 曝光激活
闪烁窗口
帧触发等待
帧高速连拍触发等待
计时器 1 激活
用户输出 1、用户输出 2、用户输出 3
用户输出 1 -> Line 2
用户输出 2 -> Line 3
用户输出 3 -> Line 4
boA1936-400cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA1936-400cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA2448-250cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo2448-250cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA2832-190cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo2832-190cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-93cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-93cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4096-180cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
bo4096-180cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4112-68cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4112-68cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4500-45cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4500-45cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4504-100cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA4504-100cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5120-150cc 曝光激活 不适用
boA5120-150cm 曝光激活 不适用
boA5120-230cc 曝光激活 不适用
boA5120-230cm 曝光激活 不适用
boA5320-150cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5320-150cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5328-100cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA5328-100cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA6500-36cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA6500-36cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA8100-16cc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA8100-16cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
boA9344-30cc 曝光激活 不适用
boA9344-30cm 曝光激活 不适用
boA9344-70cc 曝光激活 不适用
boA9344-70cm 曝光激活 不适用
boA13440-17cm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
daA720-520uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA720-520um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1280-54uc 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1280-54um 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1440-220uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1440-220um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1600-60uc 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1600-60um 曝光激活
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-15um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-30uc 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-30um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA1920-160uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA1920-160um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2448-70uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2448-70um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA2500-14uc 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA2500-14um 闪烁窗口
用户输出 1、用户输出 2
用户输出 1 -> Line 1
用户输出 2 -> Line 2
daA3840-45uc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
daA3840-45um 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3,用户输出 4
未分配,信号可自由选择
dmA720-290gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA720-290gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1440-73gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1440-73gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1920-51gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA1920-51gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2048-37gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2048-37gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2448-23gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2448-23gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2840-14gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA2840-14gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA3536-9gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA3536-9gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA4096-9gc 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
dmA4096-9gm 采集激活
Counter 1 激活,Counter 2 激活
曝光激活
曝光触发等待
闪烁窗口
帧高速连拍激活
帧高速连拍触发等待
帧触发等待
串行传输
Timer 1 激活,Timer 2 激活
用户输出 1,用户输出 2,用户输出 3
未分配,信号可自由选择
puA1280-54uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1280-54um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1600-60uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1600-60um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1920-30uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA1920-30um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA2500-14uc 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
puA2500-14um 不支持 Line Source 功能 不支持 Line Source 功能
r2L2048-29gc Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L2048-58gm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L2048-62cc Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L2048-62g5c Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L2048-172cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L2048-172g5m Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-14gc Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-29gm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-42cc Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-42g5c Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-84cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L4096-84g5m Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active, Counter 3 Active, Counter 4 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Frame Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Line Trigger Wait
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L8192-200cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Line Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择
r2L16384-120cm Acquisition Active
Counter 1 Active, Counter 2 Active
Exposure Active
Exposure Trigger Wait
Line Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, User Output 2, User Output 3
未分配,信号可自由选择

示例代码#

// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_ExposureActive);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("ExposureActive");
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.ExposureActive);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "ExposureActive");
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Select the Exposure Active signal as the source signal for Line 2
camera.LineSource.Value = "ExposureActive"

您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。