Pixel Format#
像素格式会有所不同,具体取决于您的相机型号及其是彩色相机还是单色相机。
信息
有关像素格式的详细信息,请参见GenICam 像素格式命名约定 2.1。
该功能的使用#
选择一种像素格式#
选择像素格式:
- 确保相机空闲,即未在捕获图像。
- 设置
PixelFormat
参数为以下值(如果可用):MonoXX
(例如Mono10
、Mono12p
)BayerXXYY
(例如,BayerBG10
、BayerGR12
)YCbCrXXX
、YUVXXX
RGB8
、BGR8
BiColor BGRG8
,BiColor RGBG8
确定像素格式#
要确定相机当前使用的像素格式,请获取 PixelFormat
参数的值。
可用像素格式#
信息
- 如果您的相机型号具有 Sensor Bit Depth 功能,则可以独立于像素格式设置传感器输出数据的位深度。例如,您可以将相机配置为基于 12 位传感器数据输出 8 位图像数据(像素格式 = Mono 8,传感器位深度 = 12 位)。
- 如果 Transfer Bit Depth 特征在您的相机型号上可用,您可以独立于像素格式设置用于内部图像处理的位深度。例如,您可以将相机配置为基于传输位深度为 10 位的数据输出 8 位图像数据(像素格式 = Mono 8,传输位深度 = 10 位)。
- 有关枚举值的列表,请参阅 pylon API 文档。
单色格式#
If a monochrome camera uses one of the mono pixel formats, it outputs 8, 10, 12, or 14 bits of data per pixel.
如果彩色相机使用某种单色像素格式,则每个像素的值首先会转换为 YCbCr 颜色模型。此模型的 Y 分量表示亮度值,并且等效于从单色传感器中的一个像素得出的值。因此,从本质上讲,将彩色相机设置为 Mono 8 格式(例如)时,它将输出 8 位单色图像。
可用单色格式取决于您的相机型号。
拜耳格式#
彩色相机均配有拜耳彩色滤光片,并可以根据拜耳像素格式输出彩色图像。
如果彩色相机使用其中一种拜耳像素格式,则相机为每个像素输出 8、10 或 12 位数据。对每个像素进行过滤以仅记录红色、绿色和蓝色中的一种颜色。像素数据不会以任何方式进行处理或插补。此类像素数据有时称为“原始”输出。
可用拜耳格式取决于您的相机型号。
YCbCr 格式#
彩色相机还可以基于 YCbCr(或 YUV)格式的像素数据输出彩色图像。
如果彩色相机使用此格式,则采集到的图像中的每个像素值在离开传感器并通过相机时都会经历一个转换过程。此过程为每个像素值生成 Y、Cb 和 Cr 颜色信息。
RGB 和 BGR 格式#
当彩色相机使用 RGB 8 或 BGR 8 像素格式时,相机将为所采集帧中的每个像素输出 8 位红色数据、8 位绿色数据和 8 位蓝色数据。
像素格式因颜色数据的输出顺序(红、绿、蓝或蓝、绿、红)而异。
BiColor BGRG and RGBG Formats#
The color cameras with BiColor pixel formats are equipped with a color filter array as displayed in the example figure below. The color filter array of the sensor has the red and blue color components on the first line, and the green component on the second line.
The camera combines this color information and outputs the data as shown in the example figure below.
If a color camera uses one of the BiColor pixel formats, it outputs 8 bit of data per pixel. Each pixel is filtered to record only one of the colors red, green, and blue. The pixel data is not processed or interpolated in any way. This type of pixel data is sometimes referred to as "raw" output. The pixel formats differ by the output sequences for the color data (blue, green, red, green or red, green, blue, green).
Which BiColor formats are available depends on your camera model.
最大像素位深度#
最大像素位深度由相机上可用像素格式中具有最高位深度的像素格式定义。
示例:如果相机可用的像素格式为 Mono 8 和 Mono 12,则相机的最大像素位深度为 12 位。
未压缩和压缩像素格式#
当相机使用未压缩的像素格式(例如,Bayer 12)时,像素数据始终为 8 位对齐。根据需要插入填充位(零)以到达下一个 8 位边界。
示例(简化):
假设您选择了 12 位未压缩像素格式。相机每像素输出 16 位:12 位像素数据和 4 个填充位(旨在到达下一个 8 位边界)。
相机使用压缩像素格式(例如,Bayer 12p)时,像素数据未对齐。这意味着没有插入填充位,并且一个字节可以包含多个像素的数据。
示例(简化):
假设您选择了 12 位压缩像素格式。相机每个像素输出 12 位。这使得两个像素的数据总是分布在 3 个字节中。
信息
确切的数据对齐方式取决于像素格式。您可以在 GenICam 像素格式命名约定 2.1 中找到相关详细信息。
详情#
相机型号 | 可用像素格式 |
---|---|
a2A640-240gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A640-240umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1280-80gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1280-125umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1920-51gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A1920-51gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A1920-51gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1920-51gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1920-160ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A1920-160ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A1920-160umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1920-160umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A1920-165g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A1920-165g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-35gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-37gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2048-37gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2048-37gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-37gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-110umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-114g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2048-114g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-114ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2048-114ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2048-114umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2048-114umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2440-98g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2440-98g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-23gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2448-23gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2448-23gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-23gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-75ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2448-75ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2448-75umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-75umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-105g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2448-105g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2448-120cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A2448-120cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A2448-210cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A2448-210cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A2560-20gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2560-70umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2590-22gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2590-22gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2590-22gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2590-22gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2590-60ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2590-60ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2590-60umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2590-60umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2600-20gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2600-20gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2600-20gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2600-20gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2600-64ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2600-64ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2600-64umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2600-64umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-14gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2840-14gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2840-14gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-14gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-14gmUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-48ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2840-48ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2840-48umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-48umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-48umUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-67g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A2840-67g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-67g5mUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A2840-86cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A2840-86cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A3536-9gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3536-9gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3536-9gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3536-9gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3536-31ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3536-31ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3536-31umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3536-31umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3536-42g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3536-42g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3840-13gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3840-13gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3840-13gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3840-13gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3840-45ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3840-45ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A3840-45umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A3840-45umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-9gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4096-9gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4096-9gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-9gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-30ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4096-30ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4096-30umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-30umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-44g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4096-44g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4096-67cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A4096-67cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A4200-12gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4200-12gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4200-12gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4200-12gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4200-40ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4200-40ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4200-40umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4200-40umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-5gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4504-5gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4504-5gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-5gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-18ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4504-18ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4504-18umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-18umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-27g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4504-27g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4504-42cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A4504-42cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A4508-6gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4508-6gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4508-6gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4508-6gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4508-20ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4508-20ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A4508-20umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A4508-20umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5060-4gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5060-4gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5060-15ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5060-15umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5060-21g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5060-21g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-7gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5320-7gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5320-7gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-7gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-23ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5320-23ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5320-23umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-23umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-34g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5320-34g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5320-52cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A5320-52cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
a2A5328-4gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5328-4gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5328-4gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5328-4gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5328-15ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5328-15ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5328-15umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5328-15umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5328-22g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
a2A5328-22g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
a2A5328-35cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
a2A5328-35cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
acA640-121gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA640-300gc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA640-300gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA640-750uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA640-750um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
acA720-290gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12 Bayer RG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA720-290gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA720-520uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA720-520um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA800-200gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 10 Bayer BG 10 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA800-200gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA800-510uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA800-510um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
acA1280-60gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12b Bayer BG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1280-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1300-60gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12b Bayer RG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1300-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA1300-60gmNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1300-75gc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1300-75gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA1300-200uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1300-200um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
acA1440-73gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12]a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1440-73gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA1440-220uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1440-220um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA1600-20gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12 Bayer RG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1600-20uc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1600-60gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12b Bayer RG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1600-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-25gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-25gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-25uc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12p YCbCr422_8 |
acA1920-25um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA1920-40gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-40gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA1920-40uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1920-40ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1920-40um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA1920-40umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA1920-48gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-48gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA1920-50gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA1920-50gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA1920-150uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1920-150um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
acA1920-155uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1920-155ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA1920-155um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA1920-155umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2000-50gc | Mono 8 Bayer GR 8 Bayer GR 12 Bayer GR 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2000-50gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2000-165uc | Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p |
acA2000-165um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2040-25gc | Mono 8 Bayer GR 8 Bayer GR 12 Bayer GR 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2040-25gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2040-25gmNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2040-35gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2040-35gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2040-55uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2040-55um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2040-90uc | Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p |
acA2040-90um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2040-90umNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2040-120uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2040-120um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2440-20gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2440-20gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2440-35uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2440-35ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2440-35um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2440-35umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2440-75uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2440-75ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2440-75um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2440-75umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA2500-14gc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2500-14gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2500-14uc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12p YCbCr422_8 |
acA2500-14um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA2500-20gc | Mono 8 Bayer RG 8a YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2500-20gcMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA2500-20gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA2500-20gmMED | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
acA2500-60uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA2500-60um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
acA3088-16gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA3088-16gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA3088-57uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA3088-57ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA3088-57um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA3088-57umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA3800-10gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA3800-10gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA3800-14uc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p YCbCr422_8 |
acA3800-14um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4024-8gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA4024-8gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4024-29uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4024-29um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4096-11gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA4096-11gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4096-30uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4096-30ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4096-30um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4096-30umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4096-40uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4096-40ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4096-40um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4096-40umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4112-8gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA4112-8gm | Mono8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4112-20uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4112-20ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4112-20um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4112-20umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA4112-30uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4112-30ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA4112-30um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA4112-30umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA5472-5gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
acA5472-5gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
acA5472-17uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA5472-17ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
acA5472-17um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
acA5472-17umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
boA1936-400cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA1936-400cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA2448-250cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
bo2448-250cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA2832-190cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
bo2832-190cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA4096-93cc | Mono 8 Mono 10 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422 |
boA4096-93cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA4096-180cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
bo4096-180cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA4112-68cc | Mono 8 Mono 10 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422 |
boA4112-68cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA4500-45cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA4500-45cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA4504-100cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA4504-100cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA5120-150cc | Mono 8 Mono 10d Bayer GB 8 Bayer GB 10d |
boA5120-150cm | Mono 8 Mono 10d |
boA5120-230cc | Mono 8 Mono 10d Bayer GB 8 Bayer GB 10d |
boA5120-230cm | Mono 8 Mono 10d |
boA5320-150cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA5320-150cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA5328-100cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA5328-100cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA6500-36cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA6500-36cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA8100-16cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
boA8100-16cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
boA9344-30cc | Mono 8 Mono 10d Bayer BG 8 Bayer BG 10d |
boA9344-30cm | Mono 8 Mono 10d |
boA9344-70cc | Mono 8 Mono 10d Bayer BG 8 Bayer BG 10d |
boA9344-70cm | Mono 8 Mono 10d |
boA13440-17cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 14 |
daA720-520uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
daA720-520um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
daA1280-54uc | Bayer 8 Bayer 12 RGB 8c YCbCr422_8c |
daA1280-54um | Mono 8 Mono 12 |
daA1440-220uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
daA1440-220um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
daA1600-60uc | Bayer 8a Bayer 12ab RGB 8c YCbCr422_8c |
daA1600-60um | Mono 8 Mono 12b |
daA1920-15um | Mono 8 Mono 12 |
daA1920-30uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
daA1920-30um | Mono 8 Mono 12 |
daA1920-160uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
daA1920-160um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
daA2448-70uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
daA2448-70um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
daA2500-14uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
daA2500-14um | Mono 8 Mono 12 |
daA3840-45uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
daA3840-45um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
dmA720-290gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA720-290gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA1440-73gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA1440-73gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA1920-51gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA1920-51gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA2448-23gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA2448-23gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA2840-14gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA2840-14gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA3536-9gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA3536-9gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
dmA4096-9gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
dmA4096-9gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
puA1280-54uc | Bayer 8 Bayer 12 RGB 8c YCbCr422_8c |
puA1280-54um | Mono 8 Mono 12 |
puA1600-60uc | Bayer 8a Bayer 12ab RGB 8c YCbCr422_8c |
puA1600-60um | Mono 8 Mono 12b |
puA1920-30uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
puA1920-30um | Mono 8 Mono 12 |
puA2500-14uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
puA2500-14um | Mono 8 Mono 12 |
r2L2048-29gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
r2L2048-58gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
r2L2048-62cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 YUV422_8 |
r2L2048-62g5c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
r2L2048-172cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
r2L2048-172g5m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
r2L4096-14gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor BGRG 8 BiColor RGBG 8 |
r2L4096-29gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
r2L4096-42cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 YUV422_8 |
r2L4096-42g5c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor BGRG 8 BiColor RGBG 8 |
r2L4096-84cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
r2L4096-84g5m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
r2L8192-200cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
r2L16384-120cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12b |
-
如果启用了 Reverse X and Reverse Y 功能,实际的拜耳彩色滤波器组会发生变化。
-
基于 10 位传感器数据的 12 位图像数据。
-
默认情况下,在 sRGB 色彩空间中采集 YCbCr422 和 RGB 8 图像。您可以使用 BslColorSpaceMode 参数将色彩空间更改为 RGB。
-
When using 10-bit pixel formats, especially with a large image ROI, you may not be able to reach the desired frame rate. This is due to bandwidth limitations (maximum PCIe transfer rate). To solve this, start the pylon Viewer, navigate to Device Transport Layer > Image Format Control using the feature tree, and enable the Output Packed Formats option. Now, image output is packed, which requires less bandwidth.
示例代码#
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。