跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

清洁说明#

本主题提供有关如何清洁您的 Basler 相机的说明。

尝试清洁相机之前,请仔细考虑清洁是否确实能改善相机性能。清洁总是有带入更多灰尘甚至损坏相机的风险。

清洁外壳或相机正面#

要清洁相机的外壳或相机正面:

  1. 断开相机电源(如果连接了 I/O 电源,也应该将其断开)。
  2. 确保使用镜头或保护盖盖好镜头接口。
  3. 取一块在清洁时不会引起静电的柔软无绒布。
  4. 使用中性清洁剂浸湿这块布。
  5. 视情况使用湿布擦拭相机的侧面和正面。
  6. 等待残留湿气蒸发。
    切勿使用压缩空气加速蒸发。
  7. 水分完全蒸发后,可以重新连接相机电源。

清洁红外截止滤光片#

ace 2, MED ace, and boost V Cameras#

信息

以下步骤适用于以下相机:

清洁红外截止滤光片:

  1. 断开电源(如果连接了 I/O 电源,也应该将其断开)。
  2. 将相机水平放置或安装。
    确保镜头卡口未朝上。
  3. 如下所示,用罐装无油压缩空气以 10–20 度角吹红外截止滤镜的边缘。
    重要提示:请勿向滤镜架的孔中吹气,也不要使管子接触滤镜。
  4. 重新连接相机电源。

Cleaning the IR Cut Filter of an ace 2 or MED ace Camera

dart 和 pulse 相机#

清洁红外截止滤光片:

  1. 断开电源(如果连接了 I/O 电源,也应该将其断开)。
  2. 如下图所示,以 90 度角,用罐装无油压缩空气吹净红外截止滤光片中心。
  3. 重新连接相机电源。

清洁 dart 和 pulse 相机的红外截止滤光片

ace 相机#

注意 – 施加压缩空气可能会损坏相机。
  • 如果要用压缩空气清洁红外截止滤光片或滤光片支架,请先将其从相机上卸下。
  • 切勿向相机施加压缩空气。

清洁红外截止滤光片:

  1. 断开电源(如果连接了 I/O 电源,也应该将其断开)。
  2. 检查是否可从您的相机型号中拆下红外截止滤镜。ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明介绍了可以安全拆下哪些相机型号上的红外截止滤镜及如何操作。请遵循应用说明中的安全说明。
  3. 如果可以移除红外截止滤光片:
    1. 按照 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明中所述拆下红外截止滤镜。
    2. 用罐装无油压缩空气吹净红外截止滤光片。
      注意不要施加太大的气压。
    3. 如果仍有灰尘,请按照步骤 4 所述使用异丙醇清洁滤光片。
    4. 重新安装红外截止滤光片。
  4. 如果无法移除红外截止滤光片:
    1. 选用纯度至少为分析级(专业分析等级,p.a.)的异丙醇。
    2. 取一块在清洁时不会引起静电的柔软无绒布。
    3. 用酒精润湿布。确保仅使用少量酒精,以免酒精从布上滴落。
      理想情况下,应将布包裹在塑料工具(例如刮铲)上,工具的宽度应与红外截止滤光片的宽度相同。这能使清洁更容易、更安全。
    4. 沿整个红外截止滤光片直线擦拭一两次。
    5. 等待任何残留的湿气蒸发。
  5. 重新连接相机电源。

清洁传感器#

信息

  • 如果可能,请避免清洁相机的传感器。
  • 在开始之前,请检查传感器是否可触及。以下型号相机上的传感器可以触及:
    • Basler ace、dart 和 pulse 单色相机
    • 带可拆卸红外截止滤镜的 Basler ace 彩色相机
      查看 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明,了解是否可从您的相机型号上拆下红外截止滤镜。
    • Basler boost 单色和彩色相机
    • Basler racer 2 L mono cameras
    • Basler racer 2 S mono and color cameras
    • Basler dart 和 pulse 裸板及 S 口彩色相机

如果可以清洁传感器,请执行以下操作:

  1. 断开电源(如果连接了 I/O 电源,也应该将其断开)。
  2. 如有必要,按照 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明中所述拆下红外截止滤镜。请遵循应用说明中的安全说明。
  3. 选用纯度至少为分析级(专业分析等级,p.a.)的异丙醇。
  4. 取一块在清洁时不会引起静电的柔软无绒布。
  5. 用酒精润湿布。确保仅使用少量酒精,以免酒精从布上滴落。
    理想情况下,应将布包裹在塑料工具(例如刮铲)上,工具的宽度应与传感器的宽度相同。这能使清洁更容易,更安全。
  6. 沿整个传感器直线擦拭一两次。
  7. 等待任何残留的湿气蒸发。
  8. 如有必要,请重新安装红外截止滤光片。
  9. 重新连接相机电源。