使用 Stereo ace 相机#
使用 Stereo ace 相机最简单的方法是通过 pylon 3D Viewer,它是作为 pylon Stereo ace 补充软件包的一部分安装的。
分步说明#
- 将相机连接到您的计算机。
有关安装相机和软件的信息,请参见 硬件安装 (Stereo ace) 和 软件安装 (Stereo ace)。当状态 LED 和以太网 LED 闪烁绿色 / 常亮绿色时,相机即可使用。有关详细信息,请参见相机型号主题中的“LED 状态”部分。 - 启动 pylon 3D Viewer。
Windows:单击 开始 > Basler > pylon 3D Viewer。
Linux:执行以下命令:/opt/pylon/bin/StereoViewer
相机将显示在相机选择器下拉列表中,并且图像采集立即开始。
在图像窗口区域中,会打开四个窗口,分别显示不同的组件。
如果相机未显示在相机选择器中,这可能是由于 IP 地址存在问题。 - 配置相机。有关详细信息,请参见 优化图像质量 (Stereo ace)。
- 处理测量结果。
- 如果需要,请保存相机设置。
有关详细信息,请参见 pylon 3D Viewer 概述。