硬件安装 (blaze)#
一般信息#
信息
要实现可靠的距离测量,您可能会发现以下提示很有用:
在安装相机之前,请检查以下内容:
- 您已阅读并理解警告。
- pylon 相机软件套件和 blaze 的 pylon 补充包已安装在您的计算机上。
- 您拥有所有必要附件。
安装#
要安装相机:
- 将相机安装在合适的固定装置中,例如相机支架。
- 将 GigE 线缆的 M12 8 针插头插入相机背面的 M12 8 针 X 型接口中,并将 RJ45 连接器插入计算机的以太网端口中。
- 将电源线的 M12 8 针插头插入相机背面的 M12 电源接口中。
- 将电源的交流电源插头插入电源插座。
当状态 LED 呈绿色闪烁且以太网 LED 呈绿色常亮时,表明照相机可以使用了。有关 LED 状态的更多信息,请参阅 LED 状态部分。
信息
相机需要一段时间才能达到稳定的工作温度。5分钟后,可能仍然会有 3–4 cm的测量误差。20 分钟后,距离测量应该是可靠的。
注意 — 不正确地插拔相机电源线可能会损坏相机。
为避免开关浪涌损坏相机,请仅在电源关闭时将电源线插入相机的电源接口或从电源接口中拔出电源线。
后续步骤#
继续进行网络配置。