Pixel Format (blaze)#
根据所选组件的不同,有不同的像素格式。例如,像素格式控制“范围”组件是作为深度图还是点云输出。
该功能的使用#
可用像素格式#
范围#
对于深度分量,可以使用以下像素格式:
Coord3D_C16
使用无符号 16 位整数值(小尾数)的单色图像。较暗的区域表示靠近相机的物体,而较亮的区域则表示较远的物体。
请注意,相机所选测量深度之外的物体(在 ROI 的前面或后面)也会在图像中显示为黑色。
这是用于处理深度图的推荐像素格式。Mono16
使用无符号 16 位整数值(小字节序)的单色图像。这等效于Coord3D_C16
像素格式。如果您的软件无法处理Coord3D_C16
,则应使用它。-
Coord3D_ABC32f
(点云)
这是使用 32 位浮点值(单平面)的点云表示。云中的每个点都具有三个值,这些值表示光 pulse 以小字节序格式在笛卡尔坐标系中反射的表面的 XYZ 坐标(以 mm 为单位)。图像按行和像素排序。
坐标系的原点由以下位置定义:- x 和 y 坐标在传感器中心的像素处为 0(零)。
- 在距相机正面的设备特定距离处,Z 坐标为 0(零)。有关更多信息,请参见相机坐标系。
对于距离数据不可靠的像素(即低置信度值)或代表 ROI 以外区域中的物体的像素,将坐标设置为
Scan3dInvalidDataValue
参数指定的值。
有关相机坐标系的更多信息,请参阅相机规格。
强度#
对于强度分量,可以使用以下像素格式:
Mono16
使用无符号 16 位整数值(小字节序)的单色图像。
置信度#
对于置信度分量,可以使用以下像素格式:
Confidence16
使用无符号 16 位整数值(小尾数)的单色图像。这是用于处理置信图的推荐像素格式。Mono16
使用无符号 16 位整数值(小字节序)的单色图像。这等效于 Confidence16 像素格式。如果您的软件无法处理 Confidence16,则应使用它。
选择 Pixel Format#
为分量选择像素格式:
- 将
ComponentSelector
参数设置为要为其指定像素格式的组件。 - 如果尚未启用,请将
ComponentEnable
参数设置为true
。 - 将
PixelFormat
参数设置为组件所需的像素格式。 - 如果需要,请对其他组件重复执行上述步骤。