Timer#
该功能的使用#
The implementation of this feature varies depending on the camera:
ace 2, boost R, dart M/R, and racer 2 Cameras#
运作原理#
有两个计时器可用:计时器 1 和计时器 2。
计时器的工作方式如下:
- 发生启动内部计时器的触发源事件。
- 延迟开始到期。
- arm 延迟开始到期。
- 延迟到期后,计时器输出信号将变为高电平并在您配置的持续时间内保持高电平。
- 持续时间到期时,定时器输出信号变为低电平。
- arm 延迟到期后,相机可以接收下一个触发源事件。
配置计时器#
要配置计时器:
- 将
TimerSelector参数设置为所需的计时器,例如Timer1。 - 将
TimerDuration参数设置为所需的计时器持续时间(以微秒为单位)。 - 将
TimerDelay参数设置为所需的计时器延迟(以微秒为单位)。 - 将
TimerTriggerArmDelay参数设置为所需的 arm 延迟(以微秒为单位)。 - 将
LineSelector参数设置为要用于计时器信号的输出线路。
如果该线路是 GPIO 线路,则必须将该线路配置为输出。 - 如果在步骤 1 中选择了计时器 1,请将
LineSource参数设置为Timer1Active。 - 如果在步骤 1 中选择了计时器 2,请将
LineSource参数设置为Timer2Active。
For information about the maximum possible Timer parameter values for your camera model, see the Specifics table.
启动计时器#
要启动计时器,请执行以下操作:
- 将
TimerSelector参数设置为所需的计时器,例如Timer1。 - 将
TimerTriggerSource参数设置为要用于启动计时器的源,例如Line2。 - 如果适用,请设置
TimerTriggerActivation参数设置为以下值: - 通过在选定的计时器触发源上发送信号来启动计时器。
在启动时,计时器的状态立即从 TimerTriggerWait 变为 TimerActive,无论延迟如何设置都是如此。但是,计时器输出信号仅在延迟结束后才变为高电平。
信息
TimerTriggerActivation 参数仅适用于可能为高 (1) 或低 (0) 的计时器触发源,即 I/O 信号或诸如 ExposureActive 之类的“激活”信号。
重置计时器#
要重置计时器,请执行 TimerReset 命令。
计时器的状态从 TimerActive 更改为 TimerTriggerWait。
现在,无论 arm 延迟设置如何,都可以立即重启计时器。
获取计时器状态#
要获取计时器的当前状态,请获取 TimerStatus 参数的值。此为只读参数。
可能的值包括:
TimerTriggerWait:计时器正在等待启动。TimerActive:计时器已启动。发生触发源事件时,无论延迟如何设置,计时器都会立即切换到此状态。如果设置了 arm 延迟,则计时器将保持在TimerActive状态,直到 arm 延迟到期为止。TimerIdle:计时器处于空闲状态。每当将TimerTriggerSource参数设置为Off时,计时器就处于此状态,即无法启动计时器。
ace Classic/U/L 相机#
运作原理#
一个计时器可用,即 Timer 1。这是计时器的工作方式:
- 发生启动内部计时器的触发源事件(如 Exposure Start)。
- 延迟开始到期。
- 延迟到期后,计时器输出信号将变为高电平并在您配置的持续时间内保持高电平。
- 信号持续时间到期时,定时器输出信号变为低电平。
配置 Timer#
- 将
LineSelector参数设置为要用于计时器信号的输出线路。
如果该线路是 GPIO 线路,则必须将该线路配置为输出。 - 将
LineSource参数设置为TimerActive。 -
将
TimerTriggerSource参数设置为可用的触发源事件之一:ExposureStart:计时器在曝光开始时启动。FlashWindowStart:打开闪烁窗口时,计时器开始计时。
-
将
TimerDuration参数设置为所需的计时器持续时间(以微秒为单位)。 - 将
TimerDelay参数设置为所需的计时器延迟(以微秒为单位)。
信息
在部分相机机型上,您可能必须延长计时器最长持续时间并增大计时器延迟值。
增加最大计时器持续时间和延迟#
在部分相机机型上,TimerDuration 和 TimerDelay 参数限制为默认最大值 4 095。
要延长这些型号的计时器最长持续时间:
- 将所需的计时器持续时间除以 4095,然后将结果四舍五入为最接近的整数。
示例:假设您要将计时器持续时间设置为 50 000 µs。50000 / 4095 = 12.21 ≈ 13。 - 将
TimerDurationTimebaseAbs参数设置为在步骤 1 中确定的值,本例中为 13。 - 将
TimerDuration参数设置为所需的计时器持续时间,本例中为 50 000。
相机在内部按以下方式计算计时器持续时间:TimerDurationRawxTimerDurationTimebaseAbs=TimerDurationAbs。
要增加这些型号的计时器最大延迟值:
- 将所需的计时器延迟除以 4095,并将结果四舍五入为最接近的整数。
示例:假设您要将计时器延迟设置为 6 000 µs。6000 / 4095 = 1.47 ≈ 2。 - 将
TimerDelayTimebaseAbs参数设置为在步骤 1 中确定的值,本例中为 2。 - 将
TimerDelay参数设置为所需的计时器延迟,本例中为 6000。
相机在内部按以下方式计算计时器延迟:TimerDelayRawxTimerDelayTimebaseAbs=TimerDelayAbs。
信息
根据 TimerDurationTimebaseAbs 和 TimerDelayTimebaseAbs 参数值,相机可能无法达到所需的确切计时器持续时间和延迟。
例如,如果将 TimerDurationTimebaseAbs 参数设置为 13,则相机使用的计时器持续时间只能是 13 的倍数。因此,如果将 TimerDuration 参数设置为 50 000,而将 TimerDurationTimebaseAbs 参数设置为 13,则相机将自动更改设置为最接近的可能值(例如 49 998,它是最接近的 13 的倍数)。
附加参数#
TimerSelector:设置要配置的计时器。因为 Basler ace Classic/U/L 相机仅支持一个计时器,该参数是预设的,无法更改。
详情#
| 相机型号 | Maximum Timer Value [µs] |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A640-240umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1280-80gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1280-125umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-51gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-160ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-165g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-165g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-35gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-110umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-173cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-75ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-90mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-90mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2464-23gcBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gcPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-77ucBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77ucPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-115g5cBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-115g5mBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2560-20gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2560-70umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2560-131cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-60ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-20gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-64ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-14gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-48ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umUV | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-67g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-31ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-37mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-37mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-45ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-30ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-44g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-44g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-40ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-5gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-18ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-27g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-27g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-20ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-21g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-21g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmip67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-23ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-29mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-29mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-19mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-19mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| acA640-121gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1280-60gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1280-60gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1300-60gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1300-60gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1300-60gmNIR | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1300-75gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-75gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1600-60gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1600-60gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1920-25gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1920-25gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA1920-25uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-25um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-50gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2000-50gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2000-165uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-165um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-25gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2040-25gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2040-25gmNIR | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2040-35gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-35gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90umNIR | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2500-14gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA2500-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gcMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gmMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-10gc | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA3800-10gm | Timer Duration: 139 230 (default maximum: 4 095) Timer Delay: 139 230 (default maximum: 4 095) |
| acA3800-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| boA1936-400cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA1936-400cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2448-250cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| bo2448-250cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2832-190cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| bo2832-190cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-180cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| bo4096-180cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5120-150cc | 不支持 Timer 功能 |
| boA5120-150cm | 不支持 Timer 功能 |
| boA5120-230cc | 不支持 Timer 功能 |
| boA5120-230cm | 不支持 Timer 功能 |
| boA5320-150cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5320-150cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA9344-30cc | 不支持 Timer 功能 |
| boA9344-30cm | 不支持 Timer 功能 |
| boA9344-70cc | 不支持 Timer 功能 |
| boA9344-70cm | 不支持 Timer 功能 |
| boA13440-17cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| daA720-520uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA720-520um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1280-54uc | 不支持 Timer 功能 |
| daA1280-54um | 不支持 Timer 功能 |
| daA1440-220uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1440-220um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1600-60uc | 不支持 Timer 功能 |
| daA1600-60um | 不支持 Timer 功能 |
| daA1920-15um | 不支持 Timer 功能 |
| daA1920-30uc | 不支持 Timer 功能 |
| daA1920-30um | 不支持 Timer 功能 |
| daA1920-160uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1920-160um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2500-14uc | 不支持 Timer 功能 |
| daA2500-14um | 不支持 Timer 功能 |
| daA3840-45uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA3840-45um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| dmA720-290gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA720-290gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| puA1280-54uc | 不支持 Timer 功能 |
| puA1280-54um | 不支持 Timer 功能 |
| puA1600-60uc | 不支持 Timer 功能 |
| puA1600-60um | 不支持 Timer 功能 |
| puA1920-30uc | 不支持 Timer 功能 |
| puA1920-30um | 不支持 Timer 功能 |
| puA2500-14uc | 不支持 Timer 功能 |
| puA2500-14um | 不支持 Timer 功能 |
| r2L2048-29gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-58gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-29gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-80cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-240cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-60cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2T16416-500cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
示例代码#
ace 2, boost R, dart M/R, and racer 2 Cameras#
// Select Timer 1
camera.TimerSelector.SetValue(TimerSelector_Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
camera.LineMode.SetValue(LineMode_Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_Line1);
camera.TimerTriggerActivation.SetValue(TimerTriggerActivation_RisingEdge);
// Reset the timer
camera.TimerReset.Execute();
// Get the current status of the timer
TimerStatusEnums timerStatus = camera.TimerStatus.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Timer 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerSelector").SetValue("Timer1");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerTriggerArmDelay").SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
CEnumParameter(nodemap, "LineMode").SetValue("Output");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("Line1");
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerActivation").SetValue("RisingEdge");
// Reset the timer
CCommandParameter(nodemap, "TimerReset").Execute();
// Get the current status of the timer
String_t timerStatus = CEnumParameter(nodemap, "TimerStatus").GetValue();
// Select Timer 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerSelector].SetValue(PLCamera.TimerSelector.Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerArmDelay].SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
camera.Parameters[PLCamera.LineMode].SetValue(PLCamera.LineMode.Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.Line1);
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerActivation].SetValue(PLCamera.TimerTriggerActivation.RisingEdge);
// Reset the timer
camera.Parameters[PLCamera.TimerReset].Execute();
// Get the current status of the timer
string timerStatus = camera.Parameters[PLCamera.TimerStatus].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char timerStatus_str[64] = {0};
/* Select Timer 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerSelector", "Timer1");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerTriggerArmDelay", 5000.0);
CHECK(errRes);
/* Select Line 2 and configure the line as output */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineMode", "Output");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerActivation", "RisingEdge");
CHECK(errRes);
/* Reset the timer */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "TimerReset");
CHECK(errRes);
/* Get the current status of the timer */
len = sizeof(timerStatus_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "TimerStatus", timerStatus_str, &len);
CHECK(errRes);
# Select Timer 1
camera.TimerSelector.Value = "Timer1"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
# Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.Value = 5000.0
# Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.Value = "Line2"
camera.LineMode.Value = "Output"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.Value = "Line1"
camera.TimerTriggerActivation.Value = "RisingEdge"
# Reset the timer
camera.TimerReset.Execute()
# Get the current status of the timer
timerStatus = camera.TimerStatus.Value
ace Classic/U/L GigE 相机#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("TimerActive");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDurationAbs").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelayAbs").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDurationAbs].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelayAbs].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "TimerActive");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDurationAbs", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelayAbs", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "TimerActive"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.Value = 500.0
其他相机#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。