软件安装 (Windows)#
系统要求#
Windows 版 Basler pylon Software Suite 要求您的计算机上安装以下操作系统之一:
- Windows 10(64 位)
- Windows 11(64 位)
安装#
要在 Windows 上安装 Basler pylon Software Suite,请按以下步骤操作:
- 从 Basler 网站下载 pylon 安装程序。
- 启动所下载的安装程序。
- 请按照安装向导中的说明进行操作。该向导将指导您完成安装过程。
在安装过程中,您可以选择相机的接口(例如 USB 或 GigE),以便仅安装所需的软件。
信息
- pylon Software Suite 可以与 pylon 运行时可再发行程序包并存安装。在这种情况下,安装或卸载 pylon Software Suite 不会影响 pylon 运行时可再发行组件的安装,反之亦然。有关 pylon 运行时可再发行程序包的更多信息,请参见 pylon Deployment Guide。
- 如果选择为 GigE 接口安装软件,则 Basler 网络驱动程序将绑定到计算机中安装的所有网络适配器。这不仅适用于连接相机所用的所有网络适配器,而且还适用于计算机中安装的所有其他网络适配器。
后续步骤#
继续进行硬件安装: