Balance White Auto (dart E)#
要手动纠正色彩偏移,请使用 Balance White 功能。
该功能的使用#
启用或禁用 Balance White Auto#
To enable or disable the Balance White Auto auto function, set the BalanceWhiteAuto parameter to one of the following operating modes:
Continuous:相机在采集图像时持续调节白平衡。Off:禁用Balance White Auto自动功能。BalanceRatio参数保持上一次自动或手动调整后得到的值。
运作原理#
自动白平衡分为两个步骤:
- 相机会比较红、绿和蓝像素的平均灰度值。它确定具有最高平均灰度值的颜色(即亮度最高的颜色),并将该颜色的
BalanceRatio参数值设置为 1。 - 相机会自动调节其他两种颜色的
BalanceRatio参数值,直到红、绿和蓝的平均灰度值相同为止。
一种颜色的 BalanceRatio 参数设置为 1,其他两种颜色的该参数设置为 1 到 ≈15.98 之间。
示例:假设图像中的绿色像素具有最高的平均灰度值。如果启用Balance White Auto自动功能,相机将绿色的 BalanceRatio 参数值设置为 1。然后,相机自动调整红色和蓝色的 BalanceRatio 参数值,直到红色、绿色和蓝色的平均灰度值相同为止。比如,新的白平衡参数分量可以是:绿色 = 1、红色 = 1.08789、蓝色 = 2.19678。
信息
- 要查看红、绿或蓝的
BalanceRatio参数值,请使用BalanceRatioSelector切换到相应的颜色通道。 - 当相机连续拍摄图像时,自动功能会在经过较短的延迟后生效。前几张图像可能不受自动功能的影响。
示例代码#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable Balance White Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceWhiteAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.