跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

相机安装#

本节介绍如何安装相机或相机模块的软件和硬件。

Basler ace/ace 2 USB 3.0、dart USB 3.0 以及 pulse USB 3.0 相机#

要在 Windows 计算机上安装 Basler ace/ace 2 USB 3.0、dart USB 3.0 或 pulse USB 3.0 相机,请按以下顺序完成安装过程:

  1. 软件安装 (Windows)
  2. 硬件安装(USB 3.0 相机)

Basler ace/ace 2 GigE、dart M GigE 以及 racer 2 GigE 相机#

要在 Windows 计算机上安装 Basler ace/ace 2 GigE、dart M 或 racer 2 GigE 相机,请按以下顺序完成安装过程:

  1. 软件安装 (Windows)
  2. 硬件安装(GigE 相机)
  3. 网络配置(GigE 相机)
  4. 可选:在无线 LAN 中使用 Basler GigE 相机

Basler ace 2 GMSL 相机#

要在 Linux 系统上安装和配置 Basler ace 2 GMSL 相机,请按以下顺序完成安装过程:

  1. 软件安装 (Linux)
  2. 相机启用包安装(GMSL 相机)
  3. 硬件安装(GMSL 相机)
  4. 配置 Basler GMSL 相机

Basler CoaXPress 相机#

根据您是要在 Windows 计算机还是 Linux 系统上安装 Basler CoaXPress 相机,请按以下顺序完成安装过程:

  1. 软件安装 (Windows) 或软件安装 (Linux)
  2. 硬件安装(CoaXPress 相机)

更多信息#