跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

选择电源#

本主题包含的信息可帮助您为 blaze 相机选择合适的电源。

首先,电源必须能够在 24 VDC 下提供至少 2.5 A DC。要考虑的另一个方面是相机的脉冲电流消耗模式。

下图显示了在启用 Fast Mode 的 Long Range 中,以 20 fps 运行的相机的电流模式。实际电流模式取决于所选的工作模式、Exposure Time 和帧速率。

blaze 相机的电流模式

对于某些低端、低成本的交流/直流电源,实现这种电流模式可能具有挑战性。这可能会导致这些电源的运行不稳定。如果对具体型号是否适合此操作模式有任何疑问,请向您的电源供应商寻求支持。

合适的电源示例:

  • Globtek GT-46600-6024-T3
  • Mean Well GSM60A24
  • Delta MDS-060AAS24 B
  • PULS ML60.241

其他建议

  • 尽量减小相机和电源之间的线路电阻,尤其是在使用长线缆(长于 2 m)时。
  • 请遵守电压要求,以免损坏相机。
  • 浪涌电流可高达 10 A(峰值)。选择过流保护元件时必须考虑到这一点。选择一个缓慢增加输出电压的电源(“软启动”)有助于避免大的涌入电流。