Exposure Auto#
自动功能的像素数据可以来自一个或多个自动功能 ROI。
如果要同时使用 Exposure Auto 和 Gain Auto,使用 Auto Function Profile 功能可以指定如何平衡两者效果。
要手动调整曝光时间,请使用 Exposure Time 功能。
该功能的使用#
启用或禁用 Exposure Auto#
要启用或禁用 Exposure Auto 自动功能:
- 将至少一个自动功能 ROI 分配给 Exposure Auto 自动功能。
确保自动功能 ROI 部分或完全与图像 ROI 重叠。 - 设置
ExposureMode参数至Timed. - 设置
ExposureAuto参数设置为以下工作模式之一:Once:相机调整 Exposure Time,直到达到指定的 目标亮度值 。达到该目标值后,或在最多 30 个计算循环后,相机会将自动功能设置为Off。对于所有后续图像,相机将应用最后一次计算得出的 Exposure Time。Continuous:在采集图像的同时,相机持续调整 Exposure Time。Off:禁用 Exposure Auto 自动功能。Exposure Time 将保持上次自动或手动调整后的值。
信息
当相机连续拍摄图像时,自动功能会在经过较短的延迟后生效。前几张图像可能不受自动功能的影响。
指定下限和上限#
该自动功能将在您指定的范围内调整 ExposureTime 参数值。
若要更改限制,请将 AutoExposureTimeLowerLimit 和 AutoExposureTimeUpperLimit 参数设置为所需的值(以 µs 为单位)。
示例: 假设您已将 AutoExposureTimeLowerLimit 参数设置为 1000,将 AutoExposureTimeUpperLimit 参数设置为 5000。在自动调整过程中,Exposure Time 绝不会低于 1000 µs,也绝不会高于 5000 µs。
如果将 AutoExposureTimeUpperLimit 参数设置为较高的值,相机的 帧率 可能会下降。
指定目标亮度值#
自动功能会调整曝光时间,直至达到目标亮度值(即平均灰度值)为止。
若要指定目标值,请使用 AutoTargetBrightness 参数。
信息
- 目标值计算不包括其他图像优化,例如 Gamma。根据设置的图像优化,相机输出的图像平均灰度值可能会明显低于或高于目标值。
- 相机还使用
AutoTargetBrightness参数来控制 Gain Auto 自动功能。如果您想使用 Exposure Auto 并 Gain Auto 同时,使用 Auto Function Profile 功能来指定如何平衡两者的效果。 - 对于配备 CXP 接口的 racer 2 S 线阵相机,以下情况适用:
用于生成目标亮度值的算法在“相机端”应用,因此仅应用于单行,而不是完整的帧。完整的帧是在图像采集卡中构建的,其中应用了目标亮度值的随机选择的行是组装帧的一部分。 - 在部分相机机型上,您可以使用 Remove Parameter Limits 功能提高目标值参数的上限。
在 Basler ace GigE 相机型号上,您还可以指定一个 Gray Value Adjustment Damping 系数。在 Basler dart 和 pulse 相机型号上,您可以指定 Brightness Adjustment Damping 系数。
如果使用阻尼系数,则达到目标值的速度会更慢。
示例代码#
ace Classic/U/L GigE 相机#
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = camera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw.GetMin();
double maxUpperLimit = camera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw.GetMax();
camera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw.SetValue(minLowerLimit);
camera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw.SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 128
camera.AutoTargetValue.SetValue(128);
// Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionAOISelector.SetValue(AutoFunctionAOISelector_AOI1);
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageIntensity.SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.ExposureAuto.SetValue(ExposureAuto_Continuous);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeLowerLimitRaw").GetMin();
double maxUpperLimit = CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeUpperLimitRaw").GetMax();
CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeLowerLimitRaw").SetValue(minLowerLimit);
CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeUpperLimitRaw").SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 128
CIntegerParameter(nodemap, "AutoTargetValue").SetValue(128);
// Select auto function ROI 1
CEnumParameter(nodemap, "AutoFunctionAOISelector").SetValue("AOI1");
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIUsageIntensity").SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
CEnumParameter(nodemap, "ExposureAuto").SetValue("Continuous");
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw].GetMinimum();
double maxUpperLimit = camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw].GetMaximum();
camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw].SetValue(minLowerLimit);
camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw].SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 128
camera.Parameters[PLCamera.AutoTargetValue].SetValue(128);
// Select auto function ROI 1
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOISelector].SetValue(PLCamera.AutoFunctionAOISelector.AOI1);
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIUsageIntensity].SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.Parameters[PLCamera.ExposureAuto].SetValue(PLCamera.ExposureAuto.Continuous);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double minLowerLimit = 0;
double maxUpperLimit = 0;
/* Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit */
/* and its maximum upper limit */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeatureMin(hdev, "AutoExposureTimeLowerLimitRaw", &minLowerLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceGetFloatFeatureMax(hdev, "AutoExposureTimeUpperLimitRaw", &maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoExposureTimeLowerLimitRaw", minLowerLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoExposureTimeUpperLimitRaw", maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
/* Set the target brightness value to 128 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoTargetValue", 128);
CHECK(errRes);
/* Select auto function ROI 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AutoFunctionAOISelector", "AOI1");
CHECK(errRes);
/* Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto) */
/* for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionAOIUsageIntensity", 1);
CHECK(errRes);
/* Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
# Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
# and its maximum upper limit
minLowerLimit = camera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw.Min
maxUpperLimit = camera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw.Max
camera.AutoExposureTimeLowerLimitRaw.Value = minLowerLimit
camera.AutoExposureTimeUpperLimitRaw.Value = maxUpperLimit
# Set the target brightness value to 128
camera.AutoTargetValue.Value = 128
# Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionAOISelector.Value = "AOI1"
# Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
# for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageIntensity.Value = True
# Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.ExposureAuto.Value = "Continuous"
其他相机#
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = camera.AutoExposureTimeLowerLimit.GetMin();
double maxUpperLimit = camera.AutoExposureTimeUpperLimit.GetMax();
camera.AutoExposureTimeLowerLimit.SetValue(minLowerLimit);
camera.AutoExposureTimeUpperLimit.SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 0.6
camera.AutoTargetBrightness.SetValue(0.6);
// Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.SetValue(AutoFunctionROISelector_ROI1);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.ExposureAuto.SetValue(ExposureAuto_Continuous);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeLowerLimit").GetMin();
double maxUpperLimit = CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeUpperLimit").GetMax();
CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeLowerLimit").SetValue(minLowerLimit);
CFloatParameter(nodemap, "AutoExposureTimeUpperLimit").SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 0.6
CFloatParameter(nodemap, "AutoTargetBrightness").SetValue(0.6);
// Select auto function ROI 1
CEnumParameter(nodemap, "AutoFunctionROISelector").SetValue("ROI1");
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIUseBrightness").SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
CEnumParameter(nodemap, "ExposureAuto").SetValue("Continuous");
// Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
// and its maximum upper limit
double minLowerLimit = camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeLowerLimit].GetMinimum();
double maxUpperLimit = camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeUpperLimit].GetMaximum();
camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeLowerLimit].SetValue(minLowerLimit);
camera.Parameters[PLCamera.AutoExposureTimeUpperLimit].SetValue(maxUpperLimit);
// Set the target brightness value to 0.6
camera.Parameters[PLCamera.AutoTargetBrightness].SetValue(0.6);
// Select auto function ROI 1
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROISelector].SetValue(PLCamera.AutoFunctionROISelector.ROI1);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIUseBrightness].SetValue(true);
// Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.Parameters[PLCamera.ExposureAuto].SetValue(PLCamera.ExposureAuto.Continuous);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double minLowerLimit = 0;
double maxUpperLimit = 0;
/* Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit */
/* and its maximum upper limit */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeatureMin(hdev, "AutoExposureTimeLowerLimit", &minLowerLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceGetFloatFeatureMax(hdev, "AutoExposureTimeUpperLimit", &maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoExposureTimeLowerLimit", minLowerLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoExposureTimeUpperLimit", maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
/* Set the target brightness value to 0.6 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoTargetBrightness", 0.6);
CHECK(errRes);
/* Select auto function ROI 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AutoFunctionROISelector", "ROI1");
CHECK(errRes);
/* Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto) */
/* for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIUseBrightness", 1);
CHECK(errRes);
/* Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
# Set the Exposure Auto auto function to its minimum lower limit
# and its maximum upper limit
minLowerLimit = camera.AutoExposureTimeLowerLimit.Min
maxUpperLimit = camera.AutoExposureTimeUpperLimit.Max
camera.AutoExposureTimeLowerLimit.Value = minLowerLimit
camera.AutoExposureTimeUpperLimit.Value = maxUpperLimit
# Set the target brightness value to 0.6
camera.AutoTargetBrightness.Value = 0.6
# Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.Value = "ROI1"
# Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
# for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.Value = True
# Enable Exposure Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.ExposureAuto.Value = "Continuous"
您也可以使用 pylon Viewer 轻松设置参数。