跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

外部转换#

“外部转换”功能允许您转换 blaze 相机的位姿,即相机坐标系的位置和方向。

如果您想要将相机的输出数据转换为适合您应用的坐标系,这将非常有用。

该功能的使用#

运作原理#

blaze 相机的坐标系的位置和方向是固定的。它的原点是相机的光学中心,z 轴指向远离相机的方向。该坐标系称为锚坐标系。

blaze 相机允许您根据应用的需要将锚坐标系转换为转换后的坐标系。

转换使用 x、y、z 符号中的笛卡尔坐标。转换值定义了从锚点到转换后的坐标系的转换。

下面的第一张图显示了基于锚坐标系中的距离着色的深度图。第二幅图显示了基于转换坐标系中的距离的深度图。

选择转换后的坐标系,使 z 轴垂直于放置框的表面。这样,这些框都具有相同的 z 值。

基于锚坐标系的深度图

基于转换坐标系的深度图

另一个用例是将多个相机的各个坐标系转换为公共坐标系,以简化来自多个相机的数据的匹配和融合。

通过执行旋转然后平移来完成从锚点到转换后的坐标系的转换。

旋转由围绕 x、y 和 z 轴的旋转角度定义。平移由到新原点的位移 ThX、ThY、ThZ 定义。

因此,坐标转换由总共六个参数定义。

转换的效果因组件而异:

组件 转换的效果
范围 对于 点云,即 PixelFormat 设为 Coord3D_ABC32f,该变换将被完全应用。
对于 深度图,即 PixelFormat 设为 Coord3D_C16 或 Mono16,该变换将被 不 应用。
强度 未应用。
置信度 未应用。

执行外部转换#

  1. 设置 Scan3dCoordinateSystemReference 参数至 Transformed.
  2. 设置 Scan3dCoordinateTransformSelector 参数设置为所需的变换值。

    使用 TranslationX/Y/Z 平移值以及 RotationX/Y/Z 旋转值。

  3. 设置 Scan3dTransformValue 参数设置为所需的值。

    平移值以系统的距离单位表示。旋转值以度数表示。