影响因素#
信息
本主题中的所有信息均适用于所有 blaze 和 Smart blaze 相机型号。为简便起见,下文统一使用“blaze”指代所有型号。
环境光#
由于 ToF 距离测量依赖于相机发出的光的反射,因此任何其他光(例如人造光源或日光)都会影响测量结果。
虽然相机能够测量环境光,然后将其从像素接收的总光能中减掉,但相机补偿环境光的能力是有限的。原因是像素只能接受一定量的电荷。如果环境光耗尽了此容量,则可用于预期的光 pulse 反射的空间将更少,因此,信噪比会降低。
为了减轻环境光的影响,blaze 相机配有光学带通滤光片。该滤光片仅允许与Camera Light (940 nm) 光谱相同的光通过传感器。您应避免在相机附近使用任何可发出该光谱的光的人造光源,因为这会导致在获取的图像中产生噪声。同样,同时操作另一部 blaze 相机也会造成干扰。有关如何避免这种情况的措施,请参阅使用多部相机。
阳光不是什么大问题,因为它在 940 nm 光谱中不是很强。
有关如何精心安排相机设置以避免过曝的提示,请参阅硬件安装 (blaze)部分。
散射光#
相机镜头内部或后方的反射会产生散射光。即使在 blaze 相机的制造过程中采取特别措施(例如,通过对内部组件使用特殊的防反射涂层),也无法完全消除这些反射。
光源附近的明亮表面和物体也会导致散射光。即使这些表面和物体不出现在相机的直接视野中,也会产生问题。仅仅通过将相机置于台面的中间,相机发出的光就可能被台面直接反射回镜头,致使距离测量偏斜。下图说明了这些影响。
为了对抗散射光的影响,Basler 采取了以下措施:
- 仔细选择镜头
- 限制光源孔径
信息
VCSEL 前面的保护玻璃必须保持清洁。
有关如何精心安排相机设置以避免产生散射光的提示,请参阅硬件安装 (blaze)。
温度#
温度对距离测量的精度有重大影响。需要考虑以下不同方面:
- 相机需要稳定的温度。
即使整体温度在允许的温度范围内,测量准确性也会随温度的变化而波动。为了获得尽可能最佳的结果,温度应保持稳定。最佳温度为 22 °C。有关如何实现此目的的建议,请参阅提供散热 (blaze)。 - 相机需要预热时间。
相机大约需要 20 分钟才能达到稳定的工作温度。由于稳定的温度是进行准确测量的先决条件,因此请在开始采集图像之前等待 20 分钟。 - 请遵守相机型号主题“Environmental Requirements”部分中规定的工作温度范围。
当外壳温度高于 50 °C 时,无法再保证相机可靠运行。当外壳温度低于 0 °C 时,相机将无法启动。
blaze 相机配备了 over temperature protection 机制。
相机的热漂移校正功能可用于抵消温度对测量精度的影响。
多重反射(多路径)#
为进行精确的距离测量,只有光反射一次才能提供可靠的数据。相机视场或总体环境中的其他物体多次反射的任何光线都可能导致测量结果失准。凹形形状(例如房间的角落或咖啡杯的内部)尤其成问题,因为光 pulse 会在不同的表面之间来回反弹,从而增加了其被传感器接收到的时间。
镜子和高反射表面(例如上漆的桌面)也可能导致多次反射,甚至可能使光 pulse 完全偏转。下图说明了这些影响。
有关如何精心安排相机设置以避免多重反射的提示,请参阅硬件安装 (blaze)。
目标物体的反射率#
目标物体的反射率也会影响测量的精度。需要考虑两个方面:
- 反射类型取决于目标物体的表面质量
- 目标物体颜色
反射类型#
可能发生两种反射:
- 漫反射
这发生在无光泽的物体(例如木头或纸)中。反射率是均匀的,这意味着光 pulse 在所有角度均被均匀反射。与下面描述的镜面反射相反,这种反射是可取的,因为反射回传感器的光的强度不受角度的影响。 - 镜面反射
这发生在有光泽的物体(例如,抛光金属或极端情况下的镜子)和透明材料中。反射将根据反射定律发生,该定律规定某个方向的入射光将被反射到一个出射方向,入射和出射光 pulse 与物体表面的垂直线成相等角度。这意味着反射光 pulse 将遵循与相机发出的光 pulse 不同的路径,这可能会导致多重反射。
另一个危险是反射光直接击中传感器,当光 pulse 击中物体表面的垂直线时会发生这种情况。这可能导致像素因来自单个光 pulse 的能量而变得饱和。
由于上述原因,很难对光泽或透明材料进行准确的距离测量。
目标物体颜色#
明亮的物体会提供更好的结果,因为通常来说,它们能够反射更多的光,而对于黑暗的物体,则会吸收一定量的光,因此不会将其返回传感器。
要考虑的另一个方面是物体与传感器的距离。虽然明亮的物体通常会产生更精确的结果,但是如果将其置于靠近传感器的位置,其会反射回过多的光,从而发生过饱和。一旦像素变得过饱和,它们将无助于距离测量。因此,测量质量会降低。
您还需要注意,相机使用的是近红外光,并且很难预测物体是否能真正充分地反射近红外光。因此,以上区别只能作为一般的经验法则。
强度图像可以帮助您评估测量的准确性。照度良好的物体在强度图像中不会欠饱和或过饱和,将产生准确的测量结果。
无模糊#
由于光可以传播超出相机指定的范围,并且相机将此空间视为未定义区域,因此会产生模糊问题。结果是,在无模糊范围的末端,新的测量间隔再次从 0 m 开始。由于光 pulse 的定时模式,这在相机中是固有的。
这意味着超出范围的物体也会将光反射回相机。为了解决这个问题,相机将结果“折回”到无模糊范围内。
如果在一种标准 Operating Mode 下操作 blaze 相机,无模糊范围为 0–30 m。超过 30 m 后,不会有太多光线反射回相机。因此,模糊不是什么大问题。
但是,如果您使用的是 Fast Mode,Short Range 中的无歧义范围是 0–1.5 m,Long Range 中的无歧义范围是 0–10 m。这意味着只有在这些范围内测量的物体的距离才能反映出物体的真实距离。
为了更好地理解此问题,请思考以下示例:
范围外 1 m 处的物体将出现在无模糊范围内 1 m 处。换句话说,在远距离拍摄中,如果物体距离相机 11 m,则其距离计为 1 m。
下图说明了这一点。